Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Les nouvelles ampoules WiZ et Philips Smart LED rendent l'éclairage intelligent accessible à tous

    3 septembre  2021

    La lumière intelligente plein la maison : Signify présente les nouveaux produits faciles à utiliser de l'éclairage intelligent WiZ

     
    • Un coin de lecture cosy avec la nouvelle lampe à poser WiZ Hero
    • Des murs tapissés de lumière avec la lampe portable WiZ Squire
    • Chaque pièce métamorphosée avec les plafonniers connectés WiZ
    • Une simple prise de courant rendue intelligente avec le Smart Plug WiZ doté d'une fonction de contrôle de l'énergie
    • Signify lance également la marque Philips Smart LED lampes que vous contrôlez avec l'application WiZ

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce une nouvelle gamme de produits d'éclairage intelligents WiZ qui facilitent le quotidien. L'écosystème WiZ et sa toute nouvelle gamme de produits - lampes à poser, plafonniers et accessoires intelligents - font qu'il est plus facile que jamais de rendre votre maison totalement connectée grâce à l'éclairage intelligent. Les nouveaux produits sont disponibles à partir du 1er septembre 2021.

     

    Une ambiance qui vous convient, des murs tapissés de lumière

     

    Et si un coin morne de la pièce se transformait en un confortable espace de lecture ? La nouvelle lampe à poser WiZ Hero est compacte et polyvalente. Elle crée l'ambiance idéale pour lire, travailler ou se détendre, en une seule touche. Elle est livrée avec des modes lumineux préprogrammés pour vous procurer un réveil en douceur, un petit déj avec la pêche ou, en fin de soirée, une entrée douillette sous la couette. La commande tactile originale de WiZ Hero est tellement simple que les enfants peuvent l'utiliser comme lampe de chevet.

     

    Pour la table d'appoint ou la bibliothèque, voici un nouveau luminaire : WiZ Squire. Grâce à sa conception originale à double zone lumineuse, vous pouvez enjoliver un mur vide avec des touches de lumière colorée, tout en diffusant une lumière douce vers le bas pour créer une atmosphère apaisante et harmonieuse.

     

    Des plafonniers intelligents pour chaque pièce

     

    Un éclairage intelligent chic et subtil, voilà ce que vous proposent les plafonniers WiZ Tunable White. Leur design minimaliste et ultraplat convient parfaitement au salon et à la chambre à coucher et s'adapte à tous les styles d'intérieur. En mode Rythme Circadien, l‘éclairage simule la variation naturelle de la lumière du soleil dans votre maison tout au long de la journée.

     

    Les plafonniers WiZ Adria Daylight Dimmable et Warm Dimmable apportent l'éclairage intelligent aux zones les plus fonctionnelles de la maison, comme la cuisine, la salle de bains ou les couloirs. Connectez les plafonniers à l'application WiZ pour régler l'intensité lumineuse avec l'appli ou par commande vocale. Vous ne serez plus ébloui par une lumière vive le soir en sortant de la salle de bains ou de la cuisine. C'est votre voix qui vous permettra de programmer une lumière chaude et tamisée.

     

    Les spots en saillie WiZ Full color ou Tunable White mettent en valeur les éléments décoratifs de votre maison grâce à un éclairage directionnel. Ces spots LED polyvalents, dotés d'une tête orientable, font ressortir les couleurs vives et authentiques de vos objets préférés ou d'autres ornements de la maison. Vous pouvez aussi orienter le faisceau vers votre bureau et le régler sur une lumière froide qui vous aidera à vous concentrer et à être plus productif.

     

    WiZ présente la nouvelle ampoule en verre dépoli, particulièrement adaptée pour une suspension au-dessus de la table à manger ou pour un luminaire dont les ampoules sont visibles et nécessitent un supplément d'élégance. Cette ampoule attrayante diffuse une lumière blanche modulable, chaude ou froide, uniformément répartie et agréable à l'œil grâce à sa surface satinée et douce.

     

    Ils ne l'étaient pas, ils le deviennent... intelligents

     

    Avec le Smart Plug de WiZ, les luminaires et équipements ordinaires, comme les ventilateurs portables, peuvent devenir intelligents et être contrôlés sans fil avec l'appli WiZ ou par commande vocale. L'utilisateur peut programmer des minuteries et des automatisations et même contrôler les appareils lorsqu'il n'est pas chez lui. Le nouveau Smart Plug est doté d'un compteur électrique intégré qui surveille la consommation d'énergie pour mieux la maîtriser.

    Nous continuons à développer l'écosystème WiZ avec des innovations intelligentes comme le Smart Plug et de nouvelles lampes à poser et plafonniers connectés qui conviennent à toutes les envies et tous les styles. En offrant l'écosystème le plus intuitif et le plus facile à mettre en œuvre, avec une application riche en fonctionnalités connectant nos produits intelligents, nous aidons les consommateurs à créer un environnement convivial avec des lumières intelligentes pour chaque style de vie.”

     

    Maikel Klomp
    Business Leader de WiZ Connected.

    L'écosystème fiable de WiZ s'accompagne d'une application conviviale et de dispositifs prêts à l'emploi qui fonctionnent via les réseaux WiFi et Bluetooth existants. Cette technologie facile à utiliser améliore la vie quotidienne et enrichit les habitations, tout en rendant plus accessible l'éclairage intelligent entièrement connecté.

     

    Nouveau : les lampes Philips Smart via l'application WiZ


    En plus de WiZ et Philips Hue, Signify ajoute aujourd'hui une troisième marque de lampes intelligentes à son portefeuille : les lampes Philips Smart LED. Avec Philips Smart LED, qui fonctionne sur la plate-forme WiZ, Signify offre un ajout extrêmement précieux pour le marché connecté pour faire bouger les vraies masses et les convertir en éclairage intelligent. L'obstacle à l'essai d'une nouvelle technologie est tout simplement plus petit lorsqu'il y a une marque de confiance et forte derrière, et surtout lorsque cela est fait à des prix accessibles. Pour le moment, Philips Smart LED se compose d'une gamme de lampes intelligentes qui sont disponibles de manière sélective, entre autres, dans le canal du bricolage et de l'alimentation.

     

    Disponibilité et Prix

     

    Tous les nouveaux produits WiZ seront disponibles à partir du 1er septembre*

     

    • WiZ Full Color Hero Gen2 Lampe de table - €49,99
     
    • WiZ Full Color Dual Zone Squire Lampe de table - €54,99
     
    • WiZ SuperSlim Tunable White Plafonnier - €59,99 (14W) / EUR 69,99 (16W)
     
    • WiZ Adria Warm ou Daylight Dimmable Plafonnier - €26,99
     
    • WiZ Full Color Build Spots - €39,99 (1-spot) / €69,99 (2-spots) / €99,99 (3-spots)
     
    • WiZ Tunable White Spots - €32,99 (1-spot) / €59,99 (2-spots) / €89,99 (3-spots)
     
    • WiZ Ampoule en verre dépoli €14.99
     
    • WiZ Smart Plug Type-E avec compteur électrique intégré (*à partir de 1 oktobre en Benelux) - €19,99

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024