Bruxelles, Belgique - Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, a lancé toute une gamme de luminaires Philips UV-C avec lumière UV-C désinfectante pour le marché professionnel du Benelux au début de la pandémie de COVID-19. Plusieurs études ont précédemment validé l'efficacité des sources lumineuses UV-C de Signify dans la lutte contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Dans les zones où la ventilation est insuffisante, la désinfection de l'air aux UV-C est un complément efficace pour réduire considérablement le risque de contamination par les gouttelettes dans l'air, appelées aérosols.
C'est la raison pour laquelle le Standard Liège a demandé à Signify d'installer un éclairage de désinfection UV-C dans les vestiaires du stade et du centre d’entraînement. Au total, 14 appareils de désinfection UV-C Philips Active Air : 8 dans les vestiaires – celui des Rouches et celui de l’équipe adverse – du stade de Sclessin et 6 dans les vestiaires du centre d’entraînement.
Sacha Feytongs
Stadium Manager chez Standard de Liège
Appareils Active Air désinfectant UV-C
La lumière UV-C est une lumière ultraviolette qui tue les virus et les bactéries en un rien de temps : en moins de 2 heures, elle élimine jusqu'à 90 % des virus dans l'air1. La technologie n'est pas nouvelle : la lumière UV-C est utilisée depuis des décennies pour contrôler les épidémies virales telles que la tuberculose, la grippe et la rougeole, et maintenant aussi le Coronavirus. Elle est utilisée avec succès depuis des années dans les salles de classe, les bureaux, mais aussi dans les théâtres, les hôpitaux et les laboratoires.
Philips UV-C Active Air est un moyen puissant et efficace de désinfecter l'air en circulation pendant que les joueurs sont dans la pièce. Il peut être facilement installé au mur ou au plafond. Grâce à des ventilateurs, l'air est aspiré dans l'appareil, filtré puis désinfecté de manière intensive au moyen des lampes UV-C qui se trouvent dans l'appareil blindé. Les appareils sont donc sûrs à utiliser et économes en énergie.
Gregory Hayette
Responsable Commercial Sports chez Signify
Signify est à la pointe de la technologie UV depuis plus de 35 ans et a fait ses preuves en matière d'innovation dans l'éclairage UV-C. L'éclairage UV-C de Signify est conçu, installé et utilisé conformément aux instructions de sécurité spécifiques au produit et est fabriqué à l'aide de processus industriels bien contrôlés. Tous nos produits UV-C sont conformes aux directives de la Global Lighting Association.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur www.signify.com/fr-be/innovation/uv-c et Désinfection par UV-C | Philips éclairage
1 résultats de la recherche efficacité Philips Active Air SM310C - Prof. dr. Institut Waclaw Dabrowski de biotechnologie agricole et alimentaire - Institut de recherche d'État.
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.