Suggestions

    Créez une belle atmosphère grâce aux nouveaux produits Philips Hue

    24 janvier 2022

    Une délicieuse atmosphère, dedans comme dehors, grâce aux nouveaux produits Philips Hue et leurs fonctionnalités innovantes.

     
    • La nouvelle applique murale Inara de Philips Hue, avec son ampoule à filament vintage, apporte une touche d'élégance à l'extérieur.
    • Le jardin ou la véranda se parent de jolies couleurs avec la nouvelle borne Calla en inox de Philips Hue. L'ambiance est parfaite à tout moment.
    • Des moments relax ou romantiques chez soi grâce à la douce lumière et ses effets Chandelle et Feu de bois disponibles dans l'appli Philips Hue.

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, dévoile une nouvelle gamme de produits et de fonctionnalités d'éclairage intelligent Philips Hue pour créer l'ambiance parfaite à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. La nouvelle lanterne murale Inara, la borne inox Calla et les deux nouveaux effets lumineux de l'appli Philips Hue rendent les moments plus agréables lors d'une soirée entre amis sur la terrasse ou d'une soirée romantique dans le canapé.

     

    Un jardin scintillant grâce à des touches de lumière extérieures

     

    Avec la nouvelle applique murale Philips Hue Inara l'esthétique de l'ampoule à filament s’exprime à l'extérieur. La lanterne noire vintage marie le style traditionnel à toutes les fonctionnalités intelligentes de Philips Hue. La lumière blanche chaude gradable d'Inara ajoute élégance et convivialité à la terrasse ou à la véranda pour accueillir encore plus chaleureusement ses invités.

     

    La gamme de luminaires extérieurs s'enrichit encore avec la borne Calla de Philips Hue en acier inoxydable, idéale pour éclairer les allées. Sa lumière blanche ou colorée rend l'accès à la maison plus accueillant et aide à trouver son chemin lors des matins sombres. Haute de quelque 25 centimètres, la borne Calla peut facilement se déployer dans le jardin, entre les fleurs ou parmi les plantes et les arbres, pour créer une ambiance sur mesure. La borne lumineuse Calla fonctionne en basse tension, ce qui la rend facile à installer et à prolonger. Il suffit de la connecter, via le câble d'extension fourni, à votre installation Philips Hue basse tension existante.

     

    Les luminaires intelligents d'extérieur Philips Hue offrent tous les avantages du système Philips Hue et sont conçus pour résister à toutes les conditions météorologiques. Les lumières sont gradables pour obtenir une ambiance parfaite et peuvent être contrôlées via l'appli Philips Hue, la télécommande, la voix ou un détecteur de mouvement. En connectant l'éclairage intelligent extérieur au Bridge Philips Hue, vous accédez à des automatisations intelligentes. Par exemple, l'éclairage qui s'allume quand on s'approche de la maison ou qui simule une présence quand on est loin de chez soi.

     

    Nouveaux effets pour les soirées douillettes et les dîners en tête-à-tête

     

    De nouveaux effets lumineux seront ajoutés à l'appli Philips Hue au cours du premier trimestre de 2022. Par exemple, les effets Chandelle et Feu de bois, qui simulent la lumière ondoyante. Parfait pour une soirée canapé ou un dîner romantique. Le moment sera encore plus envoûtant avec d'autres éléments de la gamme Philips Hue comme le gradient lightstrip, le gradient tube lumineux, la lampe à poser ou le gradient lampadaire Signe.

    Chez Philips Hue, nous proposons l'expérience d'éclairage intelligent la plus avancée et la plus personnalisée partout dans votre maison, dedans comme dehors. Nous continuons à développer de nouvelles fonctionnalités agréables pour l'application Philips Hue, qu'il s'agisse d'expériences immersives dans toute une pièce ou des nouveaux effets Chandelle et Feu de bois qui aident nos utilisateurs à créer une ambiance extraordinaire.”  

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader Philips Hue chez Signify

    Comme Philips Hue innove constamment, les nouvelles générations de lampes ont des performances améliorées par rapport aux générations initiales. Les effets Chandelle et Feu de bois exploitent ces capacités et fonctionnent sur toutes les lampes Philips Hue compatibles avec Zigbee et Bluetooth. Une fois que les effets seront disponibles dans l'appli Hue, vous pourrez voir si votre lampe est compatible.

     

    Disponibilité et prix

     

    • Applique murale noire Philips Hue Inara à filament (disponible le 8 février)
      €99.99
    • Borne Calla Philips Hue en acier inoxydable (disponible le 8 février)
      €139.99

     

    Pour plus d'informations sur Philips Hue, consultez le site www.philips-hue.com.

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

     

    Signify Benelux

    Roel Dekoninck (PR Manager)

    Tel: +32 477 252356

    E-mail: roel.dekoninck@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

    • Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

      juillet 03, 2024

      Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

    • Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher

      juin 18, 2024

      Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher