Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Personnalisez un éclairage intelligent avec Philips Hue

    21 juin 2022

    Les nouveaux luminaires et accessoires Philips Hue conjuguent design, souplesse et maîtrise.

     

    • Une souplesse totale dans l'éclairage intelligent de la maison grâce au rail Perifo de Philips Hue et sa gamme de lampes à couleur variable.
    • Votre éclairage s'emporte partout, intérieur comme extérieur, avec la nouvelle lampe de table mobile Philips Hue Go.
    • Un début de journée réussi grâce au nouvel effet de réveil vibrant Sunrise qui accompagne le nouveau Philips Hue Signe gradient, teinté chêne.
    • Vous contrôlez totalement votre éclairage intelligent, définissez des scènes d'éclairage en un seul clic et tournez le cadran pour régler intuitivement la luminosité avec le nouvel interrupteur à cadran Philips Hue Tap.

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, dévoile sa nouvelle gamme de produits d'éclairage intelligent Philips Hue qui offrent encore plus de souplesse, de fonctions de contrôle et de choix de design pour la maison. Parmi les nouveautés, deux premières passionnantes pour Philips Hue. Le premier système rail entièrement paramétrable avec sa propre gamme de lampes. Ensuite, la première lampe mobile rechargeable conçue pour l'intérieur et l'extérieur. Ajoutons un nouvel interrupteur intelligent, en noir ou en blanc, qui permet un réglage intuitif de la luminosité par simple rotation de la molette. Là encore, une nouveauté. Il permet également de configurer des scènes lumineuses et d'assigner des locaux à chacun des quatre boutons. Enfin, amélioration du bien-être au quotidien avec une nouvelle fonction de réveil automatique dans l'appli Philips Hue, qui procure un effet de lever de soleil personnalisé et naturel dans la chambre à coucher. Une fonctionnalité qui donne aux utilisateurs la sensation de se réveiller en plein air sous un vaste ciel matinal. Elle est assortie d'une nouvelle lampe de chevet en modèle gradient.  

    Une personnalisation de l'éclairage intelligent comme jamais auparavant

     

    Devenez le scénographe des lumières de votre habitation avec le système rail Philips Hue Perifo. Une nouvelle gamme Philips Hue de rails individuels qui s'emboîtent pour former un chemin lumineux entièrement personnalisable.  Vous choisissez la disposition et la longueur du rail, ainsi que les luminaires à installer pour avoir la maîtrise totale de votre éclairage. Le rail peut être fixé au mur ou au plafond et connecté à une prise standard ou aux fils existants à l'aide du bloc d'alimentation inclus. C'est alors que commence le vrai plaisir. Vous insérez les ampoules intelligentes de votre choix dans le rail et les positionnez exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez combiner des spots, des suspensions, des barres et tubes lumineux colorés de votre choix sur un seul rail Perifo pour créer l'ambiance adaptée à chaque occasion. Un élément décoratif unique.

     

    Toujours dans le domaine de la souplesse et du design, la nouvelle lampe de table mobile Philips Hue Go que vous pouvez déplacer du salon à la terrasse. Un éclairage intelligent qui s'emporte partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. La lampe de table mobile dispose d'une poignée en silicone. Facile à transporter là où vous avez besoin de lumière. Hue Go offre jusqu'à 48 heures d'autonomie et se recharge facilement à l'aide de la base de chargement incluse. Vous lisez au lit ou vous dînez sur la terrasse ? Un bouton de la lampe propose un choix de scènes lumineuses prédéfinies pour obtenir l'ambiance idéale.

     

    L'éclairage intelligent pour salle de bains s'enrichit d'une mise à jour élégante et raffinée avec la nouvelle gamme Philips Hue Xamento black. Le spot encastrable noir Philips Hue Xamento offre un design subtil et contemporain à la salle de bains et diffuse jusqu'à 350 lumens dans des millions de couleurs de lumière intelligente à intensité variable, là où vous en avez besoin. Le spot encastrable Xamento en noir est disponible à l'unité ou par lot de 3. Le plafonnier noir Philips Hue Xamento M constitue un élément décoratif central dans la salle de bains où l'espace est éclairé par une lumière subtile et diffuse grâce à son design unique. Il produit un flux de 350 lumens dans des millions de couleurs, mais peut aussi être réglé à basse intensité pour créer une ambiance relaxante. La gamme pour salle de bains Xamento black est spécialement conçue pour les endroits humides.  

    Le nouveau mode de réveil Sunrise améliore le bien-être au quotidien

     

    L'éclairage intelligent améliore sans cesse le bien-être et facilite la vie quotidienne avec le nouveau mode de réveil Sunrise. Une transition riche et colorée du bleu à l'orange doux, qui imite l'apparition du soleil à l'horizon, et vous procure un réveil en douceur. Le mode de réveil Sunrise se trouve dans l'appli Philips Hue, sous l'onglet Automatisations pour les utilisateurs équipés d'un Bridge Hue ou sous l'onglet Routines pour les utilisateurs Bluetooth. Le mode de réveil peut être programmé en durée et en moment de la journée. Les utilisateurs du mode de réveil existant, désormais appelé Fade to Bright, peuvent enrichir leur expérience de réveil en sélectionnant simplement Sunrise dans la section d'édition de l'automatisation.

     

    Le mode de réveil Sunrise est optimisé pour toutes les lampes gradient et sera lancé avec le nouveau modèle Philips Hue Signe, à socle en chêne. Le luminaire Signe gradient en chêne, avec son profil élégant et sa base en bois naturel, est conçu à la fois comme pièce maîtresse et élément d'accentuation subtil pour la chambre à coucher. Il est disponible en modèles lampe de table et lampadaire.

    Configurez les scènes lumineuses en un instant

     

    Dernière nouveauté Philips Hue, un nouvel accessoire intelligent, l'interrupteur à cadran Philips Hue Tap, qui permet de personnaliser davantage encore la gestion de l'éclairage intelligent. L'interrupteur Tap Dial comporte quatre boutons, chacun pouvant être réglé pour piloter les lumières intelligentes dans trois pièces ou zones distinctes. Il suffit de toucher un bouton pour choisir ou régler instantanément n'importe quelle scène d'éclairage. L'interrupteur Tap est également doté d'une fonction de gradation intuitive. Plus vous tournez le cadran rapidement, plus vos lumières intelligentes s'atténuent ou s'éclairent rapidement. L'interrupteur présente un design mat élégant, en noir ou en blanc, qui s'intègre harmonieusement au décor de l'habitation. Il peut être déplacé comme une télécommande ou posé magnétiquement sur toute surface métallique.

    Vivez Philips Hue, virtuellement ! 

     

    Les utilisateurs actuels et potentiels de Philips Hue peuvent désormais explorer (et jouer avec !) l'ensemble des fonctionnalités Hue dans l'appli Philips Hue. Très commode pour ceux qui envisagent de se lancer dans l'éclairage intelligent.

     

    Le nouveau mode Démo, dans l'onglet Explorer de l'application, offre un choix d'expériences virtuelles qui démontrent comment l'éclairage intelligent Philips Hue peut transformer l'habitat et améliorer le quotidien. Les démos abordent les thèmes de l'ambiance, du divertissement et du sentiment de sécurité, avec une section spéciale consacrée aux accessoires Hue. Les démos continueront d'être mises à jour et enrichies dans l'application avec de nouveaux thèmes, aidant ainsi les futurs utilisateurs à mieux se représenter l'expérience Hue.

    A ne pas manquer : l'événement médiatique numérique Philips Hue

     

    Ce lien vous permet de visionner l'événement médiatique numérique Philips Hue, au cours duquel vous pourrez assister à des démonstrations des produits mentionnés plus haut.

    Chez Philips Hue, nous pensons que la personnalisation et le contrôle aisé de nos luminaires intelligents sont essentiels pour créer une expérience d'éclairage intelligent agréable partout dans votre habitation.

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader Philips Hue chez Signify.

    "Avec notre nouvelle gamme de produits, nous offrons à nos clients des options d'éclairage intelligent encore plus souples, qu'il s'agisse de créer la bonne ambiance, de faciliter la vie quotidienne ou d'ajouter une touche d'élégance à l'intérieur ou à l'extérieur", a déclaré Jasper Vervoort.

    Disponibilité et prix recommendés

     

    • Philips Hue Perifo système rail (fin de l'été 2022)
      A partir de €49,99 - €599,99
    • Lampe à poser mobile Philips Hue Go (Fin de l'été 2022)
      €149,99
    • Lampe à poser Philips Hue Signe gradient, socle chêne
      €239,99
    • Lampadaire Philips Hue Signe gradient, socle chêne
      €349.99
    • Spot encastrable Philips Hue Xamento noir
      79,99 € Pack 1pc / Pack 3 pcs 219,99 €
    • Plafonnier Philips Hue Xamento noir
      €219.99
    • Interrupteur Philips Hue Tap en noir ou blanc
      €49.99

     

    Pour plus d'informations sur Philips Hue, consultez le site www.philips-hue.com.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2025

      avril 25, 2025

      Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2025

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue