Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Un éclairage surprenant et bien pensé pour tous

    16 septembre 2022

    Signify présente de nouveaux produits, la nouvelle appli WiZ, et SpaceSense™ pour le système WiZ, une technologie de détection de mouvement inédite dans le secteur de l'éclairage grand public

     

    • A découvrir : SpaceSense™, une nouvelle façon d'automatiser les éclairages grâce à la technologie de détection WiFi
    • L'éclairage enrichit et facilite la vie quotidienne grâce à des fonctionnalités bien pensées intégrées à la nouvelle application WiZ V2
    • Des nouveaux luminaires et accessoire de commande WiZ font en sorte que votre espace s'adapte à vos envies
    • Votre jardin se pare d'innombrables couleurs avec la nouvelle guirlande extérieure WiZ

     

    Eindhoven, Pays-Bas . Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, présente une nouvelle application, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits pour son système d'éclairage intelligent WiZ. Des nouveautés qui améliorent le confort quotidien. WiZ offre à chacun la possibilité de décoincer la maison en la rendant plus confortable, plus accueillante et plus joyeuse grâce à son écosystème étonnamment ingénieux, rendu encore plus intelligent par la nouvelle appli, la fonctionnalité révolutionnaire SpaceSense™ et de nouveaux produits sympas. La nouvelle appli WiZ V2 et la fonctionnalité SpaceSense™ sont disponibles à partir de fin septembre 2022.

    La magie de l'éclairage

     

    Pour la première fois depuis son lancement en 2016, le système WiZ a repensé son appli. Celle-ci est au cœur de l'écosystème WiZ, comme un catalyseur de toutes les fonctionnalités. Elle propose désormais SpaceSense™, une première dans le secteur de l'éclairage grand public, développée par WiZ. Cette innovation pionnière est basée sur la technologie de détection WiFi. Elle porte la domotique à un niveau jamais atteint en utilisant les signaux WiFi déjà présents dans la pièce pour détecter les mouvements. Pas besoin de capteurs dédiés ni de piles. Lorsque des personnes se déplacent dans une pièce, les signaux WiFi sont légèrement perturbés, comme l’ondulation de l’eau dans une piscine. En mesurant les petites déviations du signal causées par ces perturbations, les lampes WiZ sont en mesure de détecter un mouvement dans la pièce. La détection est omnidirectionnelle et ne nécessite pas de ligne de mire lors de l'installation, comme c'est le cas avec un détecteur de mouvement habituel basé sur l'infrarouge passif (IRP). SpaceSense™ allume automatiquement la lumière quand vous entrez dans la pièce et l'éteint quand plus aucun mouvement n'est détecté. La sensibilité du système peut être ajustée, par exemple pour empêcher les animaux de compagnie d'allumer et d'éteindre intempestivement. Il vous suffit d'installer au moins deux lampes par pièce et de les connecter via l'appli WiZ V2. Une fois SpaceSense™ configuré, vous pourrez profiter du confort de l'éclairage intelligent sans aucun souci.

    Chez WiZ, nous avons pour mission de rendre l'éclairage intelligent plus accessible et plus utile dans la vie quotidienne. Une fonction révolutionnaire comme SpaceSense est une nouvelle étape importante dans ce sens. Pour de nombreux utilisateurs, l'ajout d'équipement de détection de mouvement dans leur système était complexe, coûteux et encombrant. Pour la toute première fois, SpaceSense™ élimine ces obstacles et ouvre à tous la voie aux automatisations et autres avantages avancés de l'éclairage intelligent.”

     

    Danny Lousberg
    Responsable de la gestion des produits logiciels de WiZ

    La protection de la vie privée et la sécurité sont de la plus haute importance pour le système d'éclairage intelligent WiZ. SpaceSense ™ détecte le mouvement par les fluctuations des ondes WiFi. Il ne détecte pas l'emplacement exact des occupants, ni ne reconnaît leurs visages. Toutes les données de détection sont traitées localement sans passer par Internet ou un service de Cloud. Cette fonctionnalité est totalement opt-in, de sorte que tous les utilisateurs de WiZ peuvent décider eux-mêmes s'ils souhaitent l'utiliser ou non. SpaceSense™ peut être activé pour la plupart des nouveaux produits introduits après septembre 2021 ainsi que pour tous les produits Connected by WiZ, y compris les marques WiZ, Philips Smart LED et autres marques OEM et de distributeur.

    Prenez votre éclairage en main

     

    À côté de SpaceSense™, l'appli WiZ V2 est pleine d'autres surprises et de nouvelles fonctionnalités passionnantes. La toute nouvelle interface utilisateur offre une expérience encore plus intuitive qui facilite la vie quotidienne. Tout est pensé pour offrir un éclairage qui répond et s'adapte à votre besoin.

     

    La nouvelle appli WiZ V2 a été conçue pour améliorer le contrôle et rendre les opérations aussi simples que possible : moins de tapotements pour exécuter l'opération souhaitée, moins d'encombrement visuel et des interactions plus fluides. L'appli permet de contrôler une pièce en une simple touche. Son écran d'accueil présente une vue d'ensemble de toutes les pièces de la maison. Vous voyez immédiatement où les lampes sont allumées, leur niveau de luminosité et les modes utilisés. Un simple glissement du doigt sur la tuile de la pièce permet d'adapter l'ambiance à votre humeur, de régler la luminosité ou de voir des groupes d'appareils. C’est rapide et fluide.

     

    La fonction Quick Action a pour but de rendre le contrôle de l'éclairage plus rapide et mieux adapté à vos besoins. Vous pouvez la personnaliser dans la nouvelle application. Par exemple, un mode lampe de chevet pour la lecture, éclairage cosy pour le dîner ou mode fiesta s'il vous prend l'envie de danser. Toute la pièce se règle en une seule touche ! Vous pouvez configurer vos propres actions rapides en ciblant plusieurs luminaires, comme vous le souhaitez et indépendamment des autres utilisateurs de la maison.

     

    Avec la fonctionnalité de gestion des scènes d'éclairage, vous donnez libre cours à votre créativité en créant une scène propre à une pièce. Grâce à cette nouvelle fonction, vous enregistrez la configuration lumineuse du moment, ajustez les paramètres selon vos envies, choisissez le luminaire concerné et nommez la scène. Il suffit ensuite d'appeler les différentes scènes dans l'appli ou avec la commande vocale Siri pour obtenir instantanément un changement d'ambiance.

     

    Tout comme l'appli WiZ actuelle, la nouvelle WiZ V2 est le cœur de l'écosystème WiZ. Tous les produits du catalogue WiZ et Connected by WiZ sont compatibles avec l'appli WiZ V2.

    Une maison plus confortable, plus accueillante et plus joyeuse

     

    Pour permettre aux utilisateurs de profiter plus facilement de l'expérience WiZ partout dans la maison, WiZ enrichit continuellement son catalogue de nouveaux modèles de lampes et de luminaires.

     

    La lampe portable Mobile, alimentée par batterie, est idéale pour rendre chaque coin de la maison vraiment accueillant. Avec sa poignée souple et sa prise en main pratique, la lampe peut être transportée partout, facilement et en toute sécurité. Elle peut éclairer n'importe quel endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour procurer une sensation de confort optimale. Sa conception à deux zones crée un magnifique effet de couleur dégradé ombré avec des modes de lumière dynamiques, vous permettant de choisir deux couleurs différentes et de personnaliser l'ambiance. En plus du contrôle intelligent avec l'appli ou la voix, la lampe dispose d'un panneau tactile pour un contrôle direct: bouton on/off, modes lumineux prédéfinis et variation d'intensité.

     

    Comme si chaque recoin était peint en couleurs, le lampadaire Pole vous donnera l'ambiance audacieuse que vous recherchez. Posé dans un coin, ce lampadaire crée une ambiance particulière grâce à des effets d'éclairage grand angle. Vous pouvez aussi ôter son pied et le placer horizontalement sous le canapé ou derrière la télévision pour une soirée cinéma inoubliable. Le lampadaire Pole est conçu avec une double zone d'éclairage pour générer des expériences lumineuses originales et donner une nouvelle dimension à votre créativité.

     

    Bar Linear Light s'ajoute à la famille des lampes à poser et lampadaires WiZ. Cette fine barre rayonne de nombreuses couleurs et convient très bien aux espaces restreints. Vous pouvez l'incliner sur l'un de ses côtés pour orienter le faisceau lumineux. Une bonne idée pour ajouter une touche de fantaisie, par exemple en mettant en valeur un élément décoratif, une vitrine ou une étagère.

     

    Le luminaire Panel Ceiling est fait pour vous qui cherchez un moyen intelligent d'éclairer l'espace. Son design fin et sobre s'adapte à tous les styles d'intérieur. Selon vos besoins, les panneaux WiZ sont disponibles en trois tailles et formes différentes. Vous trouverez l'ambiance qui convient, entre travail et moments de détente, grâce à la lumière blanche froide ou chaude réglable et à la luminosité ajustable. En plus d'être facile à installer, ce nouveau panneau LED garantit le confort des yeux grâce à une distribution uniforme de la lumière.

     

    WiZ met aussi le nez dehors, avec son premier luminaire d'extérieur, la guirlande multicolore String Light. Dès le mois prochain, vous pourrez illuminer votre jardin ou votre balcon avec 16 millions de couleurs. Vivement les fêtes de fin d'année ! Totalement étanche et résistante aux intempéries, la String Light propose des teintes blanches et colorées qui vont orner aussi bien l'extérieur que l'intérieur de la maison en toutes saisons. Pour une soirée relax dans le jardin, un moment de lecture ou de conversation en famille, la lumière blanche et chaude vous donnera l'ambiance intime que vous recherchez. En mode dynamique, vous pouvez personnaliser votre éclairage de fête. Les 12 ampoules LED s'allument de façon aléatoire en plusieurs couleurs selon le mode d'éclairage choisi. Un moyen facile de créer l'atmosphère parfaite pour une réunion en famille ou entre amis, lors d’une soirée festive, d'Halloween ou de Noël !

     

    Dernière nouveauté, le Smart button qui vous permet de contrôler l'éclairage en un seul clic. Comme les autres accessoires de contrôle WiZ, le bouton portable envoie des commandes sans fil directement aux lampes sans passer par le routeur WiFi, de sorte qu'il fonctionne même en cas de rupture du signal. Il suffit de le fixer au mur à l'aide de la plaque murale fournie, ou sur toute surface métallique telle que votre réfrigérateur, car il est doté d'un aimant. Le bouton commande toutes les lampes WiZ et Connected by WiZ.

    Disponibilité

     

    • Appli WiZ V2 (à partir de fin septembre 2022)
    • SpaceSense™ (à partir de fin septembre 2022)
    • Lampe portable WiZ Mobile (déjà disponible)
      • Prix de vente conseillé : € 89,99.
    • Lampadaire WiZ Pole (déjà disponible)
      • Prix de vente conseillé : € 129,99
    • WiZ Bar Linear Light (déjà disponible)
      • Prix de vente conseillé : € 49,99
    • WiZ Smart Button (déjà disponible)
      • Prix de vente conseillé : € 29,99
    • Plafonnier Panel WiZ (à partir de Septembre 2022)
      • Prix de vente conseillé : € 79,99 - € 109,99
    • Guirlande extérieure WiZ Outdoor String Light (à partir d'octobre 2022)
      • Prix de vente conseillé : € 119,99

    À propos de WiZ Connected

    WiZ Connected est un fournisseur de solutions logicielles pour l'Internet des Objets axé sur la fourniture d'un éclairage intelligent par WiFi facile à utiliser. Propriété de Signify, le leader mondial de l'éclairage, WiZ est présent sur les marchés grand public et professionnel dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus sur WiZ Connected et sur la manière dont ses solutions d'éclairage innovantes et connectées facilitent la vie quotidienne, rendez-vous sur https://wizconnected.com.

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

     

    PR Manager Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail: dominique.zaman@signify.com

    Tel : +32 494 84 33 54

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024