Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    La gamme outdoor de WiZ s'élargit

    Février 2023

    Éclairage intelligent pour le jardin, le balcon ou la terrasse : Signify élargit la gamme WiZ pour extérieur

     

    • La gamme outdoor WiZ s'enrichit de deux nouveaux produits.
    • L'applique murale WiZ ELPAS et le spot au sol WiZ sont fabriqués à partir de matériaux haute qualité et conçus pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions atmosphériques extrêmes.
    • Le système d'éclairage intelligent permet une commande à distance facile des lampes de votre jardin ou de votre allée.

    Eindhoven, Pays-Bas - Les amateurs de WiZ vont pouvoir embellir leur jardin, leur terrasse ou leur balcon avec deux nouveaux éclairages intelligents et résistants aux intempéries. En octobre 2022, Signify, le leader mondial du marché de l'éclairage, lançait la guirlande lumineuse, premier produit d'éclairage extérieur WiZ. Aujourd'hui, Signify élargit la gamme WiZ outdoor avec deux nouveaux produits : la nouvelle applique murale WiZ ELPAS et les élégants spots au sol WiZ outdoor. Grâce à leur alimentation basse tension 12V, ces spots sont très faciles à installer en toute sécurité.

     

    Un éclairage intelligent étanche, conçu pour résister aux intempéries

     

    Les nouveaux spots au sol extérieurs WiZ, un must pour ceux qui veulent apporter une touche esthétique à leur jardin, leur terrasse ou leur balcon. Les spots sont fabriqués en aluminium haute qualité et sont orientables jusqu'à 180 degrés. D'une simple pression sur un bouton, vous instaurez l'atmosphère parfaite en toute circonstance. Le kit de démarrage est composé de deux spots au sol équipés d'une broche, d'un adaptateur et de la commande. Il est facilement extensible à cinq luminaires. L'installation plug-and-play est un jeu d'enfant. Il suffit de brancher les spots. La basse tension rend le système sûr à installer et à utiliser.

     

    La nouvelle applique murale ELPAS (230V) pour l’extérieur est aussi fabriquée en matériaux haute qualité. Elle résiste aux caprices du temps, tant au rayonnement solaire qu'aux fortes pluies ou aux températures glaciales. Avec plusieurs modes lumineux et un choix de plus de 16 millions de couleurs, l'applique illuminera merveilleusement un jardin, une entrée ou une terrasse.

     

    Les nouveaux produits de la gamme extérieure WiZ sont disponibles en teinte noire. Ils peuvent être facilement connectés au WiFi, ce qui permet de contrôler l'éclairage depuis n'importe quel endroit avec l'appli WiZ ou la télécommande WiZmote.

     

    À la fin de l'année dernière, WiZ a présenté le premier produit de sa gamme extérieure, la guirlande lumineuse WiZ. Les nouveaux spots de jardin WiZ et l'applique murale WiZ ELPAS complètent joliment cette gamme.

    Disponibilité (TVA incluse) :

     

    Applique WiZ ELPAS (à partir de janvier 2023)

    89,99 EUR

     

    Kit de démarrage pour spots de jardin WiZ (à partir de janvier 2023)

    EUR 174.99

     

    Extension des spots de jardin WiZ (à partir de janvier 2023)

    EUR 74.99

     

    Guirlande lumineuse extérieure WiZ (depuis octobre 2022)

    119,99 EUR

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024