Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Nouveau système de surveillance à domicile unique dans la gamme existante WiZ

    12 mai 2023

    Signify lance le système unique Home Monitoring WiZ

     
    L'un des systèmes d'éclairage intelligents les plus complets pour éclairer et sécuriser l'habitation.
     
    • Découvrez la première caméra Indoor WiZ qui permet de visualiser en temps réel ce qui se passe chez vous.
    • Le système Home Monitoring WiZ combine l'éclairage, une caméra avec vision nocturne, la technologie SpaceSense de détection de mouvement et des alarmes lumineuses pour détecter et dissuader les visiteurs indésirables.

    Eindhoven, Pays-Bas. Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, lance un système de surveillance à domicile unique dans la gamme existante WiZ, qui combine parfaitement éclairage et sécurité pour aider les consommateurs à se sentir rassurés et confortables. L'entreprise part du principe que l'éclairage est l'un des moyens les plus efficaces de dissuader les intrus. Plus précisément, Signify enrichit le système d'éclairage intelligent WiZ avec de nouvelles fonctions de surveillance dans l'appli, ainsi qu'avec la première caméra Indoor WiZ qui permet de surveiller en temps réel ce qui se passe chez soi, même quand on n'y est pas.

     

    Se sentir davantage en sécurité chez soi

     

    Comment ça marche exactement ? Vous partez en vacances. Vous activez le mode vacances dans l'appli Wiz. Dès qu'un mouvement est détecté dans votre habitation, vos lampes WiZ se mettent à clignoter, dedans et dehors. Ainsi, vos voisins détectent eux aussi une activité indésirable. L'intrusion détectée déclenche immédiatement une notification sur votre téléphone. Vous pouvez alors immédiatement visionner ce qui se passe chez vous en temps réel dans l'appli WiZ. Vous avez accès aussi aux images enregistrées dans le rapport d'activité. Le système de surveillance à domicile WiZ combine la lumière et la détection de mouvement dans un système intelligent intégré. Idéal pour dissuader les visiteurs indésirables et les voir s'ils passent à l'acte.

    WiZ a mis au point la première solution de surveillance domestique intelligente entièrement intégrée qui combine parfaitement les fonctionnalités des lampes intelligentes, de la détection de mouvement SpaceSense et des caméras"

     

    Danny Lousberg

    Directeur Software Product Management chez WiZ 

    "Nous savons que l'éclairage joue un rôle très important dans le sentiment de sécurité, même quand on n'est pas chez soi. Nombreux sont les consommateurs qui laissent une lumière allumée en leur absence. Fort de son expertise en matière d'éclairage, WiZ a mis au point la première solution de surveillance domestique intelligente entièrement intégrée qui combine parfaitement les fonctionnalités des lampes intelligentes, de la détection de mouvement SpaceSense et des caméras".

     

    La lumière et la détection de mouvement, c'est dissuasif

     

    Le système de sécurité s'active facilement dans l'appli WiZ en appuyant sur un bouton quand vous quittez la maison ou quand vous allez vous coucher. Vous pouvez choisir de l'activer pour l'ensemble de l'habitation ou seulement dans certaines zones. Grâce à la technologie récente de détection de mouvement SpaceSense, chaque lampe WiZ compatible fait office de détecteur de mouvement. Avec les nouvelles fonctions de surveillance dans l'appli, vous pouvez désormais recevoir des notifications dès qu'une activité inattendue est détectée chez vous. Vous décidez de la manière dont les lampes réagiront lorsqu'un mouvement est détecté : elles peuvent être plus intenses, clignoter ou afficher des couleurs vives. Les possibilités sont infinies.

     

    Autre nouveauté de l'appli : la fonction qui simule votre présence. À différents moments aléatoires, les lumières de la maison s'allument et s'éteignent automatiquement pour donner l'illusion qu'il y a quelqu'un à la maison. Même lorsque vous n'êtes pas chez vous, les lumières WiZ contribuent à sécuriser votre habitation.

     

    La caméra intérieure WiZ : un œil sur tout

     

    Mieux encore, l'ajout de la caméra Indoor WiZ dans le système Home Monitoring. La caméra vous permet de visualiser ce qui se passe chez vous à tout moment. Vous recevrez une notification dès que des mouvements sont détectés, ou même des sons, tels que des bris de fenêtres ou des alarmes incendie ou fumée. Dans l'application WiZ, vous pouvez voir ce qui se passe grâce aux images en temps réel, même lorsqu'il fait sombre.

     

    La vision nocturne s'active automatiquement dès que le niveau de luminosité est insuffisant, en basculant sur l'infrarouge pour éclairer la pièce. Aucun détail ne vous échappera. La fonction talk-back, l'objectif grand angle de 120 degrés, la détection de mouvement basée sur l'image, la qualité d'image Full HD et le lecteur de carte SD font de cette caméra un outil idéal pour sécuriser votre habitation.

     

    Vous voulez encore plus de fonctionalités ? WiZ propose en option un service d'abonnement qui vous permet, entre autres, de stocker des images dans le Cloud pendant 30 jours ou de lancer manuellement un enregistrement pendant que la caméra WiZ transmet des images. Y a-t-il des zones que vous ne souhaitez pas filmer ? Dans ce cas, vous avez la possibilité de désigner des zones de confidentialité dans certaines zones de la pièce.

     

    Pour ceux qui ne sont pas encore équipés d'un éclairage WiZ, un kit de démarrage WiZ Home Monitoring est prévu. Ce kit se compose de la nouvelle caméra Indoor WiZ et d'un set de 3 lampes WiZ colorées. Une mise en route on ne peut plus facile.

     

    La technologie primée SpaceSense combinée à la nouvelle caméra Indoor WiZ font de l'écosystème intelligent WiZ l'un des systèmes intelligents les plus complets pour l'ensemble de votre habitation.

    Mise sur le marché

     

    • Caméra WiZ Indoor (disponible à partir du 12-06-2023)

    EUR 89.99

    • Kit de démarrage WiZ Home Monitoring (disponible à partir du 23-06-2023)

    EUR 159.99

     

    À propos de WiZ Connected

     

    WiZ Connected est un fournisseur de solutions logicielles pour l'Internet des objets qui propose des éclairages intelligents par WiFi faciles à utiliser. WiZ est une filiale de Signify, le leader mondial de l'éclairage, et couvre les marchés grand public et professionnels dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus sur WiZ Connected et découvrir comment ses solutions innovantes d'éclairage connecté facilitent la vie quotidienne, consultez le site https://wizconnected.com.

    Pour plus d'informations, contactez :

     

    Responsable RP Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail: dominique.zaman@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box