Suggestions

    Nouveautés en éclairage extérieur LED Philips

    7 juin 2023

    Nouveautés en éclairage extérieur LED Philips : efficacité énergétique et fiabilité en toutes saisons

    • Les nouveaux éclairages LED Philips pour l'extérieur offrent des performances durables et de solides économies d'énergie, quelles que soient les conditions météo.
    • L'éclairage extérieur LED classé A propose une gamme de spots, bornes, appliques et lampadaires faciles à installer, équipés des technologies UltraEfficient LED ou Solar. A la clé, une réduction significative de la consommation et donc de la facture d'énergie.

    Eindhoven, Pays-Bas -  Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, présente de nouveaux modèles d'éclairage extérieur LED Philips à haute efficacité énergétique, qui, non seulement résistent à tous les caprices de la météo, mais répondent aussi aux impératifs de réduction de la consommation d'énergie et des coûts, grâce aux technologies LED UltraEfficient ou Solar.

     

    Les nouveaux spots, appliques et bornes lumineuses LED Philips pour l'extérieur résistent aux températures élevées et à l'exposition au soleil, ainsi qu'aux fortes pluies1. Des hivers rudes aux étés torrides, les lampes sont conçues pour fonctionner à des températures extrêmes, de -20°C à 40°C. Elles résistent au plein soleil et aux UV, ainsi qu'à des pluies d'orage à une humidité atmosphérique allant jusqu'à 85 %, sans corrosion ni rouille1. Les lampes conservent leur luminosité même en hiver. Avec une durée de vie pouvant atteindre 50.000 heures2, vous allez profiter d'un éclairage extérieur fiable et économe en énergie sur le balcon, la terrasse ou dans le jardin et ses allées.

     

    Les appliques, lampadaires et bornes lumineuses Philips LED Arbour UltraEfficient, grâce à leur label classe A, réduisent la consommation de 50% par rapport aux ampoules LED standard2. La promesse d’un bel éclairage blanc chaud pour votre espace extérieur tout au long de l'année, quelle que soit la saison.

     

    Les appliques et bornes lumineuses Philips LED Solar Tyla UltraEfficient fonctionnent à l'énergie solaire et offrent deux niveaux de luminosité, activés automatiquement par le capteur intégré. Vous allez passer une douce soirée d'été au jardin, baignée d'une lumière tamisée. Mais vous aurez aussi droit à une lumière vive pour une meilleure visibilité quand vous entrez dans la maison ou quand vous en sortez. En mode "économie d'énergie", les lampes ne s'allument que lorsqu'un mouvement est détecté. Les lampes Solar Tyla UltraEfficient ne nécessitent aucun raccordement au secteur, grâce à leur technologie solaire intégrée. Avec un bon flux lumineux, elles peuvent durer jusqu'à 5 fois plus longtemps3

     

    Le système Philips LED GardenLink Basse Tension se compose de spots, de bornes et d'accessoires qui fournissent une lumière vive pour éclairer des éléments de votre décor extérieur, quel que soit les conditions météorologiques1. Grâce au système plug-and-connect, installer les lampes à l'endroit voulu est un jeu d'enfant, une affaire de quelques secondes. Le capteur Dusk-to-Dawn propose une programmation horaire à quatre modes, qui permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement à certaines heures de la journée.

    Chez Philips LED, nous nous efforçons de répondre aux besoins des consommateurs. Des études ont montré que la résistance aux intempéries et la durabilité sont considérées comme les critères les plus importants dans le choix d'un éclairage extérieur. Avec l'évolution des conditions météorologiques, nous comprenons que c'est plus important que jamais. Les lampes LED Philips pour l'extérieur ont fait leurs preuves dans un grand nombre de situations différentes", "Par ailleurs, les prix ont augmenté ces derniers mois. Les consommateurs apprécieront que l'éclairage de leurs espaces extérieurs leur permette d'économiser de l'énergie. "

     

    Michael Rombouts

    Business Unit Leader LED Lamps and Luminaires chez Signify

    Disponibilité

     

    Philips LED Arbour UltraEfficient Extérieur (3000K, 3,8W, 800 lumens)

    • Applique murale 72.99 Euros
    • Borne lumineuse 124.99 Euros
    • Lampadaire 149.99 Euros

     

    Philips LED Solart Tyla UltraEfficicient Extérieur (3000/4000K, 0.2/1.2w, 55/255 lumens)

    • Applique murale 109.99 Euros
    • Borne lumineuse 119.99 Euros

     

    Philips LED GardenLink Basse Tension Extérieur (2700K, 6W, 600 lumens)

    • Kit de démarrage - Pack 1 spot 89.99 Euros / Pack 3 spots 189.99 Euros
    • Kit de démarrage - Pack 1 borne 99.99 Euros / Pack 3 bornes 229.99 Euros

    1Tests effectués : 1000 heures d'exposition aux UV sans jaunissement ni cassure ; 500 heures de fonctionnement en brouillard salin et en exposition aux solvants chimiques pour vérifier la résistance à la corrosion et à la rouille ; tests en conditions extrêmes (85° & 85 % d'humidité) pour vérifier la résistance aux conditions météorologiques extrêmes ; tests d'étanchéité au temps 0 (sortie de l'usine) et en fin de vie pour vérifier la conformité à la norme IP pendant toute la durée de vie de l'appareil.

    2Comparaison du luminaire Philips UltraEfficient avec le luminaire Philips LED Bustan. Le luminaire Philips UltraEfficient consomme au moins 50 % d'énergie en moins et offre une durée de vie de 50.000 heures.

    3Comparé au luminaire Philips Dusk Solar, le Philips Ultra Efficient Solar Tyla dure 5x plus longtemps lorsque la batterie solaire est complètement chargée.

     

    Pour plus d'informations sur les nouveautés en matière d'éclairage extérieur LED Philips : www.lighting.philips.be/fr/consumer.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

    • Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

      juillet 03, 2024

      Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat

    • Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher

      juin 18, 2024

      Philips Hue lance de nouveaux éclairages pour le salon et la chambre à coucher