Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Une nouvelle gamme de lampes et de fonctionnalités Philips Hue

    20 juin 2023

    Avec les nouveautés Philips Hue, la personnalisation de votre éclairage va un cran plus loin

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, présente une nouvelle gamme de lampes et de fonctionnalités Philips Hue qui permettent d'aller encore plus loin dans la personnalisation de l'éclairage. Par exemple, la lampe boule Philips Hue désormais disponible en différentes nuances de blanc chaud ainsi qu'en lumière colorée. Autre exemple, les plafonniers Philips Hue Aurelle et Surimu proposés dans de nouvelles finitions et de nouveaux formats. Enfin, l'appli Philips Hue s'enrichit de deux nouvelles fonctionnalités : la balance de luminosité, qui permet de contrôler la luminosité de chaque ampoule dans un espace de divertissement, et des créneaux horaires supplémentaires assignés aux détecteurs de mouvement pour activer l'éclairage souhaité à tout moment de la journée.

     

    Le moindre recoin s'illumine

     

    La lampe boule Philips Hue E14, le plus petit modèle de la marque, est désormais disponible en version White and Color Ambiance. Elle permet d'éclairer les moindres recoins de l'habitation en lumière blanche chaude ou froide, ou avec un choix de 16 millions de couleurs. Cette ampoule a la taille d'une balle de golf. Elle s'adapte donc aux plus petits luminaires de la maison.

     

    Avec leurs nouvelles finitions et leurs nouveaux formats, les plafonniers Philips Hue s'intègrent à davantage de décos intérieures. Philips Hue Aurelle est désormais proposé en finition noire haut de gamme dans différents formats: rond, rectangulaire ou carré. Son design léger donne une impression de volume à la pièce avec des nuances de lumière blanche chaude ou froide. Le plafonnier Philips Hue Surimu est désormais également disponible en version ronde, diamètre 395 mm, et en petite version carrée, 300x300 mm, soit moitié moins que l'actuel modèle Surimu carré. Le plafonnier affleure le plafond et diffuse une douce lumière blanche ou colorée.

     

    Deux nouvelles fonctionnalités pour l'appli

     

    Philips Hue présente également des fonctionnalités améliorées dans l'appli Hue qui vous permettront d'encore mieux maîtriser votre éclairage. Plutôt que de piloter un groupe de lampes, la balance de luminosité règle la luminosité de chaque lampe prise individuellement dans une zone de divertissement. Cette nouvelle fonctionnalité a été développée à la demande des utilisateurs de Philips Hue pour mieux piloter leur éclairage en regardant un film, en écoutant de la musique ou encore lors d'un moment de gaming. Vous décidez ainsi quelle partie de la pièce sera mise en valeur quand vous synchronisez vos lampes avec la TV, le home cinéma, le jeu ou la musique. Cette fonctionnalité vous permet aussi d'aligner l'intensité des lampes à flux lumineux plus élevé (lumens) sur celle des lampes à moindre intensité. Cette fonction sera disponible au troisième trimestre et pourra être utilisée dans n'importe quelle zone de divertissement Philips Hue.

     

    Une mise à jour du Bridge élargira les fonctionnalités des détecteurs de mouvement Philips Hue élargit les possibilités d'utilisation. Sur la base des retours d'expérience, le nombre de créneaux horaires dans lesquels les détecteurs de mouvement activent l'éclairage souhaité passera de deux à dix. Lumière tonique le matin, douce pour une soirée détendue ou en mode veilleuse pendant la nuit, ces plages horaires supplémentaires vous permettent d'ajuster l'éclairage à vos habitudes tout au long de la journée. En outre, la scène "lumière naturelle" peut être programmée dans un de ces créneaux horaires pour simuler le soleil pendant la journée. Disponible après mise à jour du Bridge Philips Hue, cette fonction améliorée conviendra à n'importe quel capteur déjà installé. Elle devrait être lancée au cours du troisième trimestre.

    En tant que leader mondial de l'éclairage intelligent, nous améliorons et élargissons constamment notre offre Philips Hue avec des lampes et des fonctionnalités innovantes. En offrant de plus en plus d'options, des plus importantes aux plus modestes, nous aidons nos utilisateurs à enrichir leur expérience d'un éclairage personnalisé en fonction de leurs préférences et de leurs habitudes. "

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader Philips Hue chez Signify

    Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés Philips Hue : www.philips-hue.com/newlaunches

    Mise sur le marché

     

    • Lampe boule Philips Hue E14
      • Pack 1pc White Ambiance : 34,99 EUR
      • Pack 2pcs White Ambiance : 59,99 EUR
      • Pack 1 pc White and Color Ambiance : 64,99 EUR
      • Pack 2 pcs White et Color Ambiance : 109,99 EUR

     

    • Plafonnier Philips Hue Surimu White and Color Ambiance
      • 300 x 300 mm : 229,99 EUR
      • Ø 395 mm : 239,99 EUR

     

    • Plafonnier Philips Hue Aurelle White Ambiance - teinte noire
      • 600 x 600 mm : 239,99 EUR
      • 1200 x 300 mm : 239,99 EUR
      • 300 x 300 mm : 169,99 EUR
      • Ø 395 mm : 179,99 EUR

    À propos de Philips Hue

     

    Philips Hue est le leader mondial dans le domaine de l'éclairage LED intelligent. Avec sa large gamme d'ampoules, luminaires, capteurs et interrupteurs, Philips Hue fait entrer l'éclairage intelligent dans la vie de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une ambiance avec de belles couleurs et des scènes d'éclairage, de régler des minuteries et des automatisations pratiques pour se sentir plus en sécurité chez soi, de profiter d'une lumière optimale pour ses activités quotidiennes et de se simplifier la vie.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024