Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue lance une solution de sécurité unique avec lumière

    31 août 2023

    Une solution de sécurité unique grâce à l’adjonction de détecteurs et de caméras au système d’éclairage intelligent Philips Hue

     

    • Philips Hue enrichit sa gamme d'éclairage intelligent avec des capteurs de contact et des caméras de sécurité qui renforcent la sécurité de votre habitation
    • Des alertes signalent instantanément tout mouvement suspect. Depuis le centre de sécurité de l’appli Philips Hue, vous activez ou désactivez le système et déclenchez à distance des alarmes lumineuses et sonores
    • Les caméras Philips Hue sont équipées d'un système de cryptage de bout en bout, de sorte que les enregistrements vidéo, photos et diffusions en streaming restent confidentiels

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle catégorie de produits comprenant des caméras intelligentes, des capteurs et des fonctionnalités de l'appli Philips Hue Secure qui aideront à mieux sécuriser votre habitation. Combinant ingénieusement éclairage et sécurité, Philips Hue Secure permet de garder un œil sur votre habitation, d’où que vous soyez. Vous pouvez détecter d’éventuels visiteurs indésirables et les dissuader par des alarmes lumineuses et sonores.

     

    Gardez un œil sur votre habitation grâce aux caméras Philips Hue Secure

     

    Les caméras Philips Hue Secure, en qualité HD 1080p lumineux avec vision nocturne, vous permettent de voir ce qui se passe chez vous, en direct ou en lecture des enregistrements vidéo. Dès qu’un mouvement est détecté par la caméra, vous recevez une notification sur votre téléphone. Un visiteur inattendu ? La fonction talk-back vous permet de lui demander à votre visiteur ce qu'il est venu faire. Vous pouvez aussi faire clignoter vos lampes et déclencher l'alarme de votre caméra de surveillance, tout cela par une simple touche d ‘écran sur l'appli. Les caméras Philips Hue sont équipées d'un système de cryptage de bout en bout, de sorte que les enregistrements vidéo et photo, ainsi les images en streaming restent confidentielles. La capacité à reconnaître l’origine d’un mouvement – visiteur, animal ou livraison - s'exécute sur la caméra elle-même plutôt que dans le cloud, de sorte que le cryptage bout en bout est toujours activé.

     

    Les caméras Philips Hue Secure sont disponibles en modèles noir ou blanc, avec ou sans fil. L'installation de la caméra filaire est facile : fixez le socle au mur ou au plafond et posez la caméra sur l'aimant. Un autre support, bien pratique, permet de poser la caméra n'importe où dans la maison. La stabilité de la caméra est assurée par le poids de ce socle dans lequel on peut dissimuler le câble de chargement. Si vous préférez n’avoir aucun câble du tout, choisissez le modèle sans fil avec batterie ou le modèle à poser. Les deux modèles de caméras sont étanches. Ils peuvent donc être installés à l'extérieur sur un support à piquer en terre. Les caméras peuvent être facilement connectées au système extérieur basse tension Philips Hue existant.

     

    Conçue spécialement pour une utilisation en extérieur, la caméra-projecteur Philips Hue Secure réunit le meilleur du système Philips Hue. Elle vous permet de garder un œil sur votre jardin, votre terrasse ou votre allée et, lorsque vous activez une alarme lumineuse à partir de l'appli Philips Hue, le projecteur éclaire instantanément une grande zone dans n'importe quelle couleur, par exemple, du blanc éclatant ou même du rouge.

     

    Un câble extérieur basse tension et un câble anti-chute sont disponibles pour toutes les caméras Philips Hue Secure.

     

    Une notification dès l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre grâce à des capteurs de contact

     

    Le capteur de contact Philips Hue Secure, qui peut être posé sur les portes, les fenêtres ou les armoires. Il envoie un signal en temps réel dès qu’un mouvement d’ouverture est détecté. Vous pouvez par exemple programmer un capteur de contact pour qu’il allume la lumière dans un couloir dont une porte s’ouvre ou qu’il envoie une alerte sur votre téléphone de sorte que vous pouvez immédiatement  vérifier qu'il n'y a pas d'intrus. Les capteurs fonctionnent sur piles et sont dotés d'un support autocollant, ce qui permet de les placer presque partout.

     

    Nouveauté : un centre de sécurité dans l'appli Philips Hue

     

    L'appli Philips Hue sera bientôt dotée d'un tout nouveau centre de sécurité pour gérer le système de surveillance de votre maison intelligente. Dès réception d’une alerte, vous ouvrez l’appli d’une touche d’écran. Vous pouvez alors déclencher manuellement une alarme qui fera clignoter vos lumières, déclenchera l'alarme sonore de votre caméra Secure ou appellera les autorités locales ou une personne de confiance.

     

    Vous pouvez également personnaliser les paramètres de votre caméra Philips Hue Secure dans l'appli. Par exemple, créer des zones aveugles qui empêchent la vision vidéo, ou configurer des zones d'activité, qui seront exclues des notifications de présence. Ce peut être utile si, par exemple, devant votre maison se trouve un trottoir très fréquenté. Vous pouvez facilement activer et désactiver le système, définir des alarmes ou afficher une chronologie des événements et bien plus encore.

    En tant que leader mondial de l'éclairage intelligent, nous savons que la lumière joue un rôle important dans la sécurité. Philips Hue peut déjà être utilisé depuis un certain temps pour sécuriser votre maison grâce à des automatisations et des détecteurs de mouvement. Avec l'ajout de quelques accessoires supplémentaires, il est possible d'aller encore plus loin. En intégrant notre système d'éclairage intelligent à des caméras, des capteurs de contact et des fonctionnalités d'application, nous offrons une solution de sécurité unique grâce à la lumière pour aider les utilisateurs à mieux sécuriser leur habitation. Et nous n’allons pas nous arrêter. Nous continuerons à innover pour exploiter le potentiel du couple éclairage/ sécurité."

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader Philips Hue chez Signify

    Comment accéder à Philips Hue Secure ?

     

    Les kits de démarrage et les offres groupées Philips Hue Secure combinent différents produits pour entrer dans le nouveau système Philips Hue Secure. Le Philips Hue Bridge est le cœur du système. Il est nécessaire pour utiliser les caméras et les capteurs et accéder à des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des alarmes lumineuses et sonores.

     

    Pour garantir la confidentialité et la sécurité du système de sécurité domestique intelligent Philips Hue, il est essentiel de disposer d'un compte Philips Hue. Ce compte permet d'accéder instantanément au système Philips Hue et à ses fonctions de sécurité (même hors de chez vous). Vous pouvez également utiliser votre compte pour gérer les droits d’accès individuels. Par exemple, vous pouvez limiter l'accès au contrôle des lumières et/ou à l'activation/désactivation du système de sécurité.

     

    Avec une formule payante, vous avez accès à davantage de fonctions de sécurité. Par exemple, la configuration de zones d'activité, la détection de l’origine d’un déclenchement d’alarme (personne, animal, véhicule, etc.) ou encore le visionnage des enregistrements vidéo. L'abonnement Basic donne accès à un archivage vidéo de 30 jours d'archivages vidéo, tandis qu’avec l'abonnement Plus la durée d’archivage passe à 60 jours.

     

    Autres nouveautés Philips Hue

     

    La nouvelle version de la fameuse guirlande Philips Hue Festavia est sortie. Sapin de Noël, terrasse ou jardin, la guirlande Philips Hue Festavia, c'est le top de la déco intérieure et extérieure. Une touche de magie lumineuse en fin d'année ou toute autre occasion festive. Disponible en modèles 100 mini LED (8 mètres), 250 (20 mètres) ou 500 (40 mètres), la guirlande intelligente embellit la maison en lumière colorée dynamique ou, si vous préférez un style plus traditionnel, en une seule teinte. Festavia propose trois nouveaux effets lumineux : Prism, Glisten et Opal, bientôt disponibles dans l'appli Philips Hue. Ces effets seront applicables à la nouvelle génération de suspensions Festavia. L'effet Prism sera applicable à toutes les ampoules colorées Philips Hue.

     

    Avec la nouvelle lampe Philips Hue MR16, vos spots conventionnels peuvent être équipés de l'éclairage intelligent Philips Hue partout dans la maison. La lampe fonctionne en basse tension (12 V) comme les modèles MR16 standard, ce qui la rend compatible avec la plupart des transformateurs. Avec un culot double broche et une largeur standard, cette lampe convient, tant en format qu'en style, à la plupart des luminaires existants.

     

    Enfin, tous les utilisateurs de Philips Hue bénéficieront désormais de l'interopérabilité Matter grâce à une mise à jour logicielle du Bridge Philips Hue attendue pour septembre 2023. Les utilisateurs apprécieront la plus grande simplicité de connexion de leur système Philips Hue à d'autres appareils et applications domotiques intelligents compatibles Matter.

    Disponibilité

     

    • Caméra Philips Hue Secure filaire, noir ou blanc (disponibilité automne 2023) - 199,99 EUR / 229,99 EUR avec support de bureau
    • Caméra Philips Hue Secure sur batterie, noir ou blanc (disponibilité automne 2023) - 249,99 EUR
    • Caméra-projecteur Philips Hue Secure, noir (disponibilité 1er trimestre 2024) - 349,99 EUR 
    • Capteur de contact Philips Hue Secure, noir ou blanc (disponibilité automne 2023) - 39,99 EUR (pack 1pc) / 69,99 EUR (pack 2pcs)
    • Philips Hue Secure socle à piquer en terre (disponibilité automne 2023) - 39,99 EUR
    • Philips Hue Secure desktop stand, noir ou blanc (disponibilité automne 2023) - 49,99 EUR
    • Câble basse tension extérieur Philips Hue Secure (disponibilité automne 2023) - 29,99 EUR 
    • Câble anti-chute Philips Hue Secure (disponibilité automne 2023) - 14,99 EUR
    • Abonnement Basic Philips Hue Secure, archivage vidéo 30 jours (disponibilité automne 2023) - 3,99 EUR par caméra par mois ou 39,99 EUR par caméra par an
    • Abonnement Plus Philips Hue Secure, archivage vidéo 60 jours (disponibilité automne 2023) - 9,99 EUR par mois ou 99,99 EUR par an pour plusieurs caméras
    • Philips Hue Festavia guirlande (disponibilité septembre 2023) 119.99 EUR (100 LEDs) / 219.99 EUR (250 LEDs) / 359.99 EUR (500 LEDs)
    •  Philips Hue MR16 White ambiance et White and Color Ambiance (disponibilité septembre 2023) 39.99 EUR (1-pack White ambiance) / 64.99 EUR (2-pack White ambiance) / 64.99 EUR (1-pack White and color ambiance) / 109.99 EUR (2-pack White and color ambiance)

    À propos de Philips Hue

     

    Philips Hue est le leader mondial dans le domaine de l'éclairage LED intelligent. Avec sa large gamme d'ampoules, luminaires, capteurs et interrupteurs, Philips Hue fait entrer l'éclairage intelligent dans la vie de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une ambiance avec de belles couleurs et des scènes d'éclairage, de régler des minuteries et des automatisations pratiques pour se sentir plus en sécurité chez soi, de profiter d'une lumière optimale pour ses activités quotidiennes et de se simplifier la vie.

     

    Pour plus d'informations sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, consultez le site www.philips-hue.com.

     

    Pour plus d'informations, contactez :

     

    Responsable des relations publiques Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail: dominique.zaman@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024