Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    La lampe de bureau intelligente WiZ adaptée au télétravail

    15 septembre 2023

    Du bureau au jardin, Signify enrichit sa gamme WiZ avec trois nouveaux articles

     

    • La lampe de bureau intelligente WiZ. Avec sa tête orientable, elle s'adapte à toutes les activités à domicile
    • Les balises NFC intelligentes. L'éclairage peut être contrôlé sans passer par l'appli WiZ
    • Le premier ruban lumineux WiZ Outdoor. Il va donner une ambiance et des couleurs à votre jardin, à votre terrasse ou à votre balcon

    Eindhoven, Pays-BasSignify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, élargit sa gamme WiZ avec trois nouveaux produits qui vont faciliter votre vie quotidienne. La nouvelle lampe de bureau intelligente WiZ se distingue par sa tête orientable qui assure l'éclairage adéquat pour se concentrer au travail ou lors de vidéoconférences. Les balises intelligentes NFC permettent de contrôler l'éclairage sans ouvrir l'appli WiZ. Enfin, le ruban lumineux WiZ Outdoor produit de jolis effets d'ambiance dans le jardin, sur la terrasse ou sur le balcon. La lampe de bureau intelligente et le nouveau ruban lumineux extérieur WiZ sont tous deux compatibles avec la norme Smart Home Matter.

     

    La lampe de bureau intelligente WiZ, parfaitement adaptée au télétravail

     

    Avec la lampe de bureau intelligente WiZ, Signify lance une solution d'éclairage polyvalente pour le télétravail. La tête du luminaire se compose d'un anneau lumineux en haut et d'un éclairage principal en bas. Le flux lumineux peut être facilement orienté. La lampe peut être utilisée à la fois pour travailler en pleine concentration et pour éclairer efficacement le visage lors d'une conversation vidéo. L'anneau lumineux est doté d'un capteur qui adapte l'intensité à la luminosité ambiante, optimisant ainsi en permanence l'exposition du visage. Pour chacune de ces applications, la lampe dispose de son propre mode d'éclairage pour un résultat parfait. La lampe peut être réglée sur plusieurs nuances de blanc. Elle peut donc aussi produire un éclairage d'ambiance apaisant après le travail.

     

    Les balises intelligentes NFC activent des commandes lumineuses sans l'appli WiZ

     

    Les nouvelles balises intelligentes NFC, c'est une nouvelle façon de contrôler l'éclairage sans passer par l'appli WiZ. Vous approchez votre smartphone de la balise autocollante pour activer une commande prédéterminée. Tout simplement. Par exemple, vous placez une balise NFC dans la voiture ou sur le porte-clefs. Quand vous partez au travail le matin, avec votre smartphone, vous pouvez éteindre à distance toutes les lumières de votre maison en même temps. C'est vous qui configurez la commande d'une balise intelligente NFC. Le principe est applicable à toutes les commandes. Vous programmez la balise NFC via l'appli WiZ. Quand vous poserez votre téléphone dessus, selon vos désirs, les lumières du salon se tamiseront pour une soirée cinéma, par exemple, ou votre de lampe de bureau s'allumera.

     

    Disponibles en pack pratique de quatre, les balises intelligentes NFC peuvent être posées partout, du moment qu'elles sont à l'abri de la pluie et du vent. Pas besoin de batterie. C'est le moyen le plus intuitif et le plus rapide de contrôler l'éclairage.

     

    Le ruban lumineux WiZ Outdoor, une belle ambiance dehors

     

    Dans le jardin, sur la terrasse ou le balcon, l'ambiance et les couleurs se font encore plus intenses grâce au premier ruban lumineux extérieur WiZ. Fabriqué en silicone haute qualité, le nouveau ruban WiZ Outdoor est classé IP65. Il est à la fois résistant aux poussières et aux projections d'eau. Votre espace extérieur va se transformer en un rien de temps en lieu de vie convivial et confortable. Vous choisissez les nuances de blanc, du plus chaud au plus froid, ou plus de 16 millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques. Le ruban lumineux est long de cinq mètres. Prêt à l'emploi, il ne peut être ni rallongé ni raccourci.

     

    Comme la lampe de bureau intelligente WIZ, le ruban lumineux WiZ Outdoor est compatible avec la norme Smart Home Matter, qui jette les bases de la collaboration entre constructeurs de produits intelligents. Signify soutient Matter avec ses produits WiZ et Philips Hue pour proposer aux utilisateurs une expérience globale qui lève les barrières entre les différents fournisseurs. Grâce à un code QR sur l'emballage, les deux nouveaux produits WiZ peuvent être connectés à Matter.

    Disponibilité (prix de vente conseillé TVA incl.) :

     

    • WiZ Desk Lamp Portrait (à partir du 15 septembre 2023)
      • Prix de vente conseillé : 99,99 euros
    • Balises intelligentes NFC, pack 4 pcs (à partir du 15 septembre 2023)
      • Prix de vente conseillé : 5,99 euros
    • Ruban lumineux WiZ Outdoor (à partir d'octobre 2023)
      • Prix de vente conseillé : 159,99 euros

    À propos de WiZ Connected

     

    WiZ Connected est un fournisseur de solutions logicielles pour l'internet des objets qui se concentre sur la fourniture d'éclairages intelligents Wi-Fi faciles à utiliser. Propriété de Signify, le leader mondial de l'éclairage, WiZ Connected couvre les marchés grand public et pour professionnels dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus sur WiZ Connected et découvrir comment ses solutions innovantes d'éclairage connecté facilitent la vie quotidienne, consultez le site https://wizconnected.com.

    Pour plus d'informations, contactez:

     

    Responsable des relations publiques Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail: dominique.zaman@signify.com

    Visuels et audio

    Images

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box