Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce des nouveautés dans la gamme Philips Hue qui poussent plus loin encore la personnalisation de l'éclairage. La nouvelle applique murale Philips Hue Dymera produit une belle touche architecturale à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un éclairage orienté haut ou bas, selon les envies. Autre nouveauté : un cordon de suspension pour ampoules à filament Philips Hue, imprimé 3D, fabriqué à 55 % à partir de matériaux biocirculaires. En outre, le système rail Philips Hue Perifo a été amélioré avec de nouveaux connecteurs qui offrent un plus grand choix de tracé. Enfin, le kit de démarrage et la caméra/projecteur Philips Hue Secure, annoncés précédemment, sont mis sur le marché à partir d'aujourd'hui, ainsi que de nouvelles fonctionnalités dans l'appli.
Des lampes à réglage séparé, un look élégant
La nouvelle applique murale Philips Hue Dymera présente un design original qui dirige la lumière LED vers le haut et vers le bas du mur. Vous donnez ainsi un style raffiné à toute sorte de pièce. Les deux lampes sont réglables individuellement et contrôlables d'une simple pression sur l'appli Hue. L'applique Philips Hue Dymera est résistante aux intempéries, elle peut donc être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
Un design personnalisé adapté à toutes les intérieurs
Le nouveau cordon de suspension Philips Hue est spécialement conçu pour compléter les fameuses ampoules à filament Philips Hue. La suspension peut être facilement installée au salon ou au-dessus de la table de salle à manger avec une lampe à filament qui attirera tous les regards. Le cordon est disponible en noir ou en blanc et en deux formats pour s'adapter à tous les intérieurs. Un cordon biocirculaire, imprimé en 3D et composé à 55 % de matériaux constitués de déchets et de résidus d'origine biologique1. La suspension est exclusivement disponible sur philips-hue.com.
Avec le nouveau connecteur en T Philips Hue Perifo, les rails peuvent être disposés dans trois directions, ce qui permet d'éclairer toute la pièce avec un système rail intelligent. Le connecteur souple Philips Hue Perifo offre une liberté de tracé du rail, qui peut s'affranchir du seul angle de 90 degrés. Cela ouvre de nouvelles possibilités de dessiner un système rail original qui peut même aller du mur au plafond. Les connecteurs sont disponibles en noir et en blanc.
Perfectionnements du système Philips Hue Secure
Annoncés précédemment, le kit de démarrage et la caméra/projecteur Philips Hue Secure sont enfin disponibles. Conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, le kit de démarrage Philips Hue Secure donne accès à une gamme complète d'options pour initier un système de sécurité intelligent dans l'habitation. Ce kit de démarrage comprend une caméra filaire blanc Philips Hue Secure, avec bloc d'alimentation et support mural pour installer la caméra où vous le souhaitez, deux capteurs de contact, deux ampoules blanches et colorées standard à culot E27 et un Bridge Hue, qui donne accès à toutes les fonctionnalités du système Philips Hue Secure. Grâce à des fonctions telles que la visualisation live, la vision nocturne et l’échange vocal bidirectionnel, Philips Hue Secure envoie des notifications en cas de menaces potentielles ou dissuade les intrus grâce à des alarmes lumineuses et sonores exclusives. Le kit de démarrage s'intègre parfaitement au système Philips Hue et fonctionne avec vos ampoules et accessoires Hue. Avec cette combinaison lumière/alarme intelligente, vous aurez toujours l'esprit tranquille.
La caméra/projecteur Philips Hue Secure réunit le meilleur du système Philips Hue. Combinant lumière et surveillance, cet objet est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur pour surveiller le jardin, l'entrée ou l'allée d'accès à la maison. Lorsque vous activez une alarme lumineuse à partir de l'application Philips Hue, le projecteur éclaire instantanément une grande zone dans une couleur au choix, blanc vif ou rouge, par exemple. Le Bridge Philips Hue est indispensable pour utiliser le projecteur Secure avec caméra de surveillance.
De nouvelles fonctionnalités à venir pour Philips Hue Secure
Philips Hue apporte constamment de nouvelles fonctionnalités au Security Centre de l'appli Philips Hue. De nouvelles mises à jour sont attendues au premier semestre 2024 et comprennent des améliorations dans les notifications push de sécurité et la chronologie des événements, ainsi que des alarmes lumineuses et sonores automatiques en cas de détection de mouvement. En outre, Philips Hue développe la prise en charge Amazon Alexa et Google Home pour le système Philips Hue Secure.
Pour plus d'informations sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, veuillez consulter le site www.philips-hue.com/fr-be
Disponibilité
À propos de Philips Hue
Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme d'ampoules LED intelligentes, de luminaires, de capteurs et d'interrupteurs intelligents, Philips Hue fait entrer l'éclairage intelligent dans la vie de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une ambiance avec de belles couleurs et des scènes d'éclairage, de régler des minuteries et des automatisations pratiques pour vous sentir plus en sécurité dans votre environnement, d'utiliser la meilleure lumière pour vos activités quotidiennes. Bref, de vous simplifier la vie.
Pour plus d'informations sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, veuillez consulter le site www.philips-hue.com.
Responsable Relations Publiques Signify Benelux
Dominique Zaman
E-mail : dominique.zaman@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.