Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue renforce son partenariat avec Samsung SmartThings

    26 mars 2024 

    Philips Hue et Samsung SmartThings étendent leur partenariat afin d'optimiser l'interaction entre l'application Philips Hue Sync TV, les téléviseurs Samsung et l'écosystème SmartThings

     
    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, et SmartThings, la plateforme mondiale Samsung pour l'habitat connecté, étendent leur partenariat pour permettre aux utilisateurs de profiter encore plus facilement de divertissements télévisés passionnants grâce à l'éclairage surround.
     

    Depuis plus d'un an, les consommateurs peuvent connecter leur téléviseur Samsung compatible avec l'éclairage Philips Hue pour vivre une expérience lumineuse unique sur leur home cinéma1. Au printemps 2024, l'appli Philips Hue Sync TV sera assortie d'une option d'abonnement mensuel et intégrée à l'application mobile SmartThings pour une commande encore plus aisée.

     

    Abonnements mensuels et nouvelles régions

     

    Philips Hue introduit un modèle d'abonnement basé sur un tarif mensuel de 2,99 euros. Les utilisateurs peuvent choisir entre un paiement unique pour déverrouiller l'application sur un téléviseur Samsung, ou un abonnement mensuel qui prend en charge jusqu'à trois téléviseurs Samsung dans le même foyer.

     

    Contrôle plus facile et automatismes avancés via SmartThings

     

    Grâce à son intégration dans l'écosystème SmartThings, les utilisateurs de Samsung peuvent également contrôler l'appli Sync TV via leur smartphone, en même temps que leurs autres appareils compatibles SmartThings. L'appli permet aux utilisateurs de régler les paramètres depuis leur smartphone sans avoir à interrompre le programme télévisé. Avec l'application SmartThings, les utilisateurs peuvent choisir entre différents modes, démarrer ou arrêter la synchronisation. De plus, les utilisateurs peuvent automatiser plusieurs appareils pour créer le décor cinématographique parfait d'une simple touche sur écran.

     

    En mode Musique, la playlist audio s'illumine

     

    Les utilisateurs de l'appli Philips Hue Sync TV sur les modèles compatibles de téléviseurs Samsung 2024 trouveront bientôt une nouvelle fonctionnalité dans l'appli : le mode Musique. Au lieu de se calquer sur l'image, les lampes Philips Hue réagissent au son de la musique diffusée sur le téléviseur. Le mode Musique est compatible avec n'importe quelle musique diffusée sur le téléviseur et transforme votre salon en salle de concert privée. Il sera disponible dans le courant de l'année sur les téléviseurs Samsung compatibles produits en 2022 et 2023.

     

    "Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec SmartThings pour permettre aux utilisateurs de mieux maîtriser leurs expériences de divertissement ", a déclaré Jasper Vervoort, Business Leader, Philips Hue chez Signify.

     

    "L'intégration de l'appli Philips Hue Sync TV dans l'écosystème SmartThings permet aux utilisateurs de créer des routines de divertissement immersives avec plusieurs appareils, améliorant ainsi leur expérience Smart Home comme jamais auparavant", a déclaré Mark Benson, responsable de SmartThings US. "Ce partenariat souligne notre engagement à fournir des solutions fluides et innovantes qui enrichissent le vécu de nos utilisateurs et rendent leur expérience Smart Home encore plus agréable."

     

    Disponibilité et compatibilité

     

    L'appli Philips Hue Sync TV est disponible pour les téléviseurs QLED Samsung série Q60 ou supérieure fabriqués à partir de 2022. L'intégration de l'appli Philips Hue Sync TV dans l'appli SmartThings et les abonnements mensuels seront disponibles à partir du printemps 2024. Les utilisateurs accéderont à ces fonctionnalités après avoir téléchargé ou mis à jour la dernière version de l'appli Sync TV. Le mode Musique sera disponible pour les téléviseurs Samsung 2024 compatibles dès le lancement. Plus tard dans l'année, il sera disponible pour les téléviseurs Samsung 2022 et 2023 compatibles.

     

    Pour plus d'informations sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, veuillez consulter le site https://www.philips-hue.com/fr-be

     

    1L'appli Philips Hue Sync TV est compatible avec les téléviseurs QLED Samsung série Q60 ou supérieure fabriqués à partir de 2022.

    Pour plus d'informations, contactez:

    Responsable Relations Publiques Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail : dominique.zaman@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024