Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    WiZ élargit sa gamme de rubans LED et lance la fonction "Music Sync"

    17 Juin, 2024

    WiZ élargit sa gamme de rubans LED et lance la fonction "Music Sync"

     

    • Tous les luminaires WiZ pourront désormais réagir au rythme de la musique détectée par un smartphone ou une tablette utilisant l'appli WiZ
    • Les rubans LED sont désormais disponibles en plus grandes longueurs et peuvent afficher plusieurs couleurs simultanément sur la version RGBIC
    • La nouvelle Smart Fairy Light peut illuminer chaque moment du quotidien et chaque fête avec un dégradé de couleurs, en intérieur comme en extérieur
    Eindhoven, Pays-Bas  Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, lance de nouveaux rubans LED ainsi qu’une fonctionnalité Music Sync. Le système d'éclairage intelligent WiZ s'enrichit et offre aux utilisateurs un éclairage créatif et divertissant dans n'importe quel espace. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de synchroniser avec le rythme musical la luminosité et les couleurs de leur éclairage. La gamme WiZ s'enrichit également d'une nouvelle guirlande lumineuse intelligente pour intérieur et extérieur, d'un interrupteur rotatif intelligent et d'une gamme d'ampoules en verre GU10.

    Des rubans LED pour sublimer votre intérieur

     

    Avec les nouveaux rubans LED WiZ, disponibles en longueurs de 4 à 30 mètres, les utilisateurs peuvent créer de superbes accents lumineux dans chaque pièce de la maison. Tous les rubans peuvent être coupés sur mesure et être posés partout, par exemple au-dessus d'un plan de travail en cuisine, dans un vestiaire ou une salle de bains. Avec des millions de couleurs et des scènes statiques ou dynamiques, les rubans créent instantanément l'atmosphère voulue dans tout espace. Ils s'utilisent aussi bien comme éclairage quotidien, d'ambiance ou de fête. Grâce à la technologie RGBIC, certains rubans LED peuvent produire des effets dynamiques en différentes couleurs simultanées. C'est l'accessoire décoratif idéal pour la maison. Il donne immédiatement le ton juste en toute occasion.

     

    S’ajoute à cela une nouvelle variante du ruban LED Neon Flex de WiZ. Le nouveau ruban LED Neon Flex RGBIC, disponible en 5 et 10 mètres, est plus long, plus économe en énergie, plus durable et plus flexible. Le ruban est facile à courber dans la forme de votre choix et à installer sur le mur. Une chambre à coucher romantique, un espace ludique pour les enfants, un espace de travail très tendance ou tout simplement un petit monde à soi ? Les possibilités de formes et de couleurs du nouveau ruban Wiz Neon Flex sont infinies !

     

    Les rubans LED peuvent être contrôlés non seulement via appli ou au son de la voix, mais aussi à l'aide d'accessoires intelligents tels que le Smart Button et le nouvel interrupteur rotatif intelligent. Toute personne invitée chez vous peut ainsi facilement modifier les réglages lumineux sans passer par votre smartphone personnel. Grâce aux fonctions intelligentes de WiZ, vous pouvez programmer vos rubans LED pour qu'ils s'allument ou s'éteignent à des heures précises, ou activer la SpaceSense TM, une exclusivité WiZ, qui allume la lumière dès détection d'un mouvement. Enfin, tous les rubans LED sont compatibles Matter. Cela signifie que les utilisateurs peuvent les piloter depuis n'importe quelle plateforme domotique intelligente, comme Apple Home, Google Home ou Amazon Alexa.

     

    Un éclairage qui réagit au groove

     

    Les utilisateurs peuvent désormais régler toutes leurs lampes compatibles WiZ (y compris Philips Smart LED) pour qu'elles changent de luminosité et de couleur au rythme de la musique. La nouvelle fonction Music Sync utilise le micro de votre téléphone ou de votre tablette pour détecter la musique. Les lampes se mettent alors à clignoter, à s'atténuer ou à changer de couleur en fonction du beat musical. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les 9 palettes de couleurs prédéfinies dans l'appli WiZ pour animer les lieux. Une fiesta entre amis ou une soirée relax en solitaire ? Vos lampes WiZ illuminent n'importe quel espace avec des effets lumineux dynamiques calqués sur les tempos de votre playlist. Vous pouvez ajouter autant de lampes que vous le souhaitez à la zone Music Sync, à condition qu'elles soient toutes connectées au même réseau WiFi.

    En tant que leader mondial de l'éclairage WiFi, notre objectif est de fournir un éclairage de la plus haute qualité qui permette aux utilisateurs d'améliorer et de transformer n'importe quel espace. Grâce à notre vaste gamme de rubans LED, nous proposons une solution facile à installer qui permet aux utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité et de personnaliser l'éclairage en fonction de leurs goûts personnels. L'ajout de la fonction Music Sync à toutes les lampes WiZ permettra aux consommateurs de WiZ de vivre une expérience encore plus amusante et agréable.”

     

    Maikel Klomp
    Directeur commercial WiZ Connected

    Des lampes et accessoires intelligents pour plus de confort au quotidien

     

    La nouvelle guirlande lumineuse intelligente WiZ mesure 20 mètres de long et contient 160 mini-lampes LED qui diffusent en dégradé des couleurs pétillantes et vibrantes. C'est un complément parfait pour une chambre d'enfant, une terrasse ou un sapin de Noël. Vous avez le choix entre plus de 30 scènes statiques et dynamiques prédéfinies dans l'appli WiZ, telles que Feu de bois, Océan et Fiesta, pour faire étinceler votre maison dans des couleurs douces et magiques, selon la saison ou l'instant.

     

    Autre nouveauté, l'interrupteur rotatif intelligent WiZ pour contrôler votre éclairage intelligent d'une manière conviviale. Cet interrupteur permet de varier facilement l'intensité lumineuse en tournant simplement le bouton, offrant ainsi la même souplesse de gradation qu'avec un appareil mural classique. Sur le panneau carré, vous pouvez activer quatre scènes d'éclairage que vous réglez vous-même dans l'appli WiZ. L'interrupteur est rechargeable par câble USB. Il est aussi portable. Vous pouvez donc facilement l'accrocher au mur ou le poser sur une table. Il peut contrôler plusieurs lampes WiZ dans un rayon de 15 mètres et fonctionne même si le WiFi à la maison est temporairement désactivé.

     

    Enfin, WiZ lance une nouvelle gamme d'ampoules GU10 en verre. Un aspect vintage, une sensation de familiarité, une qualité lumineuse sans compromis et des options de mélange de couleurs.

     

    Pour plus d'informations sur les derniers produits WiZ et les fonctionnalités de l'application : wizconnected.com/fr-be

    Disponibilité

     

    A partir du 18 juin 2024

     

    • Ruban LED intelligent - RGB - 15m 39,99 EUR/ 30m 49,99 EUR
    • Ruban LED intelligent - RGBIC - 5m 29,99 EUR/ 10m 47,99 EUR/ 20m 72,99 EUR
    • Ampoule intelligente - verre GU10 couleur - 15.99 EUR (1pc)/ 29.99 EUR (2pcs)
    • Ampoule intelligente - Verre Blancheur ajustable GU10 - 12.99 EUR (1pc)/ 24.99 EUR (2pcs)
    • Guirlande intelligente RGBIC - 20m 99.99 EUR
    • Interrupteur rotatif intelligent - 27,99 EUR

     

    A partir de septembre 2024

     

    • Ruban LED intelligent - RGB - 4m 24.99 EUR/ 5m 27.99 EUR/ 10m 29.99 EUR
    • Ruban LED intelligent Neon Flex - RGBIC - 5m - 84.99 EUR/ 10m - 159.99 EUR

    Pour plus d'informations, veuillez contacter:

    Responsable Relations Publiques Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail: dominique.zaman@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2025

      avril 25, 2025

      Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2025

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue