Se réveiller en pleine forme
La nouvelle lampe de chevet Philips Hue Twilight, c'est à la fois une prouesse technologique et un design unique. Trois applications différentes pour une expérience unique en phase avec le rythme biologique : veilleuse nocturne, réveille-matin, éclairages de concentration et de décontraction. Disponible en blanc et en noir, la lampe aide à maintenir un cycle de sommeil régulier : on s'endort paisiblement et se réveille en pleine possession de ses moyens. Avec deux sources lumineuses réglables séparément, Philips Hue Twilight reproduit la large palette de couleurs de la lumière du matin et du soir grâce à la technologie unique ColorCast. La partie avant sert à la lecture et la partie arrière à l'éclairage de la pièce. Le format compact convient parfaitement à une table de chevet, avec deux boutons paramétrables pour contrôler l'éclairage, en plus de la commande via appli Philips Hue. L'un des boutons permet de faire défiler six nouvelles scènes lumineuses, telles que "Debout" ou "Dodo". En activant l'automatisation "Crépuscule", vous obtenez un subtil mélange de tons rouge simulant le coucher du soleil. Un très bon moyen pour s'endormir paisiblement. L'automatisation d'éveil, quant à elle, augmente progressivement la luminosité pour un réveil en douceur avec les couleurs chaudes du soleil matinal.
Un objet accrocheur pour un intérieur moderne
Après le succès de l'ampoule Ellipse, voici quatre nouveaux modèles Philips Hue Lightguide, qui vous offriront une expérience lumineuse unique. La gamme propose désormais cinq formes d'ampoules de verre haute qualité: petite sphère, grande sphère, triangle, Edison et Ellipse. Leur design contemporain est saisissant de modernité et intègre toutes les fonctionnalités intelligentes de Philips Hue. Ces ampoules offrent toute une gamme de tonalités blanches et colorées et peuvent être pilotées via l'appli Philips Hue. Vous pouvez placer les ampoules Lightguide sur un nouveau luminaire à poser Philips Hue imprimé en 3D. Posé sur une desserte ou une table basse, il devient un élément décoratif qui accroche le regard et enrichit votre intérieur. Imprimé en 3D à partir de matériaux biocirculaires, le luminaire est disponible en teintes sauge, sable et noir brillant.
Un éclairage qui s'adapte aux endroits difficiles d'accès
Vous façonnez et modelez votre éclairage en fonction de vos besoins avec le nouveau lightstrip Philips Hue Solo. Facile à utiliser et accessible à tous, ce ruban offre la flexibilité nécessaire pour illuminer les endroits les plus difficiles d'accès. Avec des modèles sécables 3m, 5m et 10m, il s'intègre subtilement dans n'importe quel espace, notamment les placards, les plafonds ou les cloisons, ainsi que les escaliers et au sol, pour embellir n'importe quel espace. Avec un flux lumineux de 1700 Lumens, le lightstrip illumine votre intérieur d'une infinité de couleurs et de blanc pur (LED RGBWW).
Des plafonniers pour éclairer n'importe quelle pièce
Le plafonnier Philips Hue Datura, avec sa forme ronde et son profil mince non encadré, accentue la sensation d'espace partout dans la maison, en particulier dans les pièces à faible hauteur de plafond. Le plafonnier est équipé de deux sources lumineuses contrôlables séparément, l'une blanche et l'autre colorée, qui créent à la fois un éclairage fonctionnel puissant et une douce lueur au plafond.
Le nouveau plafonnier Philips Hue Tento offre également toutes les nuances de couleurs et de blancs chauds ou froids pour illuminer n'importe quelle pièce de la maison. Avec son design rond et élégant, il s'intègre partout et s'installe facilement dans les grands placards, les garages, etc.
Enfin, la gamme de spots encastrés intelligents Philips Hue sera élargie, ce qui vous permettra d'ajouter une lumière intelligente et colorée partout dans votre maison. Grâce à leur profil incroyablement fin, ces nouveaux spots sont faciles à installer et s'intègrent dans les pièces aux plafonds bas, comme une chambre à coucher, un sous-sol, un salon ou une salle de bain. Avec un flux lumineux allant jusqu'à 1150 Lumens et un large faisceau, ces spots encastrés intelligents Philips Hue sont suffisamment puissants pour illuminer l'espace et assurer une répartition parfaite de la lumière sur de grandes surfaces.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue chez Signify
Autres nouveautés Philips Hue
Les spots GU10 existants ont eux aussi bénéficié d'une mise à niveau qui leur permet de mieux rayonner. Un flux de 400 Lumens à 4000K, contre 350 Lm pour la génération précédente. De plus, les nouvelles lampes GU10 rendent votre maison intelligente un peu plus économe : une consommation d'énergie en veille réduite de 50 % et une durée de vie qui passe à 25 000 heures (contre 15 000 heures auparavant).
Philips Hue propose également de nouvelles mises à jour de l'appli et des améliorations de son système de sécurité intégré. Les utilisateurs de Philips Hue Secure pourront bientôt régler les alarmes lumineuses et sonores pour qu'elles se désactivent automatiquement quand on allume le système. Ils pourront également programmer leur système de sécurité pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement selon un horaire précis. Enfin, les utilisateurs pourront choisir entre trois modes d'optimisation de la batterie. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dès cet été.
Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés Philips Hue, consultez le site https://www.philips-hue.com/fr-be
Mise sur le marché
A partir du 18 juin 2024 :
Disponible à partir de l'été 2024 :
À propos de Philips Hue
Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme d'ampoules LED, de luminaires, de capteurs et d'interrupteurs intelligents, Philips Hue fait entrer l'éclairage intelligent dans la vie de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent vous permet de créer une ambiance avec de belles couleurs et des scènes d'éclairage, de régler des minuteries et des automatisations pratiques pour vous sentir plus en sécurité dans votre environnement et utiliser l'éclairage le mieux adapté à vos activités quotidiennes. Bref, vous faciliter sérieusement la vie.
Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés Philips Hue et les fonctionnalités de l'appli, consultez le site www.philips-hue.com.
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.