Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

    September 5, 2024

    Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box, ainsi qu'une série de nouvelles lampes et fonctionnalités dans son appli.

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, a annoncé une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box. La sync box HDMI Philips Hue Play 8k est capable de synchroniser les lampes Philips Hue avec la dernière norme vidéo HDMI 2.1 utilisée par les appareils de gaming les plus répandus, tels que la PS5 et la Xbox One, avec des résolutions allant jusqu'à 8K et des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120Hz. Cela permet de synchroniser l'éclairage et les images sans décalage. Parfait pour la vision de films, l'écoute de musique ou les jeux vidéo. Le catalogue d'éclairage décoratif s'enrichit également de formes carrées et/ou rectangulaires pour les plafonniers Philips Hue Tento et Datura, déjà commercialisés. Enfin, l'appli propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Par exemple, dans le courant de l'année, il sera possible de coupler les caméras Philips Hue Secure avec Alexa et Google Home.

     

    Synchronisation lumineuse haute qualité sans précédent

     

    Le boîtier de synchronisation HDMI 8K Philips Hue Play propulse le divertissement à domicile à un niveau jamais atteint. Vous jouez, vous regardez, vous écoutez encore plus intensément entouré de lumières qui s'allument, s'éteignent et changent leurs tonalités en fonction des stimulations visuelles et sonores. Avec une synchronisation en temps réel et une précision des couleurs exceptionnelle, ce boîtier de synchronisation HDMI 8k prend en charge la norme vidéo HDMI 2.1 utilisée par les consoles de gaming les plus récentes, telles que la PS5 et la Xbox One. Idem pour les téléviseurs et appareils de streaming les plus récents. Cela permet de synchroniser et de diffuser un contenu de la plus haute qualité avec des taux de rafraîchissement ultra-rapides en hautes résolutions : 60 Hz en 8K pour la vidéo et 120 Hz en 4K pour les consoles de jeu. Les effets sont toujours en phase avec votre téléviseur, car le boîtier de synchronisation reçoit les données directement depuis la source, asans transiter par l'écran, contrairement aux appareils qui réagissent à l'écran lui-même. Vous bénéficiez ainsi d'un éclairage d'ambiance de qualité supérieure, sans retard ni décalage de couleurs.

     

    La sync box HDMI 8K va stimuler vos sensations et vous faire vivre une expérience multimédia intense. Elle synchronise jusqu'à 10 lampes Philips Hue colorées pour donner force à l'action sur écran: poursuites à toute allure, embuscades vertigineuses, etc. Bref, tout ce qui rend un film ou un jeu plus haletant. Toutes les lampes Philips Hue colorées, y compris les modèles Play conçus pour ce type d'effet, reproduisent à la perfection les couleurs de l'écran, créant ainsi une expérience passionnante et interactive dans toute la pièce. L'appli Hue permet de personnaliser les paramètres, tels que la luminosité et la vitesse des effets, ou de définir un paramètre par défaut. Vous disposez de commandes personnalisées via l'appli, le bouton de commande sur le produit ou la télécommande de votre téléviseur. 

    Les gens aiment échapper à la pression de la vie quotidienne en s'immergeant dans le divertissement. Nous sommes fiers de présenter la nouvelle génération de sync box Philips Hue Play HDMI 8K compatible avec les consoles de jeu les plus récentes. Un véritable game changer.”

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader Philips Hue chez Signify 

     

    La sync box HDMI 8k dispose de quatre ports HDMI pour connecter des appareils multimédias tels que consoles de jeux ou appareils de diffusion en streaming. La sync box HDMI 8k n'est pas compatible avec applications Smart TV. En effet, ces applications s'ouvrent directement sur le téléviseur et ne passent donc pas par la sync box via un périphérique HDMI. La HDMI Sync Box 8k est compatible avec les formats 8K, Dolby Vision et HDR10+.

     

    Des plafonniers pour embellir tous les espaces

     

    Le plafonnier Philips Hue Datura est désormais disponible en version carrée et rectangulaire, en plus des modèles circulaires lancés plus tôt cette année. Des formes nouvelles avec un profil sans cadre pour accentuer la sensation d'espace partout dans la maison, en particulier dans les pièces à faible hauteur de plafond. Le plafonnier dispose de deux sources lumineuses contrôlables séparément, l'une blanche et l'autre colorée. De quoi créer à la fois un éclairage fonctionnel puissant ou une douce lueur décorative au plafond.

     

    Les plafonniers Philips Hue Tento sont également disponibles dans deux nouveaux formats carrés. Avec leur design épuré en noir ou en blanc, ils s'intègrent parfaitement à leur environnement et sont faciles à installer dans les grandes armoires, les garages et autres espaces. Le panneau de 30 cm est disponible en version lumière blanche unique, lumière blanche chaude à froide et/ou lumière colorée. Le panneau de 40 cm est disponible en version lumière blanche chaude à froide et/ou lumière colorée.

     

    Personnalisez l'éclairage intelligent dans l'appli Philips Hue

     

    L'application Philips Hue proposera bientôt quatre nouveaux effets : Cosmos, Underwater, Enchant et Sunbeam. Vous pouvez désormais personnaliser tous les effets, existants et nouveaux, en modifiant leur intensité (luminosité et vitesse) et leur couleur de base.

     

    Dans le courant de l'année, l'appli Philips Hue sera mise à jour pour permettre l'intégration de Bridges multiples. Ceci est particulièrement intéressant pour les utilisateurs possédant un grand nombre de lampes et accessoires. À partir de ce moment-là, il sera possible d'additionner plusieurs Bridges dans une même maison, de visualiser l'état de toutes les pièces en un coup d'œil et de les contrôler sans avoir à passer d'un Bridge à l'autre.

     

    De plus, les accessoires Philips Hue deviennent de plus en plus intelligents. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la très demandée fonction « Ne pas déranger », qui empêche les capteurs de mouvement de modifier une scène active lorsqu'un mouvement est détecté, ainsi que le démarrage et l'arrêt de simulation de présence et de minuteries via les interrupteurs Hue.

     

    Des fonctionnalités pour sécuriser davantage votre habitation

     

    Outre les innovations en cours dans le domaine de l'éclairage, Philips Hue lance également plusieurs mises à jour et améliorations de l'appli pour son système de sécurité intégré, Philips Hue Secure. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans le courant de l'année :

     

    • Les caméras Philips Hue Secure seront compatibles avec Alexa et Google Home, ce qui permettra une commande vocale et un vision en streaming sur les appareils compatibles, tels que Echo Show, Fire TV et le Google Nest Hub, ainsi que dans l'appli Alexa et l'appli Google Home.

     

    • Les utilisateurs de Philips Hue Secure pourront définir des routines pratiques pour allumer et éteindre le système Secure en fonction de leur emploi du temps quotidien, afin que leur système soit toujours opérationnel en cas de besoin.
    • La nouvelle option « Économiseur de batterie » pour les caméras sans fil alimentées par batterie vous permet de gérer l'autonomie de la batterie de la caméra pour prolonger la durée d'utilisation.

     

    Quelles sont les autres nouveautés de Philips Hue ?

     

    Philips Hue introduit aussi une nouvelle fonction de réalité augmentée (RA) dans l'appli Hue qui permet aux utilisateurs de tester les ampoules Philips Hue via RA avant un achat. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu réaliste sur les effets lumineux de l'éclairage dans votre propre environnement et voir ce que cela donnerait dans la vie réelle. La fonction RA est prise en charge par les appareils iOS Pro et sera disponible à l'automne 2024.

     

    Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, consultez le site https://www.philips-hue.com/fr-be/products/promotions/newest-philips-hue-products

     

    Mise sur le marché

     

    • Philips Hue Play HDMI sync box 8K (disponible à partir du 5 septembre 2024) - 349,99 EUR
    • Philips Hue Datura 60x60cm ou 120x30cm (disponible à partir de l'automne 2024) - 399,99 EUR
    • Philips Hue Tento carré en blanc ou noir (disponible à partir de l'automne 2024)
      • 30x30cm, lumière blanche - EUR 69.99
      • 30x30cm, lumière blanche chaude à blanche froide - EUR 89.99
      • 30x30cm, lumière blanche et lumière colorée - EUR 109.99
      • 40x40cm, lumière blanche chaude à blanche froide - EUR 119.99
      • 40x40cm, lumière blanche et lumière colorée - EUR 149.99

     

    À propos de Philips Hue

     

    Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme intelligente d'ampoules et luminaires LED, de capteurs et d'interrupteurs, Philips Hue fait entrer l'éclairage intelligent dans la vie de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une ambiance avec de belles couleurs et des scènes d'éclairage, de régler des minuteries et des automatisations pratiques pour se sentir plus en sécurité dans son environnement, d'utiliser la lumière la plus adaptée à ses activités quotidiennes. Bref, de se simplifier la vie.

     

    Pour plus d'informations sur les nouveautés Philips Hue et les fonctionnalités de l'appli, consultez le site www.philips-hue.com.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2025

      avril 25, 2025

      Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2025

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue