Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    7 janvier 2025

    Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

     

    Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage intelligent, a annoncé de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux accessoires résolument novateurs pour Philips Hue. Par exemple, Signify introduit le premier assistant génératif d'IA dans l'application Hue, qui fournit des scènes d'éclairage personnalisées en fonction de l'humeur, de l'occasion ou du style. En outre, l'application Philips Hue Sync TV prend désormais en charge les téléviseurs LG (webOS24+). Enfin, de nouvelles fonctionnalités sont également disponibles pour le système de sécurité Philips Hue Secure.

     

    Éclairage personnalisé piloté par l'IA

     

    Philips Hue lance son premier assistant généré par IA dans l'application Hue.  Cette fonctionnalité offre des scènes d'éclairage personnalisées en fonction de l'humeur, de l'occasion ou du style. Disponible début 2025, l'assistant permettra aux utilisateurs de taper ou de prononcer des commandes en anglais pour créer l'ambiance parfaite, avec des fonctions d’apprentissage qui assurent une amélioration continue. 

    Cela annonce une nouvelle ère pour l'éclairage intelligent. Notre assistant IA n'est que le début d'une expérience d'éclairage domestique plus intelligente et plus intuitive."

     

    John Smith
    Business Leader chez Philips Hue

    Divertissement immersif sur les téléviseurs LG

     

    L'application Philips Hue Sync TV est désormais compatible avec les téléviseurs LG (webOS24+) et offre une synchronisation dynamique de l'éclairage pour tous les contenus, des applications streaming aux consoles de jeu. Jusque-là compatible uniquement avec la marque Samsung, l'application prend en charge des formats tels que Dolby Vision et 8K pour des expériences d'éclairage immersives inégalées. "Nous sommes fiers d'étendre l'application Philips Hue Sync TV aux téléviseurs LG, ce qui permet à nos utilisateurs de profiter plus facilement que jamais d'un éclairage de divertissement immersif", a déclaré John Smith. "Cette collaboration est un signe de notre engagement à connecter Philips Hue plus fortement à l'écosystème de la maison intelligente."

     

    Davantage en sécurité avec Hue Secure

     

    Hue Secure intègre des caméras, capteurs et éclairages dans un système intégré de sécurité pour une meilleure protection de la maison. Les nouvelles fonctionnalités comprennent (à partir de mars 2025):

     

    • Détecteur de fumée et de bruits : des alertes instantanées sont notifiées et activent les signaux lumineux de secours en cas d'urgence.
    • Widgets iOS et commande vocale :  vous accédez aux images des caméras en direct ou programmez les paramètres du système directement à partir de votre appareil.
    • Compatibilité améliorée : le flux d’images est diffusé en stream live sur Amazon Alexa, Google Nest Hub et autres.
    • Un nouveau câble d'alimentation USB-C de 3 mètres pour encore plus de possibilités de placement de la caméra.

     

    Disponibilité

     

    • Application Hue Sync TV : début 2025 pour les téléviseurs LG dans le monde entier (129,99 EUR).
    • Câble Hue Secure USB-C 3m : disponible à partir de mars 2025 (19,99 euros)

    À propos de Philips Hue

    Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme d'ampoules LED, de luminaires, de capteurs et d'interrupteurs intelligents, Philips Hue met l'éclairage intelligent au service de la vie quotidienne. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une ambiance avec de belles couleurs et des scènes d'éclairage, de programmer des minuteries et des automatisations pratiques pour vous sentir plus en sécurité dans votre environnement, d'utiliser la lumière la mieux adaptée à vos activités quotidiennes. Bref, Philips Hue vous simplifie la vie.

     

    Pour plus d'informations sur les nouveautés Philips Hue et les fonctionnalités de l'application, consulter le site www.philips-hue.com.

     

     

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

      janvier 07, 2025

      Philips Hue présente son premier assistant IA dans l'appli Hue

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box

      septembre 05, 2024

      Philips Hue lance une nouvelle version de la Philips Hue Play HDMI sync box