Belgique - Français

Programme Green Switch pour les entreprises

Ce que Green Switch peut faire pour les entreprises

 

Le programme Green Switch de Signify a été conçu pour aider les entreprises privées à connaître, évaluer et explorer les possibilités de financement pour des solutions d’éclairage avancées qui rendent l’éclairage professionnel plus économe en énergie et qui adaptent leurs bâtiments nouveaux ou existants pour l’avenir.

 

Nos experts en systèmes apportent des connaissances approfondies et l'expérience nécessaire pour coordonner l'installation, la mise en service et l'exploitation de systèmes d'éclairage LED connectés spécifiquement conçus pour les environnements professionnels. Au cours des trois dernières années, nous avons aidé plus de 13 000 entreprises à travers le monde à renouveler leurs systèmes d'éclairage sur plus de 56 000 projets.

Atteignez vos objectifs avec le programme Green Switch

 

Le parc immobilier mondial contribue largement au changement climatique, le bâtiment* étant responsable de 39 % des émissions de CO2 liées à l’énergie. En tant que tel, l’environnement bâti constitue également l’une des plus grandes opportunités pour ramener la courbe des émissions vers zéro.

 

Passer de l’éclairage conventionnel à l’éclairage LED est un moyen rapide et efficace pour les entreprises d’atteindre leurs objectifs de décarbonation. L’éclairage représente par exemple *environ 40 %* de  la consommation d’électricité dans les entrepôts , et environ 17 %* de la consommation d’énergie dans les bureaux. L’éclairage LED connecté peut réduire ces consommations jusqu’à 80 % par rapport à un éclairage conventionnel.

Il est temps d'agir efficacement

 

Les entreprises réalisent qu’il est temps d’agir. À l'échelle mondiale, 30 %* des sociétés cotées  utilisent désormais des mesures de performance liées au développement durable dans leurs plans, et 73 %* des dirigeants déclarent que devenir une "entreprise véritablement durable et responsable" est une priorité absolue pour leur organisation au cours des trois prochaines années. Et les entreprises joignent le geste à la parole : les investissements durables ont augmenté de *23 000 milliards de dollars* à l’échelle mondiale  au cours des deux dernières années, soit environ un quart de tous les actifs gérés par des professionnels.

 

Devenir plus durable peut également améliorer la réputation des entreprises et valoriser une marque. Des enquêtes indiquent que 66 % des consommateurs envisagent de faire des achats plus durables ou éthiques au cours des six prochains mois, et 74 % des consommateurs estiment que les pratiques et valeurs éthiques des entreprises sont une raison importante dans le choix d'une marque. De plus, les entreprises durables du premier quartile déclarent une marge d'EBITDA moyenne  *21 % plus élevée.

En savoir plusNe lire que les informations essentielles

Combien le Green Switch peut-il vous faire économiser chaque année ?

Pour une installation type de production de 100 000 m2 :

 

  • 0,8 million d’euros de facture énergétique
  • 2,4 GWh de consommation électrique
  • 627 tonnes de CO2

 

Avec l’électricité libérée, vous pourriez :

 

  • Fabriquer 54 000 jeans 
  • Produire 371 tonnes de papier recyclé
Pour un centre logistique de 40 000 m2 :
 
  • 0,3 million d’euros de facture énergétique
  • 1 GWh de consommation d’énergie
  • 250 tonnes de CO2

 

Avec l’électricité libérée, vous pourriez :

 

  • Charger 433 fourgons électriques 
  • Alimenter 114 chariots élévateurs électriques 
Pour une tour de bureaux de 15 étages d'une superficie de 50 000 m2 :

 

  • 0,6 million d’euros de facture énergétique
  • 1,7 GWh de consommation d’énergie
  • 450 tonnes de CO2

 

Avec l’électricité libérée, vous pourriez :

 

  • Alimenter 50 % du système CVC de la tour
  • Faire fonctionner 536 distributeurs automatiques réfrigérés

 

 

fr_BE

Calculez ce que vous pouvez économiser grâce au programme Green Switch

Tout d'abord sélectionnez le secteur qui vous intéresse

Sélectionner votre secteur nous permet de mieux identifier les applications d'éclairage concernées

Villes
Entreprises
Résidentiel
1 2 3 4

Choisissez votre application

Sélectionner votre application nous permet de mieux estimer le type d'éclairage dont vous avez probablement besoin

Dites-nous en plus sur votre éclairage actuel que vous souhaitez rénover

Nous avons pré-rempli les données sur la base de références nationales, mais n'hésitez pas à les adapter à votre situation.

Unités

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

Heures

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

Watt

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

/kWh

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

kgCO2/kWh

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

En savoir plus sur les hypothèses que nous avons retenues pour calculer cette estimation

La nouvelle consommation est A partir de

Le nouveau coût est A partir de

Les nouvelles émissions sont A partir de

Eclairage connecté

Lorsque "Oui" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage connecté, qui est un système utilisant la technologie de l'Internet des objets (IoT) pour connecter des dispositifs d'éclairage LED à un réseau: les lumières peuvent être contrôlées, surveillées et optimisées à distance via un système de gestion. Les solutions d'éclairage connecté sont conçues pour offrir une gamme d'avantages, tels que des économies d'énergie, une meilleure expérience utilisateur et une sécurité accrue.

Sinon, lorsque "Non" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage LED standard.

Contactez l'un de nos experts pour obtenir une estimation plus détaillée et adaptée à vos besoins.

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

En savoir plus
www.signify.com
QR code

Rapport d'estimation des économies | Sep 15 2026

Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

Le passage à la technologie et à l'éclairage connecté offre aux villes, aux entreprises et aux particuliers l'une des voies les plus rapides pour parvenir à une plus grande durabilité. Pour aider les gens à démarrer, Signify a lancé le programme Green Switch.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette estimation ne sont données qu'à titre d'exemple et les valeurs résultant du travail du calculateur ne sont qu'une approximation. L'estimation est basée sur les données fournies ainsi que sur certaines hypothèses énoncées. Signify s'efforce de fournir des données à jour et exactes, cependant, en raison de la nature informative des calculs, Signify, dans la mesure permise par la loi applicable, exclut sa responsabilité pour les résultats présentés dans ce rapport en termes d'exactitude et d'adéquation. Signify précise que les valeurs constituant la base des calculs peuvent être inexactes en raison de modifications des produits et peuvent également dépendre des conditions dans lesquelles ces produits sont utilisés ou d'autres facteurs externes qui peuvent affecter leur performance.

Estimation d'économies annuelles

La nouvelle consommation est A partir de

Le nouveau coût est A partir de

Les nouvelles émissions sont A partir de

Comparer à

Cette estimation est basée sur les données fournies :

Domaine d'intérêt

Application

Heures de travail (Heures)

Puissance moyenne (Watts)

Eclairage connecté

Sélection du pays

Nombre de lumières conventionnelles (unités)

Coûts de l'électricité ( /kWh)

Intensité carbone (kgCO2/kWh)

Opportunités de financement

 

Dans le monde entier, des financements publics sont proposés pour aider les autorités locales à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone dans le cadre de programmes tels que le *Pacte Vert pour l’Europe, *l’Inflation Reduction Act (loi américaine sur la réduction de l’inflation), *l’Infrastructure Investment and Jobs Act (loi sur les investissements en infrastructures et les emplois), et le *nouveau plan d’infrastructure en Chine.

 

Des financements complémentaires peuvent également être disponibles via des initiatives de financement mixtes. Signify propose des offres *Light-as-a-Service (LaaS), qui contribuent à accélérer la rénovation en supprimant les obstacles à l'investissement initial.

 

contactez un expert Signify pour en savoir plus

Une bonne connectivité : une clé pour décarboner le secteur du bâtiment

 

Pour agir sur le climat, nous devons agir sur nos bâtiments, et les rénovations qui privilégient la décarbonation peuvent faire une énorme différence. En optant pour des systèmes CVC économes en énergie, un éclairage LED connecté et des matériaux de construction bas carbone, nous pouvons créer des espaces qui non seulement permettent d’économiser de l’argent, mais contribuent également à un meilleur plus durable. 

 

 

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus

 

 

Écoutez la version audio du livre blanc

Toby Morgan
Dans une interview avec Signify, Toby Morgan du Climate Group discute des tendances en matière de décarbonation des bâtiments.

Orientations en matière de développement durable pour l’industrie

 

Pour l’industrie, chaque étape vers une stratégie de développement durable ouvre des opportunités de transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire. Choisir de passer à l’éclairage LED connecté est un excellent point de départ. Parce que l’efficacité énergétique, la réduction des coûts d’investissement, les services sous-traités et l’aide à la conception de l’éclairage peuvent générer des économies dès la première année. Apprenez-en davantage dans notre livre blanc, co-créé avec le Climate Group.

 

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus

 

Écoutez la version audio du livre blanc

Découvrez ce que Signify peut faire pour les entreprises

  • Faire du football une expérience inoubliable

    Faire du football une expérience inoubliable

    Le connected lighting enrichit l’expérience dans les stades et crée des moments inoubliables pour les fans et les joueurs.

  • L’essor des villes adaptatives

    L’essor des villes adaptatives

    Le connected lighting aide les communes à économiser l’énergie et à développer une infrastructure durable.

  • De la Tour Philips au projet Multi

    De la Tour Philips au projet Multi

    L’ancienne tour Philips typiquement sixties a été transformée en un lieu agréable, contemporain et, surtout, respectueux de l'environnement, avec un jardin suspendu et un éclairage LED durable Philips.

Contactez un expert Signify

Les estimations de Signify sont basées sur de nombreuses sources, références et points de données
*En savoir plus sur notre modèle de calcul  et nos références
Pour plus d’informations sur les engagements et les résultats de Signify, lisez notre Rapport Annuel et nos Suppléments Développement Durable.