Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Green Switch

    Il est maintenant temps de passer à l’éclairage LED

     

    Passer aux LED et à l’éclairage LED connecté est l’un des moyens les plus rapides, les plus efficaces et trop souvent négligés de progresser dans vos objectifs de décarbonation.

    L’opportunité est énorme. Le passage des entreprises et des villes du monde entier à l’éclairage LED permettrait d’éliminer 420 millions de tonnes d’émissions mondiales de CO2 et d’économiser 870 TWh d’énergie, soit suffisamment pour alimenter 380 millions de foyers pendant un an.

    Dans de nombreuses régions du monde, des financements et des subventions ont été mis à la disposition des municipalités, des entreprises privées et des citoyens qui cherchent à réduire leur empreinte énergétique et carbone. Signify a créé le programme Green Switch pour aider les organisations et les personnes à bénéficier de ces initiatives.

     

    Nous contacter

    Passer tous les points lumineux conventionnels du monde entier à des LED connectées pourrait permettre d’économiser chaque année :

    420 millions de tonnes


    d’émissions de CO2e

    870 TWh

     
    de la consommation d’électricité

    €120 milliards


    en frais d’électricité
    fr_BE

    Calculez ce que vous pouvez économiser grâce au programme Green Switch

    Tout d'abord sélectionnez le secteur qui vous intéresse

    Sélectionner votre secteur nous permet de mieux identifier les applications d'éclairage concernées

    Villes
    Entreprises
    Résidentiel
    1 2 3 4

    Choisissez votre application

    Sélectionner votre application nous permet de mieux estimer le type d'éclairage dont vous avez probablement besoin

    Dites-nous en plus sur votre éclairage actuel que vous souhaitez rénover

    Nous avons pré-rempli les données sur la base de références nationales, mais n'hésitez pas à les adapter à votre situation.

    Unités

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    Heures

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    Watt

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    /kWh

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    kgCO2/kWh

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

    En savoir plus sur les hypothèses que nous avons retenues pour calculer cette estimation

    La nouvelle consommation est A partir de

    Le nouveau coût est A partir de

    Les nouvelles émissions sont A partir de

    Eclairage connecté

    Lorsque "Oui" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage connecté, qui est un système utilisant la technologie de l'Internet des objets (IoT) pour connecter des dispositifs d'éclairage LED à un réseau: les lumières peuvent être contrôlées, surveillées et optimisées à distance via un système de gestion. Les solutions d'éclairage connecté sont conçues pour offrir une gamme d'avantages, tels que des économies d'énergie, une meilleure expérience utilisateur et une sécurité accrue.

    Sinon, lorsque "Non" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage LED standard.

    Contactez l'un de nos experts pour obtenir une estimation plus détaillée et adaptée à vos besoins.

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    En savoir plus
    www.signify.com
    QR code

    Rapport d'estimation des économies | Apr 20 2025

    Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

    Le passage à la technologie et à l'éclairage connecté offre aux villes, aux entreprises et aux particuliers l'une des voies les plus rapides pour parvenir à une plus grande durabilité. Pour aider les gens à démarrer, Signify a lancé le programme Green Switch.

    Clause de non-responsabilité

    Les informations contenues dans cette estimation ne sont données qu'à titre d'exemple et les valeurs résultant du travail du calculateur ne sont qu'une approximation. L'estimation est basée sur les données fournies ainsi que sur certaines hypothèses énoncées. Signify s'efforce de fournir des données à jour et exactes, cependant, en raison de la nature informative des calculs, Signify, dans la mesure permise par la loi applicable, exclut sa responsabilité pour les résultats présentés dans ce rapport en termes d'exactitude et d'adéquation. Signify précise que les valeurs constituant la base des calculs peuvent être inexactes en raison de modifications des produits et peuvent également dépendre des conditions dans lesquelles ces produits sont utilisés ou d'autres facteurs externes qui peuvent affecter leur performance.

    Estimation d'économies annuelles

    La nouvelle consommation est A partir de

    Le nouveau coût est A partir de

    Les nouvelles émissions sont A partir de

    Comparer à

    Cette estimation est basée sur les données fournies :

    Domaine d'intérêt

    Application

    Heures de travail (Heures)

    Puissance moyenne (Watts)

    Eclairage connecté

    Sélection du pays

    Nombre de lumières conventionnelles (unités)

    Coûts de l'électricité ( /kWh)

    Intensité carbone (kgCO2/kWh)

    Comment nous vous aidons à passer au vert

    Consulter

    1. Consulter


    Nous vous aidons à comprendre comment l’éclairage LED et connecté peut soutenir vos objectifs de développement durable
    Planifier

    2. Planifier


    Nous travaillons avec vous pour spécifier les produits, systèmes et services d’éclairage appropriés.
    Activer

    3. Activer


     Nous vous guidons et vous accompagnons dans le financement de votre projet d’éclairage
    Installer

    4. Installer


    Nous vous aidons à mettre en place votre solution d’éclairage et à mesurer son impact en matière de développement durable

    Comment le programme Green Switch peut contribuer à faire de votre ville un leader en matière de développement durable

     

    L’éclairage représente jusqu’à 40 % de la consommation totale d’électricité d'une ville type.


    L’éclairage LED, l’éclairage LED connecté et l’éclairage solaire le long des routes, dans les espaces extérieurs publics et dans les bureaux et bâtiments municipaux sont l’un des moyens les plus rapides de réduire la consommation d’électricité, les coûts et les émissions de carbone, et d’aider ainsi votre ville à devenir un pionnier en matière de développement durable.

     

    Programme Green Switch pour les villes

    Comment le programme Green Switch peut aider votre entreprise à devenir un modèle d’efficacité

     
    À l’échelle mondiale, 30 % des sociétés cotées en bourse intègrent dans leurs plans des mesures de performance liées au développement durable.

    En tant que leader mondial de l’éclairage, Signify possède une expertise approfondie et une gamme inégalée de produits, de systèmes et de services professionnels pour vous aider à atteindre vos objectifs de décarbonation.
     

    Découvrez ce que Signify peut faire pour vous

    • De la Tour Philips au projet Multi

      De la Tour Philips au projet Multi

      L’ancienne tour Philips typiquement sixties a été transformée en un lieu agréable, contemporain et, surtout, respectueux de l'environnement, avec un jardin suspendu et un éclairage LED durable Philips.

    • Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents

      Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents

      Signify et Edge s’associent pour créer une nouvelle génération de bureaux qui favorise la durabilité, le bien-être et la productivité des travailleurs.

    • La lumière UV-C pour un avenir sain et sûr

      La lumière UV-C pour un avenir sain et sûr

      Découvrez la puissance extraordinaire de l'éclairage UV-C pour désinfecter l'air; pour un avenir plus sain et plus sûr pendant et après le COVID-19.

    Démarrez votre transition énergétique dès maintenant

    Les estimations de Signify sont basées sur de nombreuses sources, références et points de données
    *En savoir plus sur notre modèle de calcul  et nos références
    Pour plus d’informations sur les engagements et les résultats de Signify, lisez notre Rapport Annuel et nos Suppléments Développement Durable.