Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Programme Green Switch pour les villes

    Ce que Green Switch peut faire pour votre ville

     

    Le programme Green Switch de Signify a été conçu pour aider les autorités locales à s'informer et comprendre les possibilités de subventions pour des solutions d’éclairage avancées qui rendent l’éclairage professionnel plus économe en énergie et préparent leurs bâtiments neufs ou existants pour l’avenir.

     

    Nos experts en systèmes ont les connaissances approfondies et l’expérience nécessaire pour coordonner l’installation, la mise en service et l’exploitation de systèmes d’éclairage LED connectés, spécifiquement conçus pour les villes. Depuis 2020, Signify a réalisé plus de 37 000 projets à travers le monde, aidant ainsi plus de 10 000 collectivités à passer d’un système d’éclairage conventionnel à un système LED connecté.

    Atteignez vos objectifs avec le programme Green Switch

     

    Les municipalités sont en première ligne de l’action climatique. Les villes consomment *environ 78 %* de l’énergie mondiale et sont responsables de plus de 60 % des émissions de gaz à effet de serre. L’éclairage représente *environ 17 %* de la consommation d’énergie des écoles *et 16 % des coûts énergétiques des hôpitaux.

     

    L’éclairage public à lui seul peut représenter *jusqu’à 40 %* du budget électrique d’une municipalité, mais l’éclairage public ne concerne pas seulement les espaces extérieurs. L’environnement intérieur du bâti municipal municipal est tout aussi important, et les bâtiments publics constituent un élément crucial des initiatives actuelles de décarbonation.

    Initiatives de décarbonation dans le monde

     

    Dans l’UE, par exemple, la nouvelle directive relative à l’efficacité énergétique* des bâtiments  vise à rendre tous les nouveaux bâtiments publics nuls en émissions d’ici 2027. La Commission européenne a également introduit un objectif juridiquement contraignant de réduction annuelle de la consommation d’énergie de 1,9 % pour l’ensemble du secteur public, et a étendu son obligation annuelle de rénovation des bâtiments à tous les niveaux de l’administration publique.

     

    Aux États-Unis, par exemple, la déduction fiscale 179D*  de 5 $ par pied carré peut être appliquée aux bâtiments des autorités fédérales, étatiques ou locales pour l’installation de systèmes, incluant l’éclairage, dans les bâtiments.

     

    Au cours des prochaines décennies, les plans de développement économique des villes doivent s’aligner sur une vision sociale et environnementale partagée et exploiter toutes les possibilités de réduction de la consommation d’énergie. Passer de l’éclairage conventionnel à l’éclairage LED connecté devrait systématiquement faire partie de ces plans.

    Combien le Green Switch peut-il vous faire économiser chaque année ?

    Pour une ville de 200 000 habitants

     

    • 13 GWh en éclairage public extérieur
    • 23 GWh en éclairage pour les bâtiments publics
    • 8,3 tCO2
    Pour une ville de 1,5 million d’habitants
     
    • 80 GWh en éclairage public extérieur
    • 140 GWh en éclairage pour les bâtiments publics
    • 51 tCO2
    Pour une ville dotée de 6 000 luminaires d'éclairage public conventionnels
     
    • 1,7 GWh en passant à l’éclairage LED
    • 3,4 GWh en passant à l’éclairage LED connecté
    fr_BE

    Calculez ce que vous pouvez économiser grâce au programme Green Switch

    Tout d'abord sélectionnez le secteur qui vous intéresse

    Sélectionner votre secteur nous permet de mieux identifier les applications d'éclairage concernées

    Villes
    Entreprises
    Résidentiel
    1 2 3 4

    Choisissez votre application

    Sélectionner votre application nous permet de mieux estimer le type d'éclairage dont vous avez probablement besoin

    Dites-nous en plus sur votre éclairage actuel que vous souhaitez rénover

    Nous avons pré-rempli les données sur la base de références nationales, mais n'hésitez pas à les adapter à votre situation.

    Unités

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    Heures

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    Watt

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    /kWh

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    kgCO2/kWh

    La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

    Veuillez remplir les informations requises

    Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

    En savoir plus sur les hypothèses que nous avons retenues pour calculer cette estimation

    La nouvelle consommation est A partir de

    Le nouveau coût est A partir de

    Les nouvelles émissions sont A partir de

    Eclairage connecté

    Lorsque "Oui" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage connecté, qui est un système utilisant la technologie de l'Internet des objets (IoT) pour connecter des dispositifs d'éclairage LED à un réseau: les lumières peuvent être contrôlées, surveillées et optimisées à distance via un système de gestion. Les solutions d'éclairage connecté sont conçues pour offrir une gamme d'avantages, tels que des économies d'énergie, une meilleure expérience utilisateur et une sécurité accrue.

    Sinon, lorsque "Non" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage LED standard.

    Contactez l'un de nos experts pour obtenir une estimation plus détaillée et adaptée à vos besoins.

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    En savoir plus
    www.signify.com
    QR code

    Rapport d'estimation des économies | Apr 22 2025

    Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

    Le passage à la technologie et à l'éclairage connecté offre aux villes, aux entreprises et aux particuliers l'une des voies les plus rapides pour parvenir à une plus grande durabilité. Pour aider les gens à démarrer, Signify a lancé le programme Green Switch.

    Clause de non-responsabilité

    Les informations contenues dans cette estimation ne sont données qu'à titre d'exemple et les valeurs résultant du travail du calculateur ne sont qu'une approximation. L'estimation est basée sur les données fournies ainsi que sur certaines hypothèses énoncées. Signify s'efforce de fournir des données à jour et exactes, cependant, en raison de la nature informative des calculs, Signify, dans la mesure permise par la loi applicable, exclut sa responsabilité pour les résultats présentés dans ce rapport en termes d'exactitude et d'adéquation. Signify précise que les valeurs constituant la base des calculs peuvent être inexactes en raison de modifications des produits et peuvent également dépendre des conditions dans lesquelles ces produits sont utilisés ou d'autres facteurs externes qui peuvent affecter leur performance.

    Estimation d'économies annuelles

    La nouvelle consommation est A partir de

    Le nouveau coût est A partir de

    Les nouvelles émissions sont A partir de

    Comparer à

    Cette estimation est basée sur les données fournies :

    Domaine d'intérêt

    Application

    Heures de travail (Heures)

    Puissance moyenne (Watts)

    Eclairage connecté

    Sélection du pays

    Nombre de lumières conventionnelles (unités)

    Coûts de l'électricité ( /kWh)

    Intensité carbone (kgCO2/kWh)

    Opportunités de financement

     

    Dans le monde entier, il existe des subvention publiques pour aider les collectivités à atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de carbone dans le cadre de programmes tels que le pacte vert* pour l’Europe, l’Inflation Reduction Act* (loi américaine sur la réduction de l’inflation), l’Infrastructure Investment and Jobs Act* (loi sur les investissements en infrastructures et les emplois), et le nouveau plan d’infrastructure en Chine*.

     

    Des subvnetions supplémentaires peuvent également être disponibles via des initiatives de financement mixtes. Signify propose des offres Light-as-a-Service (LaaS*), qui contribuent à stimuler la rénovation en supprimant les obstacles à l’investissement initial.

     

    Contactez un expert Signify pour en savoir plus

    Construire des villes véritablement durables

     

    Au sein d'une ville, les bâtiments, les rues, les parcs, les établissements de santé, les campus sportifsentre autres, offrent un potentiel énorme de décarbonation. L’éclairage LED connecté constitue la colonne vertébrale et le réseau parfaits pour les applications de ville intelligente, et peuvent apporter des avantages en matière de développement durable, d’efficacité énergétique, d’amélioration de la qualité de vie des citoyens et d’action en faveur du climat. Découvrez comment créer des villes véritablement durables dans ce livre blanc de Smart Cities World.

     

    Téléchargez le livre blanc SCW pour en savoir plus

     

    Écoutez la version audio du livre blanc

     

    Pour en savoir plus, visionnez le récent webinaire au cours duquel Harry Verhaar (Signify) et Stephen Richardson (World Green Building Council) discutent avec Smart Cities World des  technologies et politiques publiques visant à accélérer la décarbonation du bâti.

     

    Regarder le webinaire

    Découvrez ce que Signify peut faire pour votre ville

    • De la Tour Philips au projet Multi

      De la Tour Philips au projet Multi

      L’ancienne tour Philips typiquement sixties a été transformée en un lieu agréable, contemporain et, surtout, respectueux de l'environnement, avec un jardin suspendu et un éclairage LED durable Philips.

    • Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents

      Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents

      Signify et Edge s’associent pour créer une nouvelle génération de bureaux qui favorise la durabilité, le bien-être et la productivité des travailleurs.

    Contactez un expert Signify

    Les estimations de Signify sont basées sur de nombreuses sources, références et points de données
    *En savoir plus sur notre modèle de calcul  et nos références
    Pour plus d’informations sur les engagements et les résultats de Signify, lisez notre Rapport Annuel et nos Suppléments Développement Durable.