Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Signify investit pour élargir son portefeuille d’éclairage UV-C pour répondre à la demande croissante en matière de désinfection

    25 juin 2020

     

    • Lance 12 gammes de produits basés sur la lumière UV-C, destinées aux marchés professionnels
    • Acquiert G.L.A. pour parfaire son portefeuille avec des luminaires pour la désinfection de l’espace aérien supérieur
    • Accroît de 8 fois sa capacité de production de lumière UV-C cette année

     

    Eindhoven, Pays-BasSignify (Euronext : LIGHT), le leader mondial en éclairage, augmente sa capacité de production en éclairage UV-C et élargit son portefeuille UV-C. La compagnie tire parti de son expérience de plus de 35 années en éclairage UV-C afin de répondre à la croissance rapide de la nécessité mondiale pour la désinfection de l’air, des surfaces et des objets.

     

    En augmentant sa capacité et en élargissant son portefeuille UV-C, Signify aide à assurer la sécurité des personnes dans un monde qui s’ajuste à une nouvelle normalité. Son éclairage UV-C est un désinfectant efficace, éprouvé et fiable. Ceci a récemment été validé lors d’un test en laboratoire par l’Université de Boston, qui a démontré que les sources lumineuses UV-C de Signify inactivent en quelques secondes le virus qui cause le COVID-19. Cela est crucial, particulièrement en ce moment, alors que les organisations sont à la recherche de solutions pour poursuivre leurs activités et fournir leurs services dans un environnement sain.

     

    La nouvelle gamme de produits UV-C de Signify comporte des luminaires et des enceintes pour une grande variété d’applications professionnelles.

    Nous avons introduit 12 gammes de luminaires UV-C conçues spécifiquement pour désinfecter l’air, les surfaces et les objets. Ces produits ciblent différents segments de clientèles allant des bureaux, écoles, gymnases, magasins de détail, entrepôts, jusqu’au transport en commun."

     

    Harsh Chitale

    Chef de la division des solutions numériques de Signify

    Une partie de la gamme consiste de luminaires UV-C qui sont idéals pour la désinfection profonde des surfaces dans les bureaux, les écoles et les toilettes publiques. Ils sont munis de détecteurs et de commandes pour assurer qu’ils ne fonctionnent qu’en l’absence de personnes ou d’animaux. Les autres produits incluent des luminaires UV-C mobiles et autoportants qui peuvent facilement être déplacés vers une chambre d’hôtel ou utilisés pour désinfecter les surfaces des systèmes de transport collectif, comme les autobus et les trains.

     

    Pour la désinfection des objets, Signify introduit une gamme d’enceintes de désinfection UV-C sécuritaires et rapides à utiliser. Ces enceintes sont utilisées dans les bureaux et les bâtiments municipaux pour désinfecter en quelques secondes les porte-noms, téléphones, sacs, portables et portefeuilles des visiteurs. Dans les magasins, elles sont idéales pour désinfecter les articles retournés, les verres ou les vêtements des cabines d’essayage.

     

    Les luminaires UV-C peuvent également être utilisés à l’intérieur de tunnels de désinfection des surfaces. En Amérique du Nord, un important détaillant met à l’essai un tunnel UV-C pour désinfecter les chariots de magasinage. Aux Indes, un hôtel prévoit utiliser un tunnel UC-C Signify pour désinfecter les sacs des clients à l’enregistrement.

     

    Pour compléter son portefeuille de produits, Signify a récemment fait l’acquisition des actifs de Germicidal Lamps & Applications (GLA), sise aux Pays-Bas, qui possède une expertise exhaustive en solutions de désinfection par rayonnement UV-C. L’entente inclut le portefeuille UV-C de désinfection de l’espace aérien supérieur de GLA ainsi que sa connaissance approfondie des applications.

    Les actifs et le savoir-faire acquis de GLA nous aideront à accélérer l’élaboration de notre feuille de route pour les systèmes de désinfection de l’espace aérien supérieur. Nous planifions rendre ces produits disponibles à l’échelle mondiale sous peu."

     

    Paul Peeters

    Chef des solutions numériques de Signify en Europe

    Les luminaires de désinfection de l’espace aérien supérieur peuvent être utilisés alors que des gens sont présents dans la salle, car ils sont installés à une hauteur qui, en combinaison avec les écrans et les lentilles, empêche l’exposition à la source de lumière UV-C. L’air dans l’espace supérieur est continuellement désinfecté par l’irradiation aux UV-C et la convection naturelle de l’écoulement de l’air. Ils sont parfaits pour les écoles, les bureaux, les gymnases, les magasins de détail et autres endroits à haut niveau de contact.

     

    Depuis au-delà de 35 ans, Signify est à l’avant-plan de la technologie UV et a fait ses preuves en innovation de produits d’éclairage UV-C.  L’éclairage UV-C de Signify est conçu, installé et utilisé conformément aux instructions de sécurité spécifiques aux produits et fabriqué selon des processus industriels bien contrôlés.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2020, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre NewsroomTwitterLinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

      janvier 24, 2025

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2024

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

      octobre 25, 2024

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2024

    • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024

      juillet 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2024