Eindhoven, Pays-Bas – GoodLeaf Community Farms au Canada a choisi Signify (Euronext : LIGHT), le chef de file en éclairage, pour doter sa ferme de pointe d’éclairage DEL pour l’horticulture de Philips et ainsi augmenter sa production alimentaire, rehausser les saveurs et améliorer la valeur nutritive. En tant que producteur réputé, GoodLeaf cultive et emballe de jeunes laitues et des pousses fraîches, nutritives et sans pesticide pendant toute l’année. La ferme verticalement intégrée de l’entreprise occupe 4 000 mètres carrés intérieurs à Guelph en Ontario et l’ensemble de ses opérations peut désormais fournir les plus grandes chaînes de distributeurs au Canada. L’entreprise McCainMD appuie GoodLeaf et agit en tant qu’investisseur stratégique.
La ferme verticalement intégrée est entièrement automatisée et la culture intérieure bénéficie de la toute dernière technologie d’éclairage DEL. Les modules DEL de production Philips Greenpower permettent à GoodLeaf de raccourcir les cycles de production. Puisque GoodLeaf offre un environnement contrôlé, la production pendant toute l’année est possible, sans souci d’éclairage, de température et de pesticide, et réduit par le fait même la production de déchets.
GoodLeaf Farms a commencé à utiliser les produits Philips en 2013 dans ses installations d’essais à Truro en Nouvelle-Écosse. « La collaboration de Signify et de GoodLeaf a toujours été excellente. Nous avons travaillé avec plusieurs fournisseurs et Signify se démarquait toujours comme étant un très bon collaborateur, il s’est avéré être un des meilleurs partenaires avec qui nous avons travaillé sur ce projet. Maintenant et à l’avenir nous serons très heureux de travailler avec eux » affirme Jeff McKinnon, directeur financier et vice-président de GoodLeaf Community Farms et TruLeaf Sustainable Agriculture.
Depuis 1995, Signify a fait ses preuves dans plus de 400 projets du marché de l’éclairage horticole, en développant des méthodes pour inclure la technologie de l’éclairage dans l’agriculture. Les innovations DEL de pointe permettent à l’entreprise de personnaliser des solutions scientifiques pour les producteurs en leur procurant des données et une expertise végétale pour optimiser leurs récoltes.
Jeff McKinnon
Directeur financier et vice-président de GoodLeaf Community Farms et TruLeaf Sustainable Agriculture
Le chef de l’horticulture mondial Marcom chez Signify
Daniela Damoiseaux
Tél: +31 6 31 65 29 69
Courriel: daniela.damoiseaux@signify.com
Relations de presse mondiales chez Signify – Éclairage professionnel
Wendy Schellens
Tél: +31 6 51 863 401
Courriel: wendy.schellens@signify.com
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2020, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.
juillet 03, 2024
Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat