Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial en éclairage, étoffe son portefeuille Philips Hue en y ajoutant deux nouveaux luminaires d’extérieur pour personnaliser encore davantage les jardins et les porches, un nouveau module pour interrupteur mural qui rend intelligent les interrupteurs d’éclairage existants et un gradateur Philips Hue redessiné. L’éclairage intelligent, à l’intérieur et à l’extérieur, n’a jamais été aussi facile à utiliser.
Balayez vos murs extérieurs de lumière
Le nouveau projecteur linéaire Philips Hue Amarant permet aux utilisateurs de balayer les murs extérieurs de lumière pour créer l’ambiance parfaite dans leur jardin, peu importe la saison. L’effet lèche-mur d’une lumière vive en millions de couleurs est intensifié par l’écran de métal et rehausse l’aspect et l’attrait d’un mur nu dans les jardins ou sur les balcons. L’Amarant peut être installé au sol ou en position inversée sous un avant-toit pour rehausser d’un cran le décor lumineux extérieur. Membre de la collection des luminaires LowVolt, il s’installe facilement et se prolonge avec d’autres luminaires pour personnaliser au complet l’ambiance de votre aménagement extérieur.
L’éclairage mural Philips Hue Appear, très demandé, incorpore maintenant un fini en acier inoxydable brossé et une installation facile. L’applique en inox, qui procure un effet lumineux puissant vers le haut et vers le bas, en blanc et en millions de couleurs, confère un aspect luxueux à l’environnement extérieur. L’installation du luminaire Appear ne comporte aucun fil encombrant, vous n’avez qu’à utiliser le connecteur à broches, puis vous asseoir et admirer.
Contrôle et commodité supérieurs grâce aux nouveaux accessoires
Le nouveau module pour interrupteur mural Philips est le complément idéal à tout système Philips Hue. Installé à l’arrière des interrupteurs d’éclairage existants, il permet aux utilisateurs de transformer leur interrupteur existant en un dispositif intelligent et assure que leur éclairage intelligent est toujours accessible. Que ce soit par l’application ou la commande vocale : il n’est plus nécessaire de quitter le canapé pour allumer un interrupteur qu’un membre de la famille ou un invité peut avoir éteint. De plus, dans l’application Hue, vous pouvez tout simplement sélectionner les scènes lumineuses et ajuster comment l’interrupteur fonctionne pour encore mieux personnaliser votre ambiance. Le module pour interrupteur mural Philips Hue est alimenté par une pile d’une durée de vie minimale de cinq ans.
L’un des produits Philips Hue les plus demandés a également été amélioré : le gradateur Philips Hue. La version redessinée offre la commande sans fil intuitive pour l’éclairage Philips Hue sans l’utilisation de l’application. En plus d’atténuer ou d’augmenter l’intensité lumineuse dans la pièce, le gradateur permet aux utilisateurs de régler leurs scènes lumineuses préférées ou d’obtenir la meilleure lumière selon l’heure de la journée. Fixez le gradateur où vous voulez au moyen de la plaque murale ou posez-le sur n’importe quelle surface magnétique. Sur votre réfrigérateur, un cadre de porte en métal ou simplement déposé sur une table, vous ou vos invités pourrez l’utiliser pour contrôler votre éclairage intelligent en tout temps.
Jasper Vervoort
Dirigeant commercial de Philips Hue chez Signify
Disponibilité
Pour accéder à plus d’information concernant Philips Hue, veuillez visiter www.philips-hue.com. Plus de renseignements et d’illustrations sur ces nouveaux produits seront disponibles à l’approche des dates de lancement.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2020, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.
juillet 03, 2024
Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat