Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial en éclairage, annonce que Philips Hue a créé la première intégration profonde de l’éclairage et de la musique, procurant aux clients de partout dans le monde une expérience immersive incomparable de la lumière et de la musique. Grâce à Philips Hue + Spotify, le système Philips Hue est enrichi d’un nouvel algorithme qui analyse en temps réel la métadonnée de chaque chanson pour que les lampes clignotent, varient l'intensité, la luminosité et changent de couleur en suivant le rythme, l’ambiance, le genre et le tempo de toute pièce musicale sur Spotify.
Scripts lumière évolués pour chaque chanson
Philips Hue et Spotify ont fait équipe pour aller beaucoup plus loin que ce que d’autres intégrations peuvent faire et permettre l’expérience par le biais de l’application Philips Hue elle-même. Avec Philips Hue + Spotify, l’application Hue analyse la métadonnée pour chaque chanson Spotify en temps réel, pour un script lumière qui non seulement incorpore le rythme de la chanson, mais en reflète également l’ambiance, le genre, le tempo, les segments, le niveau sonore, la hauteur tonale et plus.
Que ce soit pour relaxer sur votre sofa bien au chaud, une soirée entre amis à la maison ou pour accomplir les tâches ménagères en écoutant les pièces de votre liste de lecture personnalisée, vous vivrez une expérience musicale inégalée.
Grâce au nouvel onglet Sync de l’application Philips Hue, l’expérience peut même être aisément personnalisée. Les utilisateurs peuvent activer ou arrêter Sync, modifier la luminosité et l’intensité de l’éclairage ou choisir une palette chromatique pour changer les couleurs des lumières.
Jasper Vervoort
Chef commercial Philips Hue chez Signify
Comment fonctionne l’intégration Philips Hue + Spotify
Avec l’application Philips Hue, l’intégration de Philips Hue et Spotify est gratuite à utiliser – tout ce qu’il vous faut pour en faire l’expérience est un pont Hue et des lumières Philips Hue à capacité de couleur, comme les ampoules intelligentes White and Color Ambiance ou la nouvelle bande lumineuse Ambiance Gradient Lightstrip. Puisque l’intégration est incorporée dans l’application Philips Hue, elle n’exige pas un microphone pour réagir à la musique. Ceci assure que les lumières peuvent réagir à la musique sans perturbation due au bruit de fond et la souplesse d’utilisation simultanée de votre téléphone à d’autres fins. L’intégration fonctionne avec tout appareil audio compatible Spotify, comme un haut-parleur, un téléphone intelligent ou un ordinateur. Pour vivre chez vous une expérience concrète de cette intégration immersive de la lumière et du son, il suffit de lier vos comptes Philips Hue et Spotify dans l’application Philips Hue, puis d’écouter une pièce musicale sur un appareil connecté à votre compte Spotify.
Disponibilité
L’intégration de Philips Hue + Spotify commencera à être déployée mondialement à compter du 1er septembre 2021 dans le cadre du programme d’accès anticipé pour les utilisateurs de l’application Philips Hue 4. Une fois la fonctionnalité accessible pour votre compte, ce qui peut prendre jusqu’à 7 jours, vous remarquerez une mise à jour Quoi de nouveau avec la carte Spotify. Activez Accès anticipé et suivez les instructions pour être l’un des premiers à faire l’essai de cette nouvelle expérience. Après octobre 2021, la fonctionnalité sera en permanence dans l’application Hue 4.
Pour accéder à plus d’information et aux spécifications, veuillez visitert www.philips-hue.com/earlyaccess.
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2020, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.
juillet 03, 2024
Signify et l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS lancent un nouveau partenariat