La lumière n’offre pas seulement confort visuel et sécurité, elle influe aussi sur nos humeurs et modifie l’atmosphère dans les pièces. La combinaison variable des sources lumineuses – tamisées, allumées ou éteintes – permet de créer l’ambiance souhaitée à domicile en toute occasion. Jusqu’à aujourd’hui pourtant, il n’était pas évident de recourir à cette technique d’éclairage moderne. En effet, les «boutons généraux» permettant de produire l’ambiance lumineuse souhaitée ne sont pas monnaie courante. Il faut allumer, éteindre et régler lampes et luminaires à plusieurs endroits de la pièce. Cet exercice est désormais de l’histoire ancienne avec le concept LivingAmbiance de Philips. Une télécommande permet de contrôler toutes les sources lumineuses dans une pièce, séparément ou toutes à la fois.
La télécommande LivingAmbiance est le centre névralgique du système. Avec elle, tout est possible: allumer, éteindre, régler et – si les lampes s’y prêtent – modifier la couleur et/ou la luminosité. L’utilisateur peut enregistrer le réglage de chaque source et l’activer ensuite à tout moment par une simple pression de touche. Il suffit alors de presser un bouton pour transformer une pièce baignée dans une ambiance de travail, à l’éclairage froid et rigoureux, en un oasis de bien-être propice à la détente.
Des possibilités quasiment illimitées
La télécommande contrôle jusqu’à 50 sources lumineuses à distance. Ce n’est pas tout: elle permet la combinaison insolite des lumières blanche et colorées. Les nuances de couleur sont donc quasiment illimitées. Autre élément important du système: les nouveaux luminaires Up&Down de la famille LivingColors, déclinés en lampadaires, plafonniers et lampes de table. Tous les modèles sont équipés d’un corps transparent ou blanc mat qui diffuse une lumière utile au ton blanc chaud vers le bas et une lumière décorative colorée vers le haut. Des lampes halogènes produisent la lumière blanche, des diodes électroluminescentes (LED) apportent la couleur. La nuance est facilement réglable sur une échelle représentée sur la télécommande. Il est possible de varier en continu le contraste et l’intensité de la lumière blanche.
La dernière génération de la gamme LivingColors peut être intégrée en toute simplicité dans le système LivingAmbiance. Quelques secondes suffisent pour connecter les lampes LivingColors à la télécommande du système. Les nouvelles lampes sont disponibles en plusieurs modèles. Toutes ont un point commun: elles sont dotées non plus de quatre, mais de sept LED. Résultat: 50% de lumière en plus pour des nuances encore plus marquées.
Le système LivingAmbiance accueille aussi sans problème les sources lumineuses déjà installées. Il suffit pour cela d’utiliser des ampoules spéciales à économie d’énergie Philips qui réagissent aux signaux envoyés par la télécommande du système. Un adaptateur (disponible dès 2011) placé entre la fiche et la prise murale rend possible l’intégration des lampadaires et lampes de table déjà présentes. On peut alors allumer et éteindre, voire graduer toutes les sources lumineuses intégrées.
Un système d’éclairage intuitif
L’utilisateur choisit lui-même l’ordre dans lequel il souhaite connecter les lampes à la télécommande. Il passe à la suivante en pressant une touche fléchée. La lampe prête à être paramétrée clignote brièvement. Lorsque l’utilisateur est satisfait de la composition lumineuse dans une pièce, il peut sauvegarder ces paramètres et les activer à tout moment par simple pression d’une touche. Le système peut mémoriser trois de ces configurations. Le signal est transmis de la télécommande à la lampe ou au luminaire par les airs selon le protocole industriel ZigBee. La simplicité et la richesse d’utilisation de LivingAmbiance en font un système très apprécié des utilisateurs privés.
Les hommes sont sensibles aux nuances de couleur et de lumière. Une lumière froide anime et avive alors qu’une lumière chaude invite à la détente. L’utilisation aujourd’hui très variée des couleurs dans l’éclairage est le fruit du rapide développement de la technologie LED. Aucune autre source lumineuse ne produit des couleurs aussi pures et saturées. L’ajout des couleurs fondamentales permet de créer des nuances infinies, à consommation énergétique très faible qui plus est.
Le monde professionnel s’intéresse depuis longtemps déjà à la mise en scène par la lumière. Bon nombre de boutiques se servent de l’éclairage pour déguiser leur espace de vente selon la collection, la saison ou les différents moments de la journée. Dans le domaine médical aussi, les professionnels recourent aux effets de la lumière et des couleurs pour détendre les patients pendant les examens ou avant les interventions. Dans les bureaux, les systèmes d’éclairage dynamiques ajustent l’éclairage des postes de travail à l’évolution de la lumière du jour, donc au rythme biologique des employés, qui se sentent mieux.
Tarifs et disponibilités:
Tous les modèles de la gamme LivingAmbiance seront disponibles dès octobre:
Découvrez LivingAmbiance chez Pfister (dans les magasins de Dübendorf / Etoy / Suhr / Emmen / Genève-Meyrin / Lyssach / Mels / Pratteln / St-Gall / Berne / Marin / Zurich-Walche)
Communication Institutionelle Suisse
Nicoletta Studer
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
T: +41 (0)44 488 2007
M: +41 (0)79 733 6017
Email: nicoletta.studer@signify.com