Pour la première fois les designers et concepteurs en éclairage disposent d’une source lumineuse qui peut donner une forme à la lumière. Il s’agit de la dernière percée de la technologie OLED Lumiblade de Philips. Ces modules révolutionnaires ont une épaisseur de 1,8 mm et peuvent s’intégrer à pratiquement n’importe quelle matière. Eteints, les modules sont pratiquement invisibles.
Cette source lumineuse est particulièrement facile à utiliser même en cas de modules de dimensions hors-série. Les modules sont bordés d’un cadre en aluminium ou en matière synthétique transparente de grande qualité. Et toute l’électronique nécessaire à l’exploitation du module se trouve intégrée au cadre ; fait qui rend le système très flexible lors de la réalisation d’ensembles lumineux de formes irrégulières.
Un dérivé du module standard comprenant quatre Lumiblade OLED dans un unique boîtier se trouve dans le plus grand luminaire OLED du monde, réalisé pour un bâtiment administratif à Berlin. Ce luminaire, qui comprend pas moins de 384 OLED est une réalisation vraiment étonnante. Au total, ce luminaire, unique au monde, comporte plus de 2,4 m2 de la nouvelle technologie OLED.
Suspendu au plafond ce luminaire a une hauteur de d’environ sept mètres. Vingt-quatre cadres carrés construits à partir de quatre modules Lumiblade du Type CN4 contenant chacun quatre OLED pendent sur des filins d’acier et sont répartis régulièrement sur la hauteur du luminaire. Les cadres n’émettent pas seulement de la lumière vers le haut, mais réfléchissent aussi depuis leur face inférieure la lumière des modules suspendus plus bas. Au centre de cette structure se trouve une plaque de verre dichroïque sur toute la hauteur du luminaire. Connu aussi comme verre à effets de couleur, il change continuellement de teinte selon la lumière incidente ou l’angle d’observation, donnant une impression de couleurs dynamiques.
„Nous voyons dans le LED l’avenir de l’éclairage ponctuel et dans le OLED le luminaire plat, de superficie plus ou moins importante. Philips est un fournisseur déjà à même de produire des séries éprouvées de OLED, et en tant que fournisseur de luminaires complets, nous a beaucoup facilité l’interface entre planification et réalisation„ à déclaré Professeur Volker von Kardorff, dont le bureau de planification a conçu ce luminaire unique. Facteur décisif du choix de cette source lumineuse était la belle lumière OLED et sa répartition uniforme sur toute la surface des modules, ainsi que la possibilité de gradation du flux. Les professionnels de Philips Lumiblade ont travaillé en étroite collaboration avec les concepteurs non seulement par la mise à disposition des modules, mais également par un soutien technique spécifique eu égard de la nature ‘sur mesure’ de la réalisation.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com
Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 122 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch