Les diodes luminescentes ou LEDs sont de plus en plus performantes. Lors de l’exposition Light+Building, la plus grande foire professionnelle du monde dédiée à la lumière et aux bâtiments intelligents, qui se tiendra à Francfort du 15 au 20 avril prochain, Philips, leader global dans la technologie de l’éclairage et les LED présentera en primeur une lampe LED qui remplace la lampe standard incandescente de 75 Watts. Pour un flux lumineux de 1‘050 lumens, l’équivalent de la vieille lampe de 75W, la version LED ne consomme que 17 Watts. Ainsi, la technologie LED fait un pas de plus vers l’utilisation quotidienne. En plus d’une diminution de la consommation de 80% la lampe LED a une durée de vie 25 fois plus longue que celle de la lampe incandescente. Et elle se visse en un tournemain à la place de la vieille ampoule à culot E27 – c’est ça le ‚Retrofit‘ – le remplacement sans problème d’une technologie dépassée par une technologie d‘avenir.
Lors d’une conférence en avant-première de Light + Building, Andreas Wente, Président de la Direction de Philips Allemagne, a dit que „Philips pose continuellement de nouveaux standards dans l’innovation LED, avec des produits étonnants qui démarquent par leur haute efficacité énergétique, leur fiabilité extraordinaire et leur lumière agréable. Une fois de plus nous apportons la preuve que le consommateur trouve aujourd’hui déjà des produits pour remplacer sa lampe incandescente sans renoncer à sa lumière blanche et chaude. Il peut déjà profiter des avantages de l’éclairage LED sans renoncer à une lumière de qualité“.
Dernière arrivée dans la gamme des lampes LED Philips, la nouvelle 17 Watt est un remplacement à haute efficacité énergétique pour la lampe incandescente gaspilleuse de 75W. Des lampes LED alternatives aux lampes incandescentes de 20 et de 40W ainsi qu’une LED de 12W qui supplante la lampe conventionnelle de 60W sont déjà en vente. De plus, il y a des lampes LED à réflecteur pour remplacer les lampes halogène miroitées aux culots GU10 et GU5.3 des puissances allant jusqu’à 50 Watts
La nouvelle lampe de 17 Watt intègre des Power-LED performantes LUXEON de la dernière génération et a été développée avec l’objectif d’atteindre le standard ENERGY STAR en tant que remplacement de l’ampoule conventionnelle de 75 Watts. Ce standard fixe la barre à un flux lumineux de 1‘100 lumens pour une consommation de seulement 17 Watts, une lumière d’une température de couleur comme la lampe incandescente de 2‘700 Kelvin, une indice de rendu des couleurs (CRI) de 80 et une durée de vie moyenne utile de 25‘000 heures.
Destinée pas seulement aux ménages, mais également aux éclairages dans les hôtels et restaurants la nouvelle lampe est une alternative très rentable aux lampes incandescentes. En effet, dans ce secteur, les périodes journalières de fonctionnement des lampes sont très longues et grâce à la faible consommation, la longue durée de vie et la réduction des interventions pour changer les ampoules, les lampes LED sont très rapidement amorties. Le lancement de la nouvelle lampe Philips LED de 17W sur le marché européen est prévu au deuxième semestre 2012. Le prix indicatif de vente recommandé n’est pas encore fixé.
Philips Schweiz
Suzy Chisholm
Unternehmenskommunikation Schweiz
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
T: +41 (0)44 488 2905
F: +41 (0)44 488 3265
M: +41 (0)79 238 7446
Email: suzy.chisholm@signify.com