Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    myLiving – Une collection de luminaires décoratifs de Philips

    février 22, 2012    

    Davantage de variété et des matériaux de choix dans l’éclairage de l’habitation

     

    Le concept myLiving de Philips comprend un vaste assortiment de luminaires qui se distinguent par la riche variété de leurs formes et l’originalité de leur design. Il y a un luminaire pour chaque pièce de l’habitation, un choix permettant de concilier l’éclairage avec chaque style d’ameublement, chaque goût et encore pour chaque budget. Dès maintenant, le consommateur peut aménager son logement non seulement avec des objets et meubles de son choix, il peut encore décorer avec la lumière, créant exactement l’ambiance qu’il souhaite dès que la lumière naturelle fait défaut. C’est ainsi que le leader mondial de l’éclairage démontre que les réponses aux exigences du bon design, de la qualité de l’éclairage, de l’économie d’énergie et du confort peuvent être réunies dans des luminaires d‘exception.

     

    La lumière fait le décor

    Plafonniers et appliques, suspensions, lampadaires et lampes de bureau composent la collection myLiving et plusieurs modèles arborent la technologie LED – des diodes luminescentes – ouvrant la voie vers une nouvelle dimension dans la décoration par la lumière. Compactes et robustes, ces nouvelles sources lumineuses ont stimulé la création d’une grande variété de luminaires filiformes et discrets, adaptés aux multiples ambiances où la qualité de la lumière fera plus d’effet que la simple présence d’un luminaire.

     

    BENSON – ambiance et sécurité

    Une ligne légèrement cintrée caractérise les plafonniers et suspensions filiformes de la gamme Benson de Philips. Six spots compacts à lampe LED et un module LED haute-puissance sont le cœur du système, et chaque spot se contente de 5 Watts seulement pour rayonner de 200 lumens. Benson est ainsi paré pour réaliser l’éclairage général et fonctionnel, mais également des éclairages décoratifs et d’accentuation. La lumière des LED ressemble à celle des lampes à incandescence et crée une ambiance agréable. Flexible à l’exploitation, le plafonnier Benson à six lampes répond à une double pression sur l’interrupteur pour activer tour à tour un éclairage ‚pleins feux‘ et un éclairage tamisé d’orientation. En état d’éclairage réduit, seuls deux spots s’allument, chacun avec une puissance de 2,5 Watts pour un éclairement de 115 lumens par lampe. C’est un niveau d’éclairage à faible consommation adéquate pour un salon le soir ou la nuit et constitue un plus pour la sécurité en éloignant des intrus.

     

    La créativité souligne votre goût

    Les luminaires de la série myLiving soulignent le style personnel de l’aménagement par leurs couleurs et formes et les matériaux de choix dont ils sont construits. Peu importe le caractère du luminaire, élégant, discret, moderne ou classique, les produits myLiving sont toujours de bon goût et discrets. La lumière blanche et chaude rappelle celle des lampes incandescentes et crée une ambiance de confort et de bien-être. Les sources lumineuses sont choisies entre modules compacts LED, lampes halogène à économie d’énergie ou lampes fluorescentes à faible consommation, dont plusieurs peuvent fonctionner avec un variateur du flux lumineux. Les luminaires équipés de modules LED se passent pratiquement d’entretien grâce à la longévité exceptionnelle de l’unité LED. Tous les luminaires myLiving sont simples à installer et à utiliser.

     

    Plus d’information sur l’éclairage créatif de l’habitation sous: www.philips.de/lichtkannmehr

    D'autres informations uniquement pour les journalistes:    

     

    Philips Schweiz

    Suzy Chisholm

    Unternehmenskommunikation Schweiz
    Allmendstrasse 140
    8027 Zürich

    T: +41 (0)44 488 2905

    F: +41 (0)44 488 3265

    M: +41 (0)79 238 7446

    Email: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.