Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Solutions intelligentes d’éclairage extérieur par Philips  


    Une meilleure qualité de vie urbaine

    avril 15, 2012

    En Allemagne, plus de 80% de la population vit dans des villes ou des agglomérations urbaines. En parallèle à ce fait, la société vit une mutation démographique, qui tend à transférer les besoins, les attentes et aspirations des citoyennes vers les autorités. Le résultat est que dans beaucoup de villes l’infrastructure ne suffit plus pour absorber la demande qui découle de l‘urbanisation. Et l’éclairage public n’est pas une exception. Si les technologies de l’éclairage par LED offrent de nouvelles technologies durables aux planificateurs-lumière et urbanistes, il n’est possible d’en tirer tout le bénéfice possible qu‘en interconnectant les équipements dans un réseau digital de commande qui contribue à l’aménagement durable de l’espace vital urbain et à l’exploitation intelligente de l’énergie. Philips présente de nouvelles solutions au Light + Building 2012.

     

    De l’efficacité énergétique à l’intelligence énergétique

    Pour réaliser la mutation depuis la simple efficacité énergétique vers l’intelligence énergétique les villes et communes ont aujourd’hui besoin de bien plus que la technologie et infrastructure des éclairages conventionnels. Des systèmes novateurs où les points lumineux dans les quartiers d’habitation, secteurs piétonniers et routes seront pilotés selon les besoins par une gestion centralisée par réseau vont révolutionner l’éclairage public des villes ces prochaines années. Des systèmes comme CityTouch, basé sur la communication via la Toile, qui, en plus du management de l’éclairage, s’occupera de la gérance et organisation de la maintenance des installations Dans ce contexte ´selon les besoins´s’entend par exemple que le flux lumineux sera constamment ajusté aux besoins locaux de jour comme de nuit par des sensors qui surveillent en continu les conditions de circulation.

     

    Concepts intégraux d’éclairages intelligents

    Le programme ´Intelligent Cities´ de Philips propose, avec des systèmes d’éclairage LED en réseau, d’aménager des éclairages qui rendent les espaces urbains plus sûrs, plus attrayants et plus durables pour les citoyens, autorités et commerçants. Ces systèmes peuvent être interconnectés avec d’autres en réseau pour la gestion centralisée de la circulation, la collecte des ordures ou la distribution d’énergie par exemple. Les villes disposent ainsi d’un système simple et rationnel, centralisé avec d’autres fonctionnalités, pour gérer leur éclairage public.

     

    Un programme de luminaires LED exclusifs pour l’éclairage des villes

    Parmi les solutions d’éclairage intelligentes Philips pour les villes à découvrir à Light + Building 2012 figurent les luminaires pour l’extérieur Metronomis LED. Il s’agit d’une large gamme de luminaires, candélabres et crosses dont le design est l’aboutissement de recherches d’une ligne homogène et coordonnée, au goût des architectes-paysagistes et planificateurs.

     

    Avec cette ligne, moderne et intemporelle, les luminaires et candélabres Metronomis s’harmonisent avec l’architecture de la ville, le mettant en valeur, que ce soit un environnement contemporain à souligner, ou historique dont le caractère et tissu doit être traité avec un respect particulier. Hormis les questions architectoniques, les appareils Metronomis peuvent s’équiper de commandes sans câbles qui permettent de gérer et surveiller chaque appareil pour en obtenir un bilan énergétique optimal, voire de commander des effets dynamiques de lumière pour animer des évènements temporaires. Dans un village comme dans une grande ville, ce programme exceptionnel d’appareils d’éclairage extérieur convainc par sa qualité, son design et son économicité.

     

    Solutions LED sur mesure

    En parallèle à ses programmes d’articles standards, Philips offre également des solutions individuelles, faites sur mesure, résultat de collaboration avec des concepteurs, municipalités ou distributeurs d’énergie à la recherche de solutions individuelles à des problèmes particulières. UrbanSky, un appareil d’éclairage prévu pour suspension sur câble, en est un exemple typique. Fruit d’une collaboration entre Philips, un fournisseur d’électricité, une autorité municipale et un studio design, UrbanSky éclaire désormais un grand axe en ville de Stuttgart.

     

    A Almère (NL) le luminaire LED UrbanStar pour montage sur candélabre est le résultat d‘une collaboration multidisciplinaire. Il s’agit de la première réponse LED pour concurrencer l’appareil d’éclairage traditionnel style ‚champignon‘ que l’on pouvait voir partout en Hollande. Philips, le bureau d’architectes West8 et CityTec un fournisseur de services auprès des municipalités, ont mis au point le nouveau luminaire LED qui réduit la pollution lumineuse et rayonne déjà d’une lumière des plus agréables dans plusieurs villes en apportant une réduction de 30% sur la facture énergétique. Et dernièrement, UrbanStar s’est vu couronné par le prix de design prestigieux Red Dot Design Prize 2012.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.