Dernier né du programme éprouvé Ecomoods est l’astucieux “Boomerang”. C’est un luminaire de qualité, robuste, qui offre au consommateur une plus-value appréciable – sa forme originale. Le concept du programme Boomerang invite le consommateur de faire sa propre création lumineuse en disposant des luminaires comme bon lui semble. Une, deux, trois ou plus d’unités pour former une composition géométrique à son goût. Assemblés comme un puzzle les luminaires angulaires Boomerang peuvent former un éclairage autant décoratif qu’efficace, en plafonnier ou en applique murale. Un luminaire qui fait plus que de simplement éclairer.
Economisez avec style
Chaque élément Ecomoods Boomerang dissimule 2 lampes fluocompactes de 11 Watt. Leur lumière blanc-chaud crée une bonne ambiance lumineuse et économise jusqu’à 80% d’énergie. La durée de vie moyenne de ces lampes est de 13‘000 heures. Lors d’un remplacement de lampe le ballast reste dans le luminaire et il n’y a pas de starter à remplacer. Il y a provision pour le raccordement par câblage traversant, ce qui rend le montage plus aisé et sûr. Boomerang sera en vente à partir du mois de mai pour un prix unitaire indicatif recommandé de 159 francs.
Economies d’énergie et ambiance lumineuse
Ecomoods, avec Boomerang, démontre que la réalisation d’un éclairage personnalisé n’est pas un luxe. Plafonniers, appliques, lampadaires ou projecteur pour l’intérieur ou pour le jardin, les luminaires Philips Ecomoods ont toujours fière allure. Des économies d’énergie, mais toujours avec un style certain. Les luminaires Ecomoods réunissent la technique actuelle de l’éclairage avec des lampes à économie d’énergie et des formes et finitions de bon goût – et leur lumière est des plus confortables.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com