Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Soundlight-Comfort – davantage de confort au bureau                        


    Philips et Ecophon: co-développement d’une solution révolutionnaire intégrant lumière et absorption de bruit

    avril 15, 2012

    Soundlight-Comfort – un système novateur de panneaux de plafonds intégrant des éclairages LED, issu d’une collaboration entre Philips et Ecophon, fabricant de pointe de plafonds acoustiques. L’objectif des recherches était d’augmenter le sentiment de bien-être de l’homme dans son environnement professionnel par le développement d’un système intégré d’éclairage et de traitement acoustique à même de répondre à ses critères de confort sur son lieu de travail. Le résultat est le panneau Soundlight-Comfort. En marge du bien-être du collaborateur les recherches étaient orientées sur les questions d’efficience énergétique et d’esthétique dans l’aménagement des bâtiments le secteur tertiaire.

     

    L’unité de base du système Soundlight-Comfort est un élément de plafond acoustique suspendu librement dans l’espace et équipé d’un luminaire moderne LED. Cette solution se destine plus particulièrement aux bureaux-paysages ou ‚open space‘, et offre un éclairage des places de travail de haute qualité ainsi que des conditions sonores optimales grâce aux panneaux acoustiques. Les luminaires pré-câblés et prêts au raccordement par fiche s’encastrent dans les panneaux qui servent également à cacher les réseaux de fils fixés sous la dalle. De forme rectangulaire, et de faible épaisseur, les panneaux ‚flottent‘ librement et donnent une excellente impression visuelle aux espaces.

     

    Des études indépendantes démontrent que l’homme est davantage motivé pour son travail, et qu’il se concentre mieux et résout plus facilement des problèmes lorsque les conditions sonores de son environnement sont confortables. La lumière aide également la concentration, réduit la fatigue visuelle et a une influence positive sur la productivité. Dès lors, une solution intégrée lumière-acoustique s’impose.

     

    Partenariat de développement

    „Tout comme Philips, Ecophon a choisi une orientation conséquente de sa marque vers des réponses aux besoins de l’homme. Ce qui fait que nous sommes des partenaires parfaits pour développer des solutions novatrices en commun“, a déclaré Menno Kleingeld, Vice-président et Global Segment Manager chez Philips Lighting.  „Le partenariat est un exemple de notre approche qui consiste à travailler ensemble avec des spécialistes d’autres disciplines à la recherche de systèmes d’aménagement qui, avec l’éclairage, s’orientent vers le confort de l‘utilisateur. “ „Pendant la phase de développement de ce projet il était vite évident que Philips et Ecophon étaient des partenaires optimaux. Chacun apportait son savoir particulier pour former un ensemble performant: Philips en éclairage et Ecophon en acoustique. Ecophon recherche systématiquement un maximum d’avantages pour l’utilisateur de ses produits. Et avec Philips nous avons un partenaire avec lequel nous pouvons développer des solutions qui génèrent une véritable plus-value pour l’homme et qui apportent plus de confort à sa place de travail“ a répondu Peter Kamps, Global Marketing Director du Groupe Saint Gobain Ecophon.

     

    La solution Soundlight-Comfort a été développée spécialement pour des constructions neuves équipées de composants thermoactifs TABS (Thermally Activated Building Systems) telles des dalles en béton à inertie thermique (Concrete Core Activation). Ce système de gestion thermique utilise les dalles d’un immeuble (plafonds ‚ouverts‘) pour emmagasiner la chaleur produite dans l’enveloppe du bâtiment. Cette solution de gestion thermique est favorable à l’environnement puisque elle permet de réduire le recours au chauffage et à la climatisation.

     

    Mais la structure ouverte des plafonds nécessaire à cette technologie génère une réverbération sonore plus importante et donc un niveau de bruit plus élevé dans les locaux. Dans les bureaux ‚open space‘ particulièrement, ces mauvaises conditions acoustiques sont la source d’inconfort, de fatigue et de perte de concentration avec des effets corollaires négatifs sur les collaborateurs et leur productivité. Les plafonds, partiellement ouverts, posent également un problème au niveau de l’intégration esthétiquement acceptable des appareils d’éclairage. De plus, la qualité de l’éclairage doit correspondre aux prescriptions pour les places de travail. Les panneaux Soundlight-Comfort offrent une solution intégrée de haute qualité répondant pleinement à l’ensemble des critères d’éclairage et d’acoustique des constructions contemporaines.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.