Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips GentleSpace                                                


    Eclairage durable pour les locaux de grande hauteur

    avril 15, 2012

    L’éclairage de locaux de grande hauteur, halles industrielles ou entrepôts par exemple, est habituellement une affaire de lampes à décharge haute pression (HID). Une nouvelle approche avec le luminaire GentleSpace de Philips pourrait bientôt changer cette habitude. Il s’agit du premier luminaire LED étudié pour les locaux industriels, qui peut remplacer les réflecteurs-cloches et lampes HID 400 Watt, sans modification du câblage existant. Ainsi, l’on dispose d’une solution d’éclairage donnant un niveau d’éclairement suffisant pour un environnement industriel sûr et qui réduit la consommation énergétique de jusqu’à 40%. Et qui de plus, offre une durée de vie utile de jusqu’à 90‘000 heures avec des interventions d’entretien minimes.

     

    GentleSpace peut être intégré à des systèmes de commandes intelligentes d’éclairage par l’intermédiaire d’une interface DALI et dans ce cas le pilotage de l’installation en fonction de la lumière naturelle, ou la détection de présence par exemple, dégageront des économies d’énergie supplémentaires. Dans les locaux sans fenêtres l’installation peut être programmée pour un niveau d’éclairement conforme aux exigences ergonomiques de l’activité et pour la sécurité optimale des collaborateurs.

     

    Avec la Classe de protection IP65 GentleSpace est étanche à la poussière et ne craint pas l’humidité, faisant de ce luminaire un appareil parfaitement adapté à la plupart des environnements et utilisations industriels. La lumière a une teinte blanc neutre avec un rendu des couleurs de Ra >75. Le luminaire livre selon le type, un flux lumineux de jusqu’à 24‘000 lumen. Le rendu des couleurs et l’absence d’éblouissement marque un grand progrès dans la qualité de l’éclairage par rapport aux systèmes HID. De plus, GentleSpace est à l’épreuve des grands écarts de température souvent rencontrés dans les entrepôts, étant apte à fonctionner dans une gamme de températures allant de -35°C à +45°C. Le raccordement au réseau électrique s’effectue à l’extérieur de l’appareil sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir. Lors du rétablissement du courant après une coupure GentleSpace s’allume instantanément – encore un avantage sur la technologie HID.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.