Beaucoup d’éclairages de procédés industriels, de grands espaces ou d’entrepôts et magasins à rayonnages accusent une consommation d’énergie importante. C’est une évidence que l’efficacité énergétique est un critère important, sujet d’optimisation partout là où c’est faisable. Des prix d’énergie en constante augmentation et les règlements sur les émissions de CO2obligent à une utilisation rationnelle des ressources énergétiques. Dans ce contexte, il ne faut pas négliger le fait qu’une bonne lumière augmente la productivité et la qualité de la production, tout en réduisant la fréquence des accidents. Des améliorations énergétiques et ergonomiques peuvent se réaliser par des modifications de l’éclairage, souvent à peu de frais. Philips expose au Light + Building 2012 quelques possibilités offertes par les systèmes Maxos LED et Maxos LED Performer de solutions LED à haute efficacité pour des éclairages conformes aux normes d’éclairage général ou de rayonnages qui apportent à la fois des économies d’énergie et une amélioration de la qualité ergonomique des places de travail.
Des industriels et commerçants demandent des solutions d’éclairage qui exploitent les sources lumineuses modernes et qui répondent aux normes. Mais pas seulement, ces systèmes doit pouvoir s’amortir en un laps de temps raisonnable. La réglette Maxos LED offre des meilleures promesses à cette égard grâce à son rendement de 117 lumen / Watt ce qui équivaut une économie de jusqu’à 48% de la consommation par rapport à une solution à lampes fluorescentes et ballasts à faibles pertes.
Très plate, cette réglette LED, qui peut être équipé en option d’un optique à rayonnement intensif, extensif, ou double asymétrique, se fixe sans problème à des rails de montage Maxos existants ou neufs pour former une bande lumineuse Maxos. Avec un flux lumineux de 4‘000 lumens la réglette LED convient comme remplacement des réglettes fluorescentes à une lampe de 49 ou 58 Watt dans des installations Maxos existantes. Par comparaison avec des installations conventionnelles aux lampes fluorescentes, les solutions LED peuvent s’amortir en moins de trois ans déjà rien que par l’économie de la consommation énergétique.
Efficacité énergétique incomparable
A l’heure actuelle Maxos LED offre la meilleure combinaison possible d’économie d’énergie, temps d’amortissement et exploitation de la lumière. Le flux lumineux de la réglette Maxos LED est gradable et le driver est du type compatible DALI qui peut être intégré dans un système de régulation automatique du flux avec des économies d’énergie supplémentaires à la clé. Deux teintes de lumière sont proposées, blanc neutre et blanc-chaud, et la lumière atteint un rendu de couleurs de Ra 80. La durée de vie utile est de 50’000 heures avec un flux lumineux résiduel de 70%. La conception modulaire du système de rails de suspension facilite l’exploitation universelle et des rééquipements aisés.
Avec Maxos LED Performer Philips présente une autre réglette LED conçue pour le système de rails Maxos, qui promet une haute efficacité énergétique et une lumière de qualité exempte d’éblouissement. La répartition lumineuse très précise et la lumière brillante LED mettent bien en valeur les produits exposés dans les rayons. Ce type de réglette convient par ailleurs à l’éclairage des surfaces importants avec plusieurs places de travail. Maxos LED Performer s’intègre bien sûr aux bandeaux de lumière Maxos existants pour remplacer des armatures fluorescentes.
Des solutions novatrices d’éclairage comme Maxos LED et Maxos LED Performer apportent une contribution importante à l’efficacité énergétique dans l’industrie et le commerce sans compromis sur la qualité de la lumière.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com