L’éclairage des magasins a, aujourd’hui, un rôle bien plus stimulant que par le passé. En plus de la mise en scène de la marchandise et de la marque, la lumière doit communiquer l’idée des achats comme étant une expérience agréable dans une atmosphère accueillante. Ces facteurs ont une importance particulière des les magasins de mode et les commerces alimentaires.
En tant que leader mondial de la branche lumière, Philips se profile avec des solutions novatrices et durables d‘éclairage général, d’accentuation et d’ambiance. Au Light+Building 2012 Philips présente une nouvelle gamme de projecteurs LED qui vont certainement remplacer assez rapidement les lampes céramiques à halogénures métalliques.
Les nouvelles Stars pour l’éclairage des magasins sont StyliD Performance et LuxSpace Accent. Ces projecteurs LED rayonnent, selon le type, de jusqu’à 4‘600 lumens (StyliD Performance) ou 3‘800 lumens (LuxSpace Accent) pour une puissance installé d’environ 70 ou 61 Watt, faisant de ces appareils les plus performants actuellement sur le marché. Ce sont des valeurs que seules les lampes à halogénures métalliques pouvaient atteindre jusqu’ici, sans toutefois pouvoir rivaliser la durée de vie des LED. Les nouvelles projecteurs placent ainsi la barre très haute, et apportent une vraie alternative aux solutions conventionnelles dans l’éclairage d’accentuation dans les magasins de mode et alimentaires.
StyliD Performance et LuxSpace Accent se démarquent par leur très longue durée de vie utile de 50‘000 heures, leurs frais d’entretien nettement réduits et leur rendu des couleurs optimale de Ra 90. Les teintes de lumière disponibles ont des températures de couleur de 2‘700, 3‘000 et 4‘000 Kelvin et des angles de rayonnement de 25°, 36° et 60°. En fonction de l’application, les nouveaux projecteurs peuvent apporter des économies de consommation de jusqu’à 20%. La lumière LED de ces projecteurs ne contient ni de rayonnement ultraviolet ni infrarouge. Leur lumière ménage donc les articles en cuir, les produits frais et les cosmétiques - des marchandises rapidement détériorées par la lumière halogène ou incandescente.
Dans la branche de la mode, la texture d’un tissu est un indicateur de la qualité d’un article et les designers jouent sur ce détail pour rendre leurs créations plus attrayantes. C’est pour mettre en valeur ce détail si important que Philips a développé la série de projecteurs LED StyliD PureDetails présentés au Light+Building 2012. Leur effet lumineux tient la comparaison avec les lampes halogènes et ils gagnent de l’estime en raison de leur efficacité énergétique améliorée et leur durée de vie utile bien plus longue, alliées à la technologie novatrice LED, les optiques de qualité et l’excellent rendu des couleurs.
En effet c’est l’équilibre parfait de tant d’avantages qui en font des projecteurs d’exception. Le jeu si fin entre lumière et couleur sur les produits textiles fait qu’observer les articles sous tous les angles devient une expérience impressionnante au lieu de la routine habituelle des achats.
StyliD PureDetails à été conçu avant tout pour la présentation de la marchandise avec peu de distance entre elle et la lampe, style de mise en valeur que l’on remarque souvent dans les boutiques design, magasins de lingerie ou de cuirs haut-de-gamme ou encore dans les bijouteries.
Avec une teinte de lumière chaude, 3‘000 Kelvin, le flux lumineux du projecteur est de 1‘300 lumens. L’index de rendu des couleurs de Ra 90 est exceptionnel. En comparaison des éclairages au moyen de lampes halogène à réflecteur il y a un potentiel d’économie d’énergie avoisinant 40%. Et de plus, grâce à la durée de vie utile de 50‘000 heures l’entretien est minime. Exempte de rayonnement ultra-violet ou infrarouge le faisceau de ces projecteurs ne comporte pratiquement pas de risque pour les matières sensibles à la chaleur et la lumière.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com