Une ligne claire, des matériaux de choix, des fonctionnalités intéressantes et novatrices et une ambiance lumineuse sur mesure pour chaque occasion. Voici l’essentiel au sujet des luminaires Ledino de Philips, destinés à l’éclairage domestique. Avec sa dernière collection, Philips, leader mondial en éclairage, élargit sa gamme Ledino et propose, pour la première fois dans un luminaire LED, sa technologie DimTone – une innovation qui fait varier non seulement le flux lumineux mais également la teinte de la lumière.
Lorsque l’on réduit le niveau de la lumière avec un variateur, il se produit simultanément une douce transition de la lumière blanche vers une lumière plus chaude comme la lumière d’une bougie ou d’une lampe incandescente. Un variateur courant à découpe de la phase en fin de cycle suffit pour varier le flux lumineux du Ledino–DimTone.
Le luminaire Ledino–DimTone est un appareil pendentif à hauteur réglable réalisé en aluminium brossé dans des teintes blanche et grise et du verre de première qualité. A choix, le luminaire intègre trois ou quatre modules LED contenant chacun des diodes blanches et ambre. A mesure que l’on réduit le flux lumineux la lumière devient plus chaude – 2‘100 Kelvin semblable à l’ambiance d’un éclairage par bougies. Pour une puissance de 7,5 Watts seulement, chaque module LED rayonne de 350 lumens d’une lumière blanc-chaud de 2‘700 Kelvin lorsque le variateur est réglé à 100%. Une lumière de qualité crée une ambiance naturelle et reposante et l’élégance du luminaire ajoute une note exclusive au décor de la pièce. Le prix indicatif recommande du Ledino–DimTone est de 839 francs.
Design exigeant avec LEDs
Solution optimale pour celui qui recherche des luminaires d’une ligne résolument contemporaine alliée à un éclairage digne d’une habitation de standing. Luminaires pendentifs, plafonniers, lampadaires, lampes de table et appliques, aujourd’hui la collection Ledino comprend plus de 100 modèles pour l’éclairage exclusif de la maison ou l’appartement. Tous les luminaires Ledino, comme le laisse s’imaginer le nom, sont basés sur des sources lumineuses LED. Comparées aux lampes conventionnelles les LED consomment jusqu’à 80% de moins d’énergie et en comptant une période d’utilisation quotidienne de trois heures leur durée de vie atteint jusqu’à 20 ans. Il s’agit de sources durables, efficaces, répondant aux exigences les plus pointues de l’utilisateur qui recherche un éclairage créatif, personnalisé, à la pointe du progrès technique.
Installer des luminaires Ledino est particulièrement simple. Dans plusieurs modèles les dispositifs anti-éblouissement se fixent par aimants ou par un système raffiné de clips, évitant que l’esthétique du luminaire soit diminue par la vue de rivets ou autres têtes de vis.