Pour les enfants leur chambre n’est pas un endroit fait uniquement pour dormir. C’est plutôt leur royaume où ils peuvent jouer et apprendre, l’endroit ou ils peuvent donner libre cours à leurs fantaisies. La lumière y joue un rôle important – particulièrement lorsque le soleil a disparu et qu’il faut chasser le monstre qui se cache sous le lit ou le fantôme de l’armoire. Ça c’est l’affaire de ‘myBuddy’, un luminaire Philips pour la chambre d’enfant, aussi fiable pour endormir que pour réveiller le petit. Mais en plus de ses fonctionnalités, ‘myBuddy’ est un véritable copain pour l’enfant.
‘myBuddy’ réunit trois fonctions utiles dans un seul luminaire. Une légère pression sur la casquette et la lumière s’allume ou s’éteint. Avec sa lumière douce, blanc-chaud ‚myBuddy‘ est la lampe idéale pour lire les histoires avant de s’endormir. Pendant la nuit un croissant de lune reste allumé sur le ventre de ‘myBuddy’ ce qui donne confiance à l’enfant et lui aide à s’orienter s’il s’éveille. Le matin, à l’heure voulue, la lune laisse la place à un petit soleil. L’heure où s’allume le soleil se règle facilement au moyen de l’horloge digitale sur le dos du luminaire.
Le luminaire ‘myBuddy’ a été développé pour les enfants. Le petit personnage tout rond et amusant est robuste, difficile à casser même en cas de chute accidentelle. Sa lumière, blanche et chaude provient de deux LED, totalise 140 lumen, n’éblouit pas et ne génère pas de chaleur. Avec une puissance de deux Watts seulement la consommation est presque négligeable – inférieure d‘environ 80% de la puissance d‘une lampe incandescente d’un flux lumineux comparable. La durée de vie des diodes est de 20‘000 heures, il n’y aura donc jamais besoin de les remplacer. La lampe se raccorde à une prise secteur normale via un bloc d’alimentation qui fournit une tension minime et sûr pour l’enfant. ‘myBuddy’ est proposé avec une casquette rose, verte ou bleue à choix. Le prix indicatif recommandé est de 129 francs.
La sécurité d’utilisation et la sécurité qu’il apporte de par sa lumière sont des critères essentiels lors de l’achat d’un luminaire pour la chambre de l’enfant. Ajoutons une touche d’humour comme le fait ‚’myBuddy’‘ et voila un compagnon de nuit pour mettre l’enfant en confiance en chassant l’obscurité de sa chambre.