La génialité se reconnait souvent par la simplicité qui la dissimule. C’est une des raisons qui font que Philips et sa marque prestigieuse Lirio mettent leur génie au service de la simplicité dans leurs créations. La dernière, le lampadaire LED Nick-Knack, n’est pas en reste, c’est un exemple de plus que la lumière peut faire davantage que de simplement éclairer. En effet, avec ce luminaire, le plaisir est assuré.
Nick-Knack se présente à première vue comme un simple poteau de section rectangulaire, dépouillé et sans grand intérêt. Mais le secret est là, caché dans la partie supérieure où se trouvent deux sections amovibles que l’on peut manipuler, tourner, incliner à 45° par rapport à leur position verticale du départ. En tout, il est possible de positionner la tête du luminaire en seize positions différentes.
Le résultat: des formes géométriques captivantes et de multiples accents lumineux. Peu importe qu’il s’agisse d’éclairer une sculpture avec ses courbes et surfaces travaillées ou un mur rigoureusement plat, de lire, de travailler ou de se reposer sous une lumière d’ambiance, Nick-Knack se laisse orienter pour rayonner – directe ou indirecte – la lumière qu’il faut, là où il la faut. Surprenant, qu’un poteau rectiligne puisse se contorsionner ainsi.
Nick-Knack comporte deux modules dimmables LED qui dispensent une lumière blanc-chaud comme celle d’une lampe à incandescence, uniforme, et avec un excellent rendu des couleurs. La puissance de l’ensemble n’est que de 7,5 Watts et le flux lumineux total de 700 lumens, soit environ comme celui d’une lampe incandescente de 60 Watt. Ce luminaire peu ordinaire se décline, en plus du noir et blanc, en trois couleurs fortes, rouge, jaune et bleu. Disponible à partir de septembre dans le commerce spécialisé, Nick-Knack portera une étiquette de prix indicatif recommandé de 795 francs.
La dernière création de la marque prestigieuse ‚Lirio by Philips‘ démontre les avantages qui peuvent être tirés de la technologie LED pour l’éclairage domestique. Cette technologie encourage un renouveau du design, de nouvelles conceptions d’éclairage, impossibles auparavant. Et de là, des éclairages qui mettent en valeur le mobilier et la décoration d’une manière nouvelle. Et, bonus pour l’utilisateur, c’est une lumière LED énergétiquement efficace, dimmable, longue durée, de teinte agréable proche de celle de la lampe à incandescence.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com