Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Lampes LED Philips pour applications professionnelles                                                                                                                              

    Lampes LED pour l’ambiance des bougies

    avril 15, 2012

    Elles rayonnent d’une lumière blanche et chaude comme celle des lampes à incandescence. Elles sont énergétiquement efficaces, durent longtemps et elles sont disponibles en diverses exécutions pour plusieurs applications d’éclairage général et d’accentuation. La nouvelle génération des lampes Philips MASTER LED n’est pas seulement une série de lampes durables, c’est aussi des lampes de haute qualité qui sont des alternatives meilleures que des sources conventionnelles qu’elles remplacent. Au Light+Building 2012 Philips dévoile son assortiment complet de lampes LED pour l’éclairage général, d’accentuation, et d’ambiance pour pratiquement chaque domaine d’application professionnelle. Avec la MASTER LEDspot et la LEDbulb il y a pour la première fois des lampes LED dont la lumière change de teinte lorsque l’on les utilise avec un variateur de flux. Comme la lampe à incandescence, à mesure que l’on réduit le flux, la lumière devient plus chaude. Idéale pour créer une ambiance reposante à la tombée de la nuit.

     

    Master LEDspot DimTone est une lampe réflecteur à culot GU10 d’une puissance de sept Watts et une intensité lumineuse de 1‘100 Candéla. Son angle de rayonnement est 25° et ses caractéristiques en font une remplaçante optimale pour les lampes réflecteur halogène de 50 Watts. Le flux lumineux du LEDspot DimTone est dimmable entre 100 et 10%. Dans cette plage de variation la température de couleur change de 2‘700 à 2‘200 Kelvin. Cet effet est obtenu par une combinaison de LED blanc-chaud et ambre. En plus de l’économie d’énergie et la création aisée d’ambiances lumineuses cette lampe offre une durée de vie utile de 40‘000 heures, soit 20 fois plus longue qu’une lampe halogène 230V. Les plus-values: la réduction massive des coûts énergétiques et d’entretien.

     

    MASTER LEDbulb DimTone est une lampe LED ayant la forme d’une lampe incandescente et un culot E27. Elle remplace parfaitement la lampe standard de 40 Watt. Comme la LEDspot DimTone sa lumière est dimmable sur un variateur et change de température de couleur entre 2‘700 Kelvin et 2‘200 Kelvin – similaire à la lumière chaude d’une bougie. Sa puissance est de huit Watt pour un flux lumineux de 470 lumens, ce qui équivaut, en comparaison à la lampe incandescente, une réduction de la consommation de 80% pour un flux lumineux comparable. Sa durée de vie est de 25‘000 heures.

     

    Remplaçante de la lampe incandescente de 75 Watts

    Avec un flux lumineux de 1‘050 lumens et une consommation électrique de seulement 17 Watt le leader dans la technologie LED Philips présente en exclusivité une lampe LED destinée à remplacer la lampe incandescente de 75 Watts. Il s’agit là d’un jalon de plus dans l’avance de la technologie LED vers son utilisation universel. La nouvelle lampe est dimmable et réduit la consommation de 80% à flux égal, dure 25 fois plus longtemps et passe partout avec son culot standard E27. La lampe LED de 17 Watt est la dernière addition à la gamme de lampes LED Philips qui se positionnent comme remplaçantes à haute efficacité énergétique pour la lampe incandescente. Dans la branche HORECA les périodes étendues d’enclenchement font que la longue durée de vie, la faible consommation et l’entretien minime des lampes LED assurent un retour sur investissement rapide.

     

    MASTER LEDbulb Design

    Avec la lampe MASTER LEDbulb Design Philips expose au Light+Building 2012 une lampe LED de conception peu ordinaire. La lampe produit dès son installation - en un tournemain - des économies d’énergie et de frais d’entretien durables. Mais pas seulement, car cette lampe d’exception apporte des changements à l’ambiance lumineuse et le décor de la pièce où elle est installée. Le corps de MASTER LEDbulb Design est svelte et élancé, et la lumière rayonnée de la partie ‚ampoule‘ est douce, rapprochant celle d’une lampe à incandescence. Eléments complémentaires du Design il existe en option des diffuseurs concave ou convexe en verre chrome ou laiteux qui se vissent simplement sur l’ampoule pour la transformer en luminaire très compact avec un effet lumineux surprenant. MASTER LEDbulb Design a un flux lumineux de 470 lumen et une puissance de seulement huit Watts. Sa durée de vie est de 25‘000 heures.

     

    La lumière blanc-chaud, rappelant celle de la lampe incandescente, la longue durée de vie et la faible consommation prédestinent les lampes LED à des applications où la lumière reste enclenchée longtemps – des hôtels et restaurants, des hôpitaux ou magasins par exemple. En tant qu’articles de marque, les lampes Philips obéissent à une philosophie d’entreprise qui consiste à rechercher la durabilité et le respect de l’environnement partout où c’est possible. Ces lampes ont une longue durée de vie et économisent de l’énergie, contribuant ainsi à réduire l’émission de CO2 et elles sont naturellement conformes aux exigences RoHS (restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques). Parmi les segments du marché qui pourraient profiter d’un changement vers les lampes LED comptent les administrations et édifices publics, qui sont concernés au premier titre par des mesures de réduction des émissions de CO2. La réduction de la consommation énergétique entraine automatiquement une réduction des émissions de CO2 qui sont fonction de la production d’énergie électrique.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.