Que ce soit pour affaires ou à titre privé nous sommes nombreux à passer une partie de notre vie à l’hôtel, dans une pension ou au restaurant. Notre sentiment de bien-être dépend de plusieurs facteurs, mais avant tout de l’impression visuelle de l’établissement. Et là, la lumière et l’éclairage sont les facteurs décisifs. L’hôtellerie et la restauration, domaines classiques du ‘service’, se doivent de parfaire leur offre par une lumière agréable afin que le hôte se sent à l’aise. C’est dans cet optique que Philips présente au Light+Building 2012 de nouvelles solutions d’éclairage LED qui ne créent pas seulement une atmosphère accueillante et de confort, mais qui réduisent durablement les coûts énergétiques et d’entretien.
Lampes LED pour l’ambiance aux chandelles
Jusqu’ici, pour réconcilier les demandes d’une lumière blanche LED pour l’éclairage général et des salles de conférence, et une lumière plus chaude et intime LED pour le bar ou le restaurant il a fallu accepter des compromis. Des compromis qui pesaient soit sur la qualité de la lumière, soit sur la consommation énergétique, et qui demandaient des sources différentes. Tout ça appartient au passé avec l’arrivée de la lampe Philips LED-DimTone. Avec cette lampe, comme autrefois avec la lampe à incandescence, la réduction du flux – dimming – économise de l’énergie et modifie la couleur de la lumière, afin que se crée une ambiance de soirée avec une lumière chaude et reposante.
A coté de sa lampe de sept Watts MASTER-LED-Réflecteur à culot GU10, qui peut remplacer une lampe halogène de 50 Watts avec une intensité lumineux de 1‘000 Candéla, Philips propose avec la MASTER LEDbulb aussi une lampe LED en forme de l’ampoule traditionnelle, intégrant la technologie DimTone et ayant une puissance électrique de huit Watts et un flux lumineux de 470 lumens. Une remplaçante pour la lampe standard de 40 Watts. Les deux lampes réunissent efficacité énergétique, longue durée de vie et faibles coûts de consommation avec une lumière chaude et agréable, créatrice d’ambiances où les hôtes se sentent à l’aise.
Avec un flux lumineux de 1‘050 lumens et une consommation électrique de seulement 17 Watt le leader dans la technologie LED Philips présente en exclusivité une lampe LED destinée à remplacer la lampe incandescente de 75 Watts. Il s’agit là d’un jalon de plus dans l’avance de la technologie LED vers son utilisation universel. La nouvelle lampe est dimmable et réduit la consommation de 80% à flux égal, dure 25 fois plus longtemps et passe partout avec son culot standard E27. La lampe LED de 17 Watt est la dernière addition à la gamme de lampes LED Philips qui se positionnent comme remplaçantes à haute efficacité énergétique pour la lampe incandescente. Dans la branche HORECA les périodes étendues d’enclenchement font que la longue durée de vie, la faible consommation et l’entretien minime des lampes LED permettent un retour sur investissement rapide.
Luminous Textile: le panneau textile éclairant
De nouvelles possibilités pour créer une nouvelle atmosphère spatiale à l’aide de la lumière sont offertes par les panneaux textiles éclairants présentés au Light + Building par Philips sous la dénomination ‚Luminous Textiles‘. Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre Philips Lumière et Kvadrat Soft Cells. Le partenariat combine la position de leader en éclairage ambiant et l’expérience et savoir professionnels dans le domaine des aménagements destinés à absorber le bruit. Le produit issu de cette collaboration permettra de mettre en valeur des locaux simultanément par l’éclairage et par le traitement acoustique par panneaux textiles sous une forme nouvelle. L‘intégration de sources lumineuses LED dans des panneaux acoustiques est une première dans le genre et offre aux architectes, architectes d’intérieur et spécialistes en éclairage une nouvelle liberté d’expression dans la réalisation d’ambiances lumineuses et la correction acoustique.
Un cadre breveté en aluminium qui cache un mécanisme pour tenir toujours tendu un tissu forme la base des panneaux Soft Cells. Le tissu Kvadrat-Textile est de haute qualité, résistant, et disponible en plusieurs couleurs. D’une épaisseur de 130 mm les panneaux standards sont disponibles en dimensions allant de 1.200 x 720 à 1.200 x 6.480 mm. Ils reçoivent des modules LED, également disponibles en divers coloris, l’appareillage LED et un remplissage absorbant acoustique. Ce concept ‚lumière + acoustique en un‘ donne une liberté inouïe à l’aménagement intérieur et permet de combiner des effets de surface et de lumière avec des éclairages dynamiques. Les panneaux LED-Textile n’offrent pas qu’un confort acoustique accru, mais peuvent, dans les hôtels restaurants et magasins apporter un élément décoratif dans la création de ‚l’expérience‘ que chaque commerçant se doit de proposer aujourd’hui à sa clientèle.
Des conseils en énergie facilitent le transfert vers les éclairages LED
Les solutions et concepts d’éclairage LED de Philips offrent des technologies à économie d’énergie à la branche de l’hôtellerie et la restauration. Un audit énergétique qui calcule exactement combien une nouvelle installation d’éclairage LED va apporter d’économies d’énergie et de frais d’entretien complète l’offre en tant que prestation de service professionnel. Ainsi, le potentiel d’économies est connue d’avance et la période de retour sur investissement définie. Sur la base d’un audit le concept d’éclairage peut être développé et la consommation intelligente d’énergie liée à des choix en harmonie avec les autres facteurs de choix – esthétiques par exemple.
Environ 18% des frais énergétiques d’un hôtel sont à mettre sur le compte de l’éclairage. Et plus de deux tiers des sources lumineuses actuellement en service sont des gaspilleuses d’énergie, faisant de la branche hôtellerie probablement celle qui pourrait réaliser les économies les plus importantes. Des systèmes novateurs de gestion d’éclairage créent des ambiances lumineuses en fonction des locaux et de leur utilisation momentanée. Une lumière de qualité assure de bonnes conditions visuelles, augmente la sécurité, et fidélise la clientèle. Compte tenu des longues heures de service, une installation moderne fait aussi sens sur le plan écologique et économique.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com