Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Technologie novatrice LED de Philips

    Economie d’énergie, lumière de qualité et performances de pointe

    avril 18, 2012

    Tout le monde parle des éclairages et lampes réalisés au moyen des LED (diodes électroluminescentes). Une visite au stand Philips au Light+Building 2012 permettait de se faire une idée du progrès fulgurant de cette technologie. Pratiquement chaque fabricant a déjà adopté la technologie LED pour quelques luminaires pour l’éclairage général professionnel et d’innombrables luminaires pour l’éclairage dans les ménages inondent déjà le marché.

     

    Chez Philips, la technologie Lumileds Luxeon LED est à la base de tout développement. Les produits de notre marque Lumileds offrent aux fabricants de luminaires toute la sécurité voulue pour leurs produits qu’intègrent nos composants – haute qualité lumineuse, efficacité énergétique, longue durée de vie, flexibilité du design, gradation du flux stable, constance des couleurs - ce n’en sont que quelques exemples des critères décisifs des réalisations d’éclairages professionnels par LED.

     

    En plus des LED, Philips propose des assemblages de LED (platines) et une large gamme de ‚drivers‘ – sorte de transformateur – nécessaires à l’exploitation des LED. Tous les produits de cette gamme sont garantis ‚sûr pour l’avenir‘ ce qui pourrait se traduire par ‚à l’abri de demain‘ ceci en raison de l’engagement de Philips d’assurer la compatibilité des produits actuels avec ceux qu’apportera les développements futurs en matière de dimensions, efficacité énergétique et qualité de lumière.

    Lumileds LUXEON

    Les derniers composants de la gamme LUXEON LED dans le segment de moyenne puissance sont la réponse Philips aux demandes de ses clients pour des LED destinées à l’éclairage général qui offrent une flexibilité d’application permettant un maximum de créativité dans la conception de luminaires. Mais les stars du Light+Building étaient certainement les modules LED qui ouvrent les barrières pour l’intégration des LED dans toujours plus de nouvelles applications.

     

    La LUXEON M par exemple, développée pour des solutions spécifiques d’éclairage extérieur ou dans l’industrie qui se caractérisent par leur efficacité énergétique et une intensité lumineuse exceptionnelle. Avec un flux lumineux de plus de 900 lumens et un indice de rendu des couleurs d’au moins Ra 70 la LUXEON M est un composant qui contribuera à une réduction drastique des frais d’exploitation et du temps d’amortissement des installations d’éclairage. Autre nouveauté de Lumileds, un composant LED de moyenne puissance destinée aux éclairages de bureau. Ces sources sont toutes uniques au niveau des performances en matière de la constance des couleurs pendant toute la durée de vie, le rendu des couleurs et le rendement lumineux (lm/W).

     

    La LUXEON K rayonne d’un flux lumineux de plus de 4‘400 lumens et sa forme, qui se décline en cinq versions, offre la polyvalence et flexibilité nécessaire à une intégration facile dans les luminaires de divers types.

    LUXEON H est un composant LED prévu pour alimentation direct en 220V. Elle se destine à des fabricants de lampes LED d’autres marques pour le marché des lampes de remplacement des ampoules incandescentes ou halogène à culot E27, E14 ou GU10.

     

    Système Fortimo Linéaire

    La gamme de modules Fortimo propose des produits qui génèrent une lumière blanche de qualité et qui peuvent apporter leur haute efficacité énergétique, leur ‚garantie pour l’avenir‘ à chaque système qui les intègre. Le système Fortimo-LED-Line présenté au Light+Building comprend des modules LED en une, deux ou trois rangées selon la puissance et flux voulus. En combinaison avec un Driver Xitanium elles ont un rendement lumineux de jusqu’à 135 lm/W, dépassant ainsi nettement les lampes fluorescentes T5. La lumière de ces modules est blanche d’un indice de rendu des couleurs supérieur à Ra 80. Conçu pour dépasser la technologie de la lampe fluorescente en matière de rendement le modules du système Fortimo-LED-Line - s’intègrent aux luminaires pour l’éclairage général dans le domaine d’application intérieur - l’industrie, les bureaux et magasins - où la demande d‘une lumière de qualité, énergétiquement efficace, est incontournable.

    Fortimo-LED-Spot-Module

    Troisième génération d’une formule éprouvée, le Fortimo-LED-Spot-Module a été développé pour l’éclairage de magasins. Elle répond à trois critères essentiels dans ce secteur d‘activité: haute efficacité énergétique pour réduire les frais d’exploitation, lumière blanche, brillante, pour une présentation optimale de la marchandise et un faisceau étroit bien délimité pour des éclairages d’accentuation. Le Fortimo-LED-SLM 3000 lm/830 Gen3 avec la technologie COB (Chip on Board) est le premier modèle de la famille Gen3 de modules LED-Spot qui se distingue par une très haute efficacité énergétique exprimé par le rendement lumineux de jusqu’à 115 lm/W. Ce module de petite taille contribue à la conception de luminaires compacts et est totalement compatible avec la génération antérieure. Toute la palette des modules Fortimo-SLM sera conforme aux prescriptions de Zhaga. (Consortium pour la normalisation des interfaces LED)

     

    Modèle de pointe, le Fortimo LED-SLM-Tight-Beam-Spot est prévu pour l’éclairage d’accentuation dans les commerces de détail. Sa surface rayonnante de très petites dimensions produit un flux lumineux de 1‘100 lumens, ce qui, avec l’adjonction d’un réflecteur intensif, permet d’obtenir un faisceau intense et précis.

     

    La technologie Lumiled-LUXEON-S assure que le Fortimo-LED-SLM-Tight-Beam, actuellement la plus petite source en son genre, atteint un rendement maximal. Tight-Beam offre des avantages décisifs pour les magasins de mode parce que les luminaires de très petites dimensions à faisceau intense créent des effets d’ombre, lumière et contraste qui mettent en valeur les étoffes et les couleurs, les rendant toujours plus attrayants. Fortimo-LED-SLM s’exploite sur le driver Xitanium LED.

     

    Fortimo-LED-Down-Light-Module

    Philips, profitant de l’expérience des versions précédentes, introduit la quatrième génération du Fortimo-LED-Down-Light-Module (DLM), qui comme toujours est ‚à l’abri de l’avenir‘. Ce qui fait que les fabricants de luminaires peuvent l’intégrer avec un minimum de modifications à des luminaires existants et rester ainsi alignés sur les dernières avances de la technique. Le Fortimo-LED-DLM 2000 lm/840 de la quatrième génération atteint un rendement lumineux de jusqu’à 105 lm/W ainsi qu’une amélioration de la consommation d’environ 15% par rapport à des générations antérieures. La combinaison des derniers modules avec des drivers de moindre puissance fait que les dissipateurs thermiques peuvent être plus petits.

     

    Fortimo-LED-HBMt- et Driver Xitanium-LED-Xtreme
    Compacte, rectangulaire, le module Fortimo-High-Brightness (HBMt) est une source lumineuse qui, par l’adjonction de réflecteurs métalliques adaptés, permet d’obtenir diverses répartitions de la lumière. Un flux lumineux de 4‘000 ou 6‘000 lumens selon le modèle, ainsi que deux teintes de lumière font de ce module, conforme Zhaga, une excellente solution pour des éclairages extérieurs et l’éclairage de locaux de grandes hauteurs. Le module s’exploite en conjonction avec le driver Philips Xitanium-LED éprouvé et fiable. L’intégration des divers composants permet de concevoir une ligne unifié de luminaires – des projecteurs par exemple – avec des flux lumineux différents. Le driver Xitanium LED, programmable et simple à configurer, offre une technologie de pointe calquée sur les besoins des fabricants de luminaires et les utilisateurs.

     

    Philips et Zhaga se préoccupent de la normalisation

    En tant que membre fondateur du Consortium Zhaga, qui compte entretemps 180 membres, Philips joue un rôle clé dans l’établissement de spécifications et normes pour les sources lumineuses LED. Les spécifications Zhaga doivent assurer une normalisation, la sécurité et la transparence ainsi que le maintien d‘une plateforme de design accessible aux fabricants de sources lumineuses et autres concepteurs LED.

    Au Light+Building Philips présentait une palette de modules Fortimo LED et drivers Xitanium tous conformes aux spécifications de Zhaga:

     

    • Fortimo SLM Gen2
    • Fortimo Twistable 1.100 lm, Gen2
    • Fortimo LED HBMt
    • Fortimo LEDLine
    • Xitanium: palette de produits pour les applications intérieures

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.