hue révolutionne la façon dont nous utilisons l’éclairage. Il vous suffit de visser les lampes LED à la maison, de télécharger l’application hue et c’est parti:
- Créer des ambiances lumineuses individuelles de toutes les couleurs possibles
- Utiliser l’éclairage de manière fonctionnelle: comme Wake-Up Light (lumière de réveil), horloge lumineuse ou pour la sécurité
- Utiliser les effets biologiques de l’éclairage: De la stimulation à l’apaisement
Philips propose le produit hue, la solution d’éclairage sans fil numérique. hue représente une nouvelle ère dans le secteur de l’éclairage domestique. C’est la première fois que l’éclairage peut être aussi facilement individualisé et personnalisé, et qu’il peut être utilisé d’autant de façons différentes.
Découvrir le monde de l’éclairage en réseau avec le kit de démarrage de hue
Pour installer hue, quelques minutes suffisent. Dans le kit de démarrage sont incluses trois lampes LED, la passerelle Smartbridge et l’application pour mobile. Vissez simplement les lampes LED dans une douille existante (E26, E27), raccordez la passerelle Smartbridge au routeur Wifi domestique, puis téléchargez l’application hue pour Android ou pour périphériques Apple – le propriétaire de hue peut déjà se plonger dans une expérience d’éclairage totalement nouvelle. L’application intuitive vous permet d’élaborer et d’enregistrer vos propres paramètres d’éclairage et également d’adapter ensuite votre éclairage lorsque vous n’êtes pas vous-même à la maison.
Créer des ambiances lumineuses individuelles de toutes les couleurs possibles
hue mise sur la technologie LED supérieure. Les lampes peuvent éclairer dans tous les tons de blanc chauds et froids imaginables. Elles peuvent être tamisées exactement comme une ampoule traditionnelle. Les lampes hue peuvent produire 16 millions de couleurs différentes simultanément. Le système étant extensible jusqu’à 50 lampes, une nuance de couleur individuelle peut être créée et enregistrée pour chaque pièce de l’appartement. L’éclairage peut également être modifié facilement à l’aide d’une photo préférée et rappeler ainsi de bons souvenirs: La fonction photo adapte la couleur de la lumière à l’aide de la couleur d’un pixel.
Utiliser l’éclairage de façon totalement différente: En tant qu’horloge lumineuse ou pour la sécurité
Les fonctions de hue permettent également aux consommateurs de structurer plus facilement leur vie quotidienne: grâce à la fonction minuterie, il est possible d’être réveillé en douceur le matin et de s’endormir dans une atmosphère agréable le soir. hue peut également être utilisée en tant qu’horloge lumineuse. Par exemple un signal lumineux régulier peut vous rappeler, que dans dix minutes le bus sera devant la porte de votre domicile pour vous emmener au travail. Que vous soyez dans votre cuisine, votre salon ou votre bureau: vous pouvez également régler l’éclairage lorsque vous n’êtes pas à la maison. Cela vous permet par exemple de mieux protéger votre logement des coupures d’électricité.
Utiliser les effets biologiques de l’éclairage
Il existe quatre scénarios d’éclairage préprogrammés, avec lesquels les lampes hue peuvent être paramétrées de façon optimale en matière de teinte et de luminosité. Les concepts Read, Concentrate, Relax et Energize sont disponibles. Ils ont été développés sur la base de recherches effectuées par Philips dans le cadre d’études sur les effets physiologiques de l’éclairage sur le corps humain. De plus, il a également été prouvé que la lumière rouge orangée avait un effet rassurant et que la lumière bleutée avait un effet stimulant sur l’être humain.
Perspectives d’avenir: géomarquage et reconnaissance sonore
Relier hue à d’autres systèmes et l’enrichir de nouvelles fonctions est au cœur des préoccupations de Philips. A l’avenir, hue devrait pouvoir également réagir aux signaux vidéo de la télévision et aux signaux sonores de la chaîne hi-fi. De plus, l’entreprise travaille à l’intégration de services de géo-localisation dans cette technologie. Cette fonction permettra prochainement à hue de détecter lorsque l’utilisateur se trouvera à proximité de sa maison et allumera automatiquement la lumière, ou l’éteindra lorsqu’il quittera la maison.
Développement de hue par Open Innovation
Afin de promouvoir les échanges avec la communauté des développeurs, Philips rend publics les interfaces de programmation et le Software Development Kit (SDK). Les utilisateurs de hue et les développeurs externes sont donc invités à apporter leurs idées sur www.philips-hue.com. En coopération avec l’équipe Philips pour l’éclairage en réseau, ces applications sont ensuite testées et mises à disposition des consommateurs à l’étape suivante. Lors de toutes les extensions fonctionnelles, le logiciel pour les lampes est automatiquement actualisé via la passerelle Smartbridge. Le système est donc un investissement évolutif pour les clients.
Aperçu des informations sur les produits:
Le kit de démarrage hue de Philips comprend:
Le kit individuel hue comprend:
Pour accéder à d’autres photos et à des vidéos: ici.
Philips Consumer Lifestyle
Nicoletta Studer
Téléphone: +41 44 488 20 07
Mobile: +41 79 733 60 17
E-Mail: nicoletta.studer@signify.com