Action de Noël Cash back pour des rasoirs de qualité
Cette année encore, un rasoir Philips de la gamme "SensoTouch 3D" a remporté un vis succès. Ces modèles offrent une expérience de rasage exceptionnelle - que ce soit à sec ou sur peau humide – et leurs têtes de coupe procurent un rasage en profondeur particulièrement agréable et en douceur. Le modèle classique RQ1250, par exemple, fera un magnifique cadeau de Noël; non seulement car il est arrivé en tête lors d'un test effectué par l'émission Kassensturz, mais également parce qu'il va être l'objet d'une action de Noël Cash back. (Action du 01.11.13 au 15.01.14).
Prix de vente conseillé: CHF 329.90.-, images
Philips Babyphone SCD580 pour un ciel étoilé
Pour que les bébés et les petits enfants se sentent à l'abri et en sécurité, une projection d'étoiles sur le plafond plonge la chambre d'enfant dans une lumière douce et apaisante. Cette projection est activable à partir de l'unité-parents. De plus, le connecteur MP3 offre aux parents la possibilité de diffuser leur propre sélection de berceuses.
Prix de vente conseillé: CHF 229.90, images
L'hygiène buccale pour petits et grands
Le tout dernier modèle de la gamme des brosses à dents Sonicare Philips s'appelle FlexCare Platinum et utilise la technologie sonique brevetée. Elle garantit une propreté exceptionnelle entre les dents et des gencives plus saines. Et pour que les enfants ne soient pas en reste, les modèles Sonicare For Kids sont dotés de la fonction intégrée „ KidPacer“: toutes les 30 secondes, un changement de mélodie indique qu'il est temps de passer au brossage d'une autre partie de la bouche.
Prix de vente conseillé: Sonicare FlexCare CHF 249.90, images
Sonicare For Kids CHF 99.90, En savoir plus…
Design autour de la LED
Les lampes Piculet de Lirio by Philips sont livrées dans un coffret cadeau. Le modèle lampe de table LED qui sera disponible dès octobre, avec sa surface mate satinée se tient droite comme un "i" prête à éclairer tout ce qui se trouve dans son champ de vision. La tête et le pied des lampes Piculet sont interchangeables entre eux.
Prix de vente conseillé: CHF 145.-, images
Le téléphone design M8
Le M8 séduit par sa silhouette élégante avec un combiné courbé. La gestion intelligente des câbles cache tous les câbles de façon raffinée: les prises cachées et un guide-câbles interne garantissent que tout soit rangé dans l’ordre sans mélange des câbles. Sur demande, il est possible de raccorder jusqu’à quatre combinés.
Prix de vente conseillé: 149.-, images
Une lampe de chevet à câliner
Avec ses modèles de lampes myKidsroom Littlebro, Drago et Bollie, Philips offre aux enfants une veilleuse agréable et sûre pour leur chambre, suffisamment robuste pour résister à toutes les turbulences ! Et surtout, elles éloignent les méchants monstres hors de la chambre pour que les petits passent une nuit tranquille.
Prix de vente conseillé : CHF 56.-, images
Des veilleuses sous la forme de personnages de Disney
Mike et Sulley des studios Disney/Pixar sont également des veilleuses souples mais stables, prêtes à surmonter le quotidien d'une chambre d'enfant. Elles apportent dans la chambre le monde magique des histoires que les enfants aiment.
Prix de vente conseillé: CHF 56.-, en savoir plus, images
Un réveil en douceur: avec l’Eveil Lumière HF3505
Le modèle HF3505 est particulièrement compact et le moins cher de cette gamme Eveil Lumière Philips. Inspiré par les vrais levers de soleil, il utilise une combinaison unique de lumière et de sons pour vous réveiller plus naturellement. Pendant 30 minutes, l’intensité lumineuse augmente et on entend des oiseaux chanter, pour un réveil détendu.
Prix de vente conseillé: 149.90, en savoir plus, images
Philips AG
Nicoletta Studer
Téléphone: +41 44 488 20 07
Mobile: +41 79 733 60 17
E-Mail: nicoletta.studer@signify.com
Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros en 2012, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch
.