Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Technologie Philips CrispWhite LED


    Convainquant dès le premier coup d’œil

    mars 27, 2014

    Actuellement l’éclairage des surfaces de vente joue un rôle bien plus stimulant et actif que par le passé. Autrefois, on se contentait de placer la marchandise au centre et d’y ajouter un éclairage le plus fort possible, tandis qu’aujourd’hui il y a une véritable mise en scène faisant appel à la fois à la lumière statique et aux couleurs dynamiques des sources LED. La lumière blanche de haute qualité n’a pourtant rien perdue de son importance, bien au contraire : elle reste l’élément principal pour la perception des couleurs et l’appréciation visuelle de la marchandise, ainsi que pour l’éclairage des abords des displays. Et c’est pour répondre à ces exigences que Philips a développé la technologie CrispWhite à partir de diodes électroluminescentes – LEDs – dont la lumière blanche apporte un perfectionnement supplémentaire à l’éclairage des surfaces de vente.

     

    Les lampes céramiques MASTERColour développées par le plus grand fabricant de lumière du monde ont révolutionné l’éclairage des commerces de détail il y a 20 ans déjà. Encore aujourd’hui les sources céramiques Elite et Evolution figurent en tête des lampes pour l’éclairage de magasins. Mais le marché actuel vit une nouvelle révolution avec l’arrivée de l’éclairage digital de la technologie LED. Elle offre une nouvelle flexibilité en éclairage, que ce soit les couleurs ou l’intensité de la lumière, la conception des luminaires ou encore la commande digitale et l’interconnexion en réseau. Avec ses nouvelles sources CrispWhite, Philips réunit le meilleur de deux mondes – celui des lampes MASTERColour et celui de la technologie novatrice Fortimo LED.

     

    La technologie CrispWhite

     

    En plus de la perception objective des articles exposés et de l’environnement immédiat, influencée par le rendu des couleurs d’une source lumineuse, il y a une réaction émotionnelle aux couleurs. Engendrée par certaines compositions spectrales cette réaction se produit dans la plupart des cas dans l’inconscient. C’est sur la base de ses recherches en la matière que Philips a perfectionné le spectre CrispWhite des sources LED. Cette lumière unique LED crée une nouvelle expérience des couleurs pour le client, expérience rapprochant celle de la lumière des lampes Elite et Evolution.

     

    Les modules CrispWhite Fortimo LED rayonne d’une lumière blanche ayant une température de couleur de 3'000 Kelvin et une indice de rendu des couleurs de Ra 90. L’extraordinaire est que ces sources réunissent le rendu brillant des blancs et la restitution intense des couleurs. Des surfaces blanches rayonnent d’un blanc pur, sans la nuance crème si habituelle des lumières de teinte blanc-chaud, tandis que les couleurs sont lumineuses, brillantes et saturées. On pourrait s’imaginer être en présence de deux sources – l’une avec une température de couleur de 4'000 Kelvin pour les blancs et l’autre de 3'000 Kelvin pour les couleurs. Mais en réalité, il s’agit d’une unique source qui apporte seule ces effets grâce aux propriétés uniques du spectre CrispWhite qui souligne des contrastes entre différentes températures de couleur.

    Actuellement l’éclairage des surfaces de vente joue un rôle bien plus stimulant et actif que par le passé. Autrefois, on se contentait de placer la marchandise au centre et d’y ajouter un éclairage le plus fort possible, tandis qu’aujourd’hui il y a une véritable mise en scène faisant appel à la fois à la lumière statique et aux couleurs dynamiques des sources LED. La lumière blanche de haute qualité n’a pourtant rien perdue de son importance, bien au contraire : elle reste l’élément principal pour la perception des couleurs et l’appréciation visuelle de la marchandise, ainsi que pour l’éclairage des abords des displays. Et c’est pour répondre à ces exigences que Philips a développé la technologie CrispWhite à partir de diodes électroluminescentes – LEDs – dont la lumière blanche apporte un perfectionnement supplémentaire à l’éclairage des surfaces de vente.

     

    Les lampes céramiques MASTERColour développées par le plus grand fabricant de lumière du monde ont révolutionné l’éclairage des commerces de détail il y a 20 ans déjà. Encore aujourd’hui les sources céramiques Elite et Evolution figurent en tête des lampes pour l’éclairage de magasins. Mais le marché actuel vit une nouvelle révolution avec l’arrivée de l’éclairage digital de la technologie LED. Elle offre une nouvelle flexibilité en éclairage, que ce soit les couleurs ou l’intensité de la lumière, la conception des luminaires ou encore la commande digitale et l’interconnexion en réseau. Avec ses nouvelles sources CrispWhite, Philips réunit le meilleur de deux mondes – celui des lampes MASTERColour et celui de la technologie novatrice Fortimo LED.

    La technologie CrispWhite

     

    En plus de la perception objective des articles exposés et de l’environnement immédiat, influencée par le rendu des couleurs d’une source lumineuse, il y a une réaction émotionnelle aux couleurs. Engendrée par certaines compositions spectrales cette réaction se produit dans la plupart des cas dans l’inconscient. C’est sur la base de ses recherches en la matière que Philips a perfectionné le spectre CrispWhite des sources LED. Cette lumière unique LED crée une nouvelle expérience des couleurs pour le client, expérience rapprochant celle de la lumière des lampes Elite et Evolution.

    Les modules CrispWhite Fortimo LED rayonne d’une lumière blanche ayant une température de couleur de 3'000 Kelvin et une indice de rendu des couleurs de Ra 90. L’extraordinaire est que ces sources réunissent le rendu brillant des blancs et la restitution intense des couleurs. Des surfaces blanches rayonnent d’un blanc pur, sans la nuance crème si habituelle des lumières de teinte blanc-chaud, tandis que les couleurs sont lumineuses, brillantes et saturées. On pourrait s’imaginer être en présence de deux sources – l’une avec une température de couleur de 4'000 Kelvin pour les blancs et l’autre de 3'000 Kelvin pour les couleurs. Mais en réalité, il s’agit d’une unique source qui apporte seule ces effets grâce aux propriétés uniques du spectre CrispWhite qui souligne des contrastes entre différentes températures de couleur.

    Actuellement l’éclairage des surfaces de vente joue un rôle bien plus stimulant et actif que par le passé. Autrefois, on se contentait de placer la marchandise au centre et d’y ajouter un éclairage le plus fort possible, tandis qu’aujourd’hui il y a une véritable mise en scène faisant appel à la fois à la lumière statique et aux couleurs dynamiques des sources LED. La lumière blanche de haute qualité n’a pourtant rien perdue de son importance, bien au contraire : elle reste l’élément principal pour la perception des couleurs et l’appréciation visuelle de la marchandise, ainsi que pour l’éclairage des abords des displays. Et c’est pour répondre à ces exigences que Philips a développé la technologie CrispWhite à partir de diodes électroluminescentes – LEDs – dont la lumière blanche apporte un perfectionnement supplémentaire à l’éclairage des surfaces de vente.

     

    Les lampes céramiques MASTERColour développées par le plus grand fabricant de lumière du monde ont révolutionné l’éclairage des commerces de détail il y a 20 ans déjà. Encore aujourd’hui les sources céramiques Elite et Evolution figurent en tête des lampes pour l’éclairage de magasins. Mais le marché actuel vit une nouvelle révolution avec l’arrivée de l’éclairage digital de la technologie LED. Elle offre une nouvelle flexibilité en éclairage, que ce soit les couleurs ou l’intensité de la lumière, la conception des luminaires ou encore la commande digitale et l’interconnexion en réseau. Avec ses nouvelles sources CrispWhite, Philips réunit le meilleur de deux mondes – celui des lampes MASTERColour et celui de la technologie novatrice Fortimo LED.

    La technologie CrispWhite

     

    En plus de la perception objective des articles exposés et de l’environnement immédiat, influencée par le rendu des couleurs d’une source lumineuse, il y a une réaction émotionnelle aux couleurs. Engendrée par certaines compositions spectrales cette réaction se produit dans la plupart des cas dans l’inconscient. C’est sur la base de ses recherches en la matière que Philips a perfectionné le spectre CrispWhite des sources LED. Cette lumière unique LED crée une nouvelle expérience des couleurs pour le client, expérience rapprochant celle de la lumière des lampes Elite et Evolution.

    Les modules CrispWhite Fortimo LED rayonne d’une lumière blanche ayant une température de couleur de 3'000 Kelvin et une indice de rendu des couleurs de Ra 90. L’extraordinaire est que ces sources réunissent le rendu brillant des blancs et la restitution intense des couleurs. Des surfaces blanches rayonnent d’un blanc pur, sans la nuance crème si habituelle des lumières de teinte blanc-chaud, tandis que les couleurs sont lumineuses, brillantes et saturées. On pourrait s’imaginer être en présence de deux sources – l’une avec une température de couleur de 4'000 Kelvin pour les blancs et l’autre de 3'000 Kelvin pour les couleurs. Mais en réalité, il s’agit d’une unique source qui apporte seule ces effets grâce aux propriétés uniques du spectre CrispWhite qui souligne des contrastes entre différentes températures de couleur.

    Module CrispWhite Fortimo LED

    Module CrispWhite Fortimo LED

    CrispWhite LED-Modul

    CrispWhite LED-Modul

    CrispWhite LED-Modul

    CrispWhite LED-Modul

    D'autres informations uniquement pour les journalistes

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Téléphone: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch