Philips et Desso – respectivement leaders mondiaux en éclairage et moquette – annoncent un partenariat pour le développement de solutions qui combinent éclairage à LED et moquette lumineuse « communicante ». Cette innovation révèle le potentiel d’intégration des LED dans les matériaux et ajoute une dimension passionnante à la décoration et l’aménagement de l’espace. Cette solution va transformer notre façon d’interagir avec l’information et l’environnement dans les bureaux, hôtels, centres de conférence et autres espaces publics.
Ces moquettes lumineuses offriront de nombreux avantages dans les domaines de l’information, du guidage visuel, de l’inspiration et de la sécurité, tels que:
« La solution est conçue pour les espaces très fréquentés et est disponible en différentes couleurs, formes et tailles – permettant une application flexible de cette nouvelle technologie.
Cette moquette à émission de lumière est conçue pour faire appel aux sens et en particulier attirer le regard naturellement enclin à se porter vers la lumière. La technologie tire parti de la tendance à se laisser guider par le sol lors de nos déplacements à travers les espaces, elle apporte informations, guidage visuel, inspiration et sécurité via la moquette. Ce partenariat entre deux leaders vise à apporter des innovations significatives sur le marché », a déclaré Ed Huibers, Directeur Marketing et ventes, chez Philips Lighting.
Desso CEO Alexander Collot d’Escury ajoute : « Nous savons que nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur et donc notre idée est de créer des solutions innovantes de revêtement de sol qui contribuent à la santé et au bien-être des gens. Cette nouvelle solution développée avec notre partenaire Philips, répond à ce besoin et propose des moyens originaux de resserrer les liens entre les espaces intérieurs et leurs utilisateurs. »
Ce partenariat est un accord de collaboration exclusive dans le développement des marchés Européens et Moyen Orient. En outre, un accord de développement conjoint a été signé pour définir une solution qui s’intègre facilement dans les bâtiments, aussi bien dans le neuf qu’en rénovation. Le nom du produit sera révélé en 2014 dans le cadre du lancement de la commercialisation, mais Philips et Desso travaillent déjà sur des projets pilotes dans les principaux marchés.
Combinant les nombreux avantages de la moquette Desso, tels que l’amélioration de la qualité de l’air, de l’acoustique et le confort avec les avantages de l’éclairage LED de Philips, cette innovation traduit l’objectif de Philips et de Desso d’améliorer la vie des personnes, tout en offrant une grande ouverture de créativité de conception aux architectes, concepteurs et utilisateurs finaux.
Philips AG
Suzy Chisholm
Téléphone: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com