Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Systèmes d’éclairage en réseau pour des villes où il fait bon vivre


    Eclairage intelligent LED pour routes, façades et parkings

    avril 8, 2014

    Un éclairage urbain basé sur la technologie LED et une commande intelligente ouvre la voie à des économies pouvant atteindre 80%. Blanche, la lumière LED améliore la vision et augmente la sécurité des habitants et son excellent rendu des couleurs est une véritable plus-value pour les quartiers d’habitation. Une lumière de couleur, éventuellement dynamique, accentue les points d’intérêt architectonique d’une ville et permet une nouvelle lecture de l’environnement construit. Devenue un élément de la promotion touristique la lumière soutient le commerce et renforce le lien entre les citoyens et leur ville. Avec les solutions d’éclairage en réseau de Philips les municipalités peuvent profiter d’avantages économiques durables et exploiter des possibilités de gestion de leurs installations pour maintenir la valeur des investissements et réduire encore les coûts d’exploitation des éclairages LED.

     

    Lumière durable avec un clic de souris 

    Philips présente le système de gestion d’éclairage CityTouch LightPoint basé sur Internet, système qui aide les villes à optimiser l’installation et la maintenance d’éclairages routiers et en même temps à assurer un plus fort et meilleur éclairage des routes. Parmi d’autres fonctions, le système offre la visualisation sur carte de l’infrastructure de l’éclairage de la ville assortie de toutes les informations nécessaires à la prise de décision au bon moment sur l’entretien ou la modification de chaque unité d’éclairage du réseau.

     

    Avec le lancement du système de gestion d’éclairage CityTouch LightWave, basé sur une gamme étendue de luminaires LED Plug&Play et un réseau intelligent de commande, Philips simplifie la tâche des autorités dans l’installation et gestion d’éclairages urbains. Grâce à l’emploi de luminaires extérieurs munis de connexions intégrées vers le système central de commande, une ville peut implémenter une installation aussi rapidement qu’avantageusement. Un réseau local sans fil pour intégrer les luminaires au système de commande est superflu. Sitôt la connexion établie, le système central de gestion peut recenser toutes les lampes dans un quartier ou une rue, individuellement ou en groupe. Le logiciel du système indique en temps réel l’état de chaque source et déclenche un avertissement automatique en cas de défaillance ou permet de connaître la consommation énergétique de chaque luminaire.

     

    Un sentiment de sécurité dans les parkings grâce à l’éclairage intelligent LED

    La solution innovante Philips Pacific LED Green Parking offre aux exploitants de parkings et garages d’importantes économies et en même temps améliore le sentiment de sécurité des utilisateurs. Pour les exploitants de parkings l’éclairage représente un facteur de coût très important et l’adoption d’un système d’éclairage énergétiquement efficace peut améliorer considérablement le bénéfice. Souvent, l’éclairage des parkings est allumé en continu, ou, au mieux, des systèmes de commande peu efficaces sont en place – la consommation est énorme. Et parfois l’on trouve un niveau d’éclairement si bas que l’utilisateur du parking n’a aucun sentiment de sécurité.

     

    Philips Green Parking résout simultanément les deux problèmes. Le système sans fils ‘suit’ des véhicules et les personnes et allume à pleine puissance seulement les luminaires à proximité immédiate, tandis que ceux plus éloignés sont allumés à flux réduit. Il en résulte d’importantes économies d’énergie et les personnes se sentent en parfaite sécurité. Un conducteur qui arrive, stationne ou repart a suffisamment de lumière et l’éclairage pour le piéton est déjà enclenché.

     

    Basé sur des détecteurs de présence sans câble intégrés aux luminaires la solution s’adapte à des parkings neufs ou existants où le câblage en place est utilisable sans modification.

     

    Bâtiments historiques mis en valeur

    Philips IntelliPower, nouveau système d’éclairage architectural, trouve tout son utilité dans chaque situation où un nouveau câblage n’est soit pas permis soit pas voulu – dans des bâtiments historiques par exemple. IntelliPower, un éclairage LED dynamique, digitale, transmet les commandes en large bande à la vitesse Ethernet aux luminaires intelligents via l’infrastructure électrique existante. Tous les effets dynamiques de couleur sont réalisés sans modification du câblage existant.

     

    Un éclairage urbain basé sur la technologie LED et une commande intelligente ouvre la voie à des économies pouvant atteindre 80%. Blanche, la lumière LED améliore la vision et augmente la sécurité des habitants et son excellent rendu des couleurs est une véritable plus-value pour les quartiers d’habitation. Une lumière de couleur, éventuellement dynamique, accentue les points d’intérêt architectonique d’une ville et permet une nouvelle lecture de l’environnement construit. Devenue un élément de la promotion touristique la lumière soutient le commerce et renforce le lien entre les citoyens et leur ville. Avec les solutions d’éclairage en réseau de Philips les municipalités peuvent profiter d’avantages économiques durables et exploiter des possibilités de gestion de leurs installations pour maintenir la valeur des investissements et réduire encore les coûts d’exploitation des éclairages LED.

     

    Lumière durable avec un clic de souris 

    Philips présente le système de gestion d’éclairage CityTouch LightPoint basé sur Internet, système qui aide les villes à optimiser l’installation et la maintenance d’éclairages routiers et en même temps à assurer un plus fort et meilleur éclairage des routes. Parmi d’autres fonctions, le système offre la visualisation sur carte de l’infrastructure de l’éclairage de la ville assortie de toutes les informations nécessaires à la prise de décision au bon moment sur l’entretien ou la modification de chaque unité d’éclairage du réseau.

     

    Avec le lancement du système de gestion d’éclairage CityTouch LightWave, basé sur une gamme étendue de luminaires LED Plug&Play et un réseau intelligent de commande, Philips simplifie la tâche des autorités dans l’installation et gestion d’éclairages urbains. Grâce à l’emploi de luminaires extérieurs munis de connexions intégrées vers le système central de commande, une ville peut implémenter une installation aussi rapidement qu’avantageusement. Un réseau local sans fil pour intégrer les luminaires au système de commande est superflu. Sitôt la connexion établie, le système central de gestion peut recenser toutes les lampes dans un quartier ou une rue, individuellement ou en groupe. Le logiciel du système indique en temps réel l’état de chaque source et déclenche un avertissement automatique en cas de défaillance ou permet de connaître la consommation énergétique de chaque luminaire.

     

    Un sentiment de sécurité dans les parkings grâce à l’éclairage intelligent LED

    La solution innovante Philips Pacific LED Green Parking offre aux exploitants de parkings et garages d’importantes économies et en même temps améliore le sentiment de sécurité des utilisateurs. Pour les exploitants de parkings l’éclairage représente un facteur de coût très important et l’adoption d’un système d’éclairage énergétiquement efficace peut améliorer considérablement le bénéfice. Souvent, l’éclairage des parkings est allumé en continu, ou, au mieux, des systèmes de commande peu efficaces sont en place – la consommation est énorme. Et parfois l’on trouve un niveau d’éclairement si bas que l’utilisateur du parking n’a aucun sentiment de sécurité.

     

    Philips Green Parking résout simultanément les deux problèmes. Le système sans fils ‘suit’ des véhicules et les personnes et allume à pleine puissance seulement les luminaires à proximité immédiate, tandis que ceux plus éloignés sont allumés à flux réduit. Il en résulte d’importantes économies d’énergie et les personnes se sentent en parfaite sécurité. Un conducteur qui arrive, stationne ou repart a suffisamment de lumière et l’éclairage pour le piéton est déjà enclenché.

     

    Basé sur des détecteurs de présence sans câble intégrés aux luminaires la solution s’adapte à des parkings neufs ou existants où le câblage en place est utilisable sans modification.

     

    Bâtiments historiques mis en valeur

    Philips IntelliPower, nouveau système d’éclairage architectural, trouve tout son utilité dans chaque situation où un nouveau câblage n’est soit pas permis soit pas voulu – dans des bâtiments historiques par exemple. IntelliPower, un éclairage LED dynamique, digitale, transmet les commandes en large bande à la vitesse Ethernet aux luminaires intelligents via l’infrastructure électrique existante. Tous les effets dynamiques de couleur sont réalisés sans modification du câblage existant.

     

    Un éclairage urbain basé sur la technologie LED et une commande intelligente ouvre la voie à des économies pouvant atteindre 80%. Blanche, la lumière LED améliore la vision et augmente la sécurité des habitants et son excellent rendu des couleurs est une véritable plus-value pour les quartiers d’habitation. Une lumière de couleur, éventuellement dynamique, accentue les points d’intérêt architectonique d’une ville et permet une nouvelle lecture de l’environnement construit. Devenue un élément de la promotion touristique la lumière soutient le commerce et renforce le lien entre les citoyens et leur ville. Avec les solutions d’éclairage en réseau de Philips les municipalités peuvent profiter d’avantages économiques durables et exploiter des possibilités de gestion de leurs installations pour maintenir la valeur des investissements et réduire encore les coûts d’exploitation des éclairages LED.

     

    Lumière durable avec un clic de souris 

    Philips présente le système de gestion d’éclairage CityTouch LightPoint basé sur Internet, système qui aide les villes à optimiser l’installation et la maintenance d’éclairages routiers et en même temps à assurer un plus fort et meilleur éclairage des routes. Parmi d’autres fonctions, le système offre la visualisation sur carte de l’infrastructure de l’éclairage de la ville assortie de toutes les informations nécessaires à la prise de décision au bon moment sur l’entretien ou la modification de chaque unité d’éclairage du réseau.

     

    Avec le lancement du système de gestion d’éclairage CityTouch LightWave, basé sur une gamme étendue de luminaires LED Plug&Play et un réseau intelligent de commande, Philips simplifie la tâche des autorités dans l’installation et gestion d’éclairages urbains. Grâce à l’emploi de luminaires extérieurs munis de connexions intégrées vers le système central de commande, une ville peut implémenter une installation aussi rapidement qu’avantageusement. Un réseau local sans fil pour intégrer les luminaires au système de commande est superflu. Sitôt la connexion établie, le système central de gestion peut recenser toutes les lampes dans un quartier ou une rue, individuellement ou en groupe. Le logiciel du système indique en temps réel l’état de chaque source et déclenche un avertissement automatique en cas de défaillance ou permet de connaître la consommation énergétique de chaque luminaire.

     

    Un sentiment de sécurité dans les parkings grâce à l’éclairage intelligent LED

    La solution innovante Philips Pacific LED Green Parking offre aux exploitants de parkings et garages d’importantes économies et en même temps améliore le sentiment de sécurité des utilisateurs. Pour les exploitants de parkings l’éclairage représente un facteur de coût très important et l’adoption d’un système d’éclairage énergétiquement efficace peut améliorer considérablement le bénéfice. Souvent, l’éclairage des parkings est allumé en continu, ou, au mieux, des systèmes de commande peu efficaces sont en place – la consommation est énorme. Et parfois l’on trouve un niveau d’éclairement si bas que l’utilisateur du parking n’a aucun sentiment de sécurité.

     

    Philips Green Parking résout simultanément les deux problèmes. Le système sans fils ‘suit’ des véhicules et les personnes et allume à pleine puissance seulement les luminaires à proximité immédiate, tandis que ceux plus éloignés sont allumés à flux réduit. Il en résulte d’importantes économies d’énergie et les personnes se sentent en parfaite sécurité. Un conducteur qui arrive, stationne ou repart a suffisamment de lumière et l’éclairage pour le piéton est déjà enclenché.

     

    Basé sur des détecteurs de présence sans câble intégrés aux luminaires la solution s’adapte à des parkings neufs ou existants où le câblage en place est utilisable sans modification.

     

    Bâtiments historiques mis en valeur

    Philips IntelliPower, nouveau système d’éclairage architectural, trouve tout son utilité dans chaque situation où un nouveau câblage n’est soit pas permis soit pas voulu – dans des bâtiments historiques par exemple. IntelliPower, un éclairage LED dynamique, digitale, transmet les commandes en large bande à la vitesse Ethernet aux luminaires intelligents via l’infrastructure électrique existante. Tous les effets dynamiques de couleur sont réalisés sans modification du câblage existant.

    Le système de gestion d’éclairage CityTouch basé sur Internet

    Pacific LED Green Parking de Philips

    D'autres informations uniquement pour les journalistes

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Téléphone: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch