hue Tap est aussi intelligent et facile à utiliser que sont les lampes et luminaires hue qu’il commande. Celui qui préfère ne pas utiliser son Smartphone ou tablette pour enclencher ou régler sa lumière peut utiliser l’interrupteur sans fil hue Tap. Un doigt sur une des touches et l’éclairage s’allume ou son niveau se règle. Il existe en plus la possibilité d’enregistrer les réglages personnels de l’App ou des groupes de lampes et luminaires hue à l’interrupteur Tap et l’ambiance lumineuse souhaitée est appelée par la pression d’une touche.
‘hue Tap est la solution parfaite pour rendre plus confortable la commande sans fil de l’éclairage’ remarque Filip Jan Depauw, Senior Director chez Philips Lighting. ‘C’est bien plus qu’une simple variante moderne de l’interrupteur mural – hue Tap conjugue la variation du flux lumineux avec le monde intelligent, intuitif et intéressant de hue‘.
Extension de la gamme hue, hue Tap sera en vente chez des distributeurs professionnels agrées dès l’été. Pour faire fonctionner hue Tap il est nécessaire d’installer au préalable le hue Bridge (passerelle) qui fait partie de chaque Starter-Set hue et que contient chaque produit Friends of hue.
Philips AG
Nicoletta Studer
Téléphone: +41 44 488 20 07
Mobile: +41 79 733 60 17
E-Mail: nicoletta.studer@signify.com