Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips mise sur l’énergie solaire avec myGarden Solar


    Le tournant énergétique au jardin

    avril 9, 2014

    Par opposition à beaucoup de luminaires solaires sur le marché jusqu’ici, qui n’avaient pour seule mission d’ajouter une note décorative au jardin voire d’assurer une orientation, les luminaires solaires Philips rayonnent d’une lumière fonctionnelle. Ils éclairent l’entrée de la maison, la pelouse ou les chemins avec une lumière de qualité, blanche et chaude. Réparti uniformément et dirigée avec précision, la lumière augmente l’attractivité du jardin et y confère de nouvelles dimensions une fois la nuit tombée.

     

    Gamme étendue de produits

    Sous l’appellation myGarden Solar Philips propose une grande famille de luminaires de jardin, dont les 19 membres partagent un même concept technique et une ligne des plus attrayantes. En même temps la gamme comprend tant de variations de grandeurs, formes et couleurs que chacun trouvera le luminaire correspondant à ses goûts et à son application spécifique – des formes rondes, angulaires ou ovales, finition noire, anthracite ou acier inox, appliques ou plafonniers, ou, particulièrement flexibles, mobiles dans différentes hauteurs avec piquet à planter dans le sol..

     

    Les luminaires se partagent en deux groupes: les premiers sont autonomes, alimentés par un collecteur solaire intégré et offrent un flux lumineux d’environ 100 lumens. Ces luminaires se passent de câble de raccordement et sont ainsi flexibles quant à leur lieu d’installation, indépendants des prises électriques. L’énergie solaire sert à charger un accu intégré et, pleinement chargé – en été – ceci assure une durée de fonctionnement de jusqu’à six heures. Même en hiver ou par une météo défavorable une durée d’éclairage de deux heures est garantie.

     

    Davantage de lumière

    Le deuxième groupe se destine aux utilisateurs qui désirent avoir plus de lumière. Ce sont des luminaires avec collecteur solaire séparé qui atteignent un flux lumineux de jusqu’à 280 lumens. Le panneau solaire est placé à un endroit où le rayonnement solaire est particulièrement fort – le toit du garage, orienté sud par exemple – et se raccorde au luminaire par un câble. A choix, myGarden Solar peut s’allumer automatiquement à l’aide d’un capteur crépusculaire intégré, ou manuellement avec un interrupteur.

    L’utilisateur dispose donc du choix quant au moment qu’il fait transformer l’énergie solaire accumulé en lumière. Plusieurs modèles sont équipés d’un détecteur de mouvement qui sert la sécurité en allumant le luminaire lorsque l’on entre dans le jardin – que ce soit le propriétaire ou bien des hôtes indésirables. Le fait de restreindre la période d’allumage au temps de la présence ménage l’accu et assure que suffisamment d’énergie est toujours à disposition.

     

    L’ensemble des modèles myGarden se distinguent par une installation aisée et de faibles besoins d’entretien. Tous les luminaires sont fabriqués avec soin à partir de composants de qualité résistants aux intempéries et avec une prévision de durée de vie utile de 15'000 heures. Exactement la formule pour les séjours à l’extérieur, respectueuse de l’environnement et sans arrière-pensée pour la facture d’électricité.

    Philips Solar Moon

    Philips Solar Dusk

    Philips module solaire

    D'autres informations uniquement pour les journalistes

     

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Téléphone: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch