La bonne lumière au bon endroit
Dans un entrepôt, l’éclairage compte typiquement pour 50 à 70% de la consommation et des coûts énergétiques. Avec une solution d’éclairage Intelligent Warehousing de Philips une entreprise peut augmenter l’efficacité énergétique en enclenchant les luminaires uniquement là où se déroule une opération. Si, par exemple, une manutention à lieu au bout d’une longue allée, l’éclairage ne sera allumé que dans ce secteur spécifique. Basé sur des observations du déroulement habituel des procédés, l’on peut définir des zones d’éclairage correspondantes. Une nouvelle répartition des zones peut être configurée en toute simplicité et à tout moment en fonction d’un changement de l’activité par exemple, à l’aide d’une télécommande. Du fait que les luminaires soient interconnectés en réseau par des sensors de mouvement fait qu’aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.
Centres de logistique et aires de transport sûrs et efficients
Philips IntelligentArea constitue une solution intelligente et complète d’éclairage pour les grandes aires comme les aéroports, ports et plateformes logistiques. Dans ce type d’application c’est habituellement au moyen de projecteurs que l’on éclaire pour assurer la sécurité pendant les opérations de chargement et déchargement ainsi que pour la maintenance. Ici, les projecteurs à sources LED offrent des avantages sensibles comme la qualité de la lumière blanche et leur consommation bien inférieure à celle des projecteurs conventionnels. Un avantage supplémentaire des projecteurs LED est la précision de leur faisceau qui réduit sensiblement la pollution lumineuse si présente sur les aires extérieures éclairées par des lampes à décharge. De plus, dans des installations où les projecteurs sont généralement montés à environ 36 mètres du sol la longue vie des LED trouve tout son intérêt par la diminution de la fréquence d’intervention pour les échanges.
Le système IntelligentArea apporte une diminution de la consommation allant jusqu’à 65% puisque l’éclairage est commandé et régulé en continu en fonction des conditions environnementales. Ce processus est géré par des sensors intelligents qui relèvent constamment les mouvements, la lumière naturelle et les conditions météo dans la zone surveillé. Raccordé aux systèmes de gestion et d’opérations l’éclairage suit le déroulement programmé du site ce qui contribue encore aux économies d’énergie dans l’éclairage.
Sur les aires d’un aéroport par exemple, l’embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou déchargement des bagages ou du fret, l’entretien des avions sont toutes des opérations qui demandent des niveaux d’éclairement différents. L’interface entre l’éclairage et le système de gestion central assure que le niveau d’éclairement est toujours en adéquation avec le travail en cours et réduit le flux lumineux avec une économie d’énergie correspondante dès que les opérations sont terminées.
Philips AG
Suzy Chisholm
Téléphone: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com