Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Idées de cadeaux pour Noël 2014

    octobre 16, 2014    

    Illuminez votre vie

    Envie d'un mur en rouge? Avec le luminaire LivingColors Iris, pas besoin d'un pot de peinture! Capables de se décliner dans près de 16 millions de nuances, les LED vous permettent de créer l'ambiance idéale adaptée à toutes les occasions. Le nouveau modèle LivingColors Iris fait partie de la famille Philips hue. Il est disponible soit sous forme de kit de démarrage avec Smartbridge, soit de kit complémentaire. Vous commandez la lumière par le biais d'une application directement sur votre smartphone ou tablette, ou bien avec la télécommande hue sans fil. Pour utiliser l'appareil, il est indispensable de disposer d'une connexion WiFi et d'un kit de démarrage hue qui contient, en plus des sources lumineuses, le Bridge pour intégrer les lampes ou luminaires hue au réseau du domicile. Il faut également télécharger l'application hue.

     

    Disponible, prix recommandé CHF 124.95. Communiqué, photos

    Marre de marcher à l'aveuglette? Philips hue tap

    Nouveau venu dans la famille hue, l'interrupteur Philips hue tap est le premier interrupteur intelligent au monde que l'on peut brancher en réseau. Il vous permet de contrôler de façon rapide et confortable un système d'éclairage allant jusqu'à 50 ampoules hue et lampes de la gamme friends of hue. Pour cela, il n'a besoin ni d'électricité, ni de batterie: il utilise l'énergie cinétique produite lorsque vous appuyez sur l'une de ses quatre touches. Les utilisateurs peuvent donc générer jusqu'à quatre scénarios d'éclairage, configurés et enregistrés au préalable à l'aide de l'application hue. Si nécessaire, vous pouvez l'emmener avec vous pour régler confortablement l'éclairage depuis votre canapé, votre table de chevet, votre fauteuil ou encore depuis l'entrée de votre maison. Grâce à ce système, vous avez la possibilité de créer des ambiances lumineuses avec plus de 16 millions de couleurs et d'enrichir votre éclairage domestique de nombreuses fonctions intelligentes, et ce, même si votre smartphone n'est pas disponible.

     

    Disponible, prix recommandé CHF 74.95. Communiqué, photos  

    Quelle saveur, quel style de café ?
    Avec cette nouvelle machine espresso super automatique Seaco Moltio HD8869/11, on peut changer de variété de grains de café d'un simple clic et le préparer selon son humeur et ses réglages personnels. Le système de sélecteur de grains échangeable est aussi pratique que fiable: les bacs à grains sont placés dans la partie supérieure de la machine et changés au gré des envies. Reste alors à savoir de quel genre de café on a envie. Un café bien corsé ou plutôt léger ? De surcroît, cette machine Moltio est une experte en lait et agrémente le café choisi de toutes sortes de préparations à base de lait grâce à sa technologie de double carafe. Le grand réservoir d'eau d'une capacité de 1.9 l, la capacité du bac à marc de 15 marcs de café et l'élégant design avec cadre métallique sont autant d'atouts qui parlent en faveur de cette machine à café automatique.

     

    Disponible début décembre 2014, prix recommandé CHF 1‘499.-.