«La lumière blanche fait partie intégrante de notre quotidien, nous l'utilisons chaque jour dans toutes les pièces», explique Roger Karner, directeur de Philips. «Pour cette série, nous avons mis en pratique nos connaissances sur les effets biologiques de la lumière, par exemple sur l'influence qu'exercent différentes intensités lumineuses sur notre rythme de sommeil et d'éveil ou sur la manière dont notre corps se repose pendant que nous dormons. Les recettes lumineuses préprogrammées peuvent nous aider à nous sentir d'aplomb dès le lever, à mieux nous concentrer au travail et à nous détendre plus rapidement le soir venu.»
En plus des recettes lumineuses conçues pour se concentrer, lire, se détendre et recharger ses batteries, l'application gratuite hue permet de régler l'intensité de l'éclairage souhaitée, de la douce chaleur des bougies à une lumière du jour éclatante. Plus de 200 applications hue et les recettes hue sur IFTTT (If This Than That) offrent par ailleurs d'innombrables possibilités de connexion et de commande de l'éclairage.
Avec sa palette complète de nuances de blanc et ses cinq luminaires différents, hue Phoenix s'intègre aisément dans toutes les habitations. Elle est particulièrement adaptée aux pièces qui requièrent un éclairage chaud d'intensité variable ou une lumière froide et fonctionnelle selon l'heure ou la situation. L'élégante lampe à poser convient par exemple idéalement aux espaces de travail et de vie. En fonction des besoins, l'encastré fixe hue Phoenix produit, au choix, une lumière claire et éclatante ou un éclairage tamisé dans le couloir, l'entrée et la salle de bains. Dans la chambre, l'applique murale assure un réveil tout en douceur en produisant une lumière progressive comparable au lever du soleil.
La particularité des lampes hue Phoenix tient aussi à leur design: leur surface extérieure est dotée de fines cellules hexagonales qui reflètent la lumière et la font briller discrètement avant qu'elle ne se diffuse délicatement dans toute la pièce. Elles modifient par ailleurs l'aspect des lampes en fonction de l'angle de vue sous lequel on les regarde, comme si les luminaires hue Phoenix étaient des objets vivants desquels émane une lumière intérieure.
Les lampes permettent par ailleurs d'utiliser la célèbre panoplie de fonctions Smart Home de Philips. Intégrées au réseau hue, elles peuvent par exemple contribuer à la sécurité de la maison en permettant à l'utilisateur de modifier l'éclairage à distance, de l'automatiser ou de le connecter à d'autres composants Smart Home, tels que des détecteurs de mouvement, des contacts de porte et fenêtre ou des détecteurs de fumée. L'éclairage peut s'activer automatiquement dès qu'un membre de la famille s'approche de la maison, tandis que le soir venu, quand les capteurs n'enregistrent plus aucun mouvement, hue Phoenix éteint la lumière dans les différentes pièces ou la règle progressivement sur le niveau d'intensité nocturne. Les discrets signaux lumineux à l'arrivée d'e-mails importants ou l'ambiance claire et intimiste lorsqu'il pleut ou que le ciel est couvert témoignent des multiples possibilités de connecter hue aux services Internet et aux données météorologiques, par exemple.
Hue Phoenix s'intègre aisément dans les réseaux hue déjà en place et peut être connecté à tous les autres luminaires de la série Hue. Les néophytes n'auront aucune difficulté à installer l'éclairage domestique intelligent. La seule condition pour avoir accès à la vaste diversité de fonctions est de disposer d'une connexion Internet avec un routeur WLAN. Il suffit de connecter ce dernier au «pont» hue et d'installer l'application hue gratuite sur smartphone ou tablette pour que l'application reconnaisse les nouveaux luminaires et permette à l'utilisateur de les commander. Outre les appareils mobiles, hue peut aussi se commander à l'aide des interrupteurs traditionnels et de l'interrupteur mobile hue Tap.
Philips hue Phoenix sera disponible en Europe au mois de juin 2015:
• Encastré fixe hue Phoenix de Philips: CHF 59.95 (prix recommandé)
• Applique murale hue Phoenix de Philips: CHF 149.95 (prix recommandé)
• Lampe à poser hue Phoenix de Philips: CHF 209.95 (prix recommandé)
• Suspension hue Phoenix de Philips: CHF 399.95 (prix recommandé)
• Plafonnier hue Phoenix de Philips: CHF 399.95 (prix recommandé)
Philips AG
Nicoletta Studer
Téléphone: +41 44 488 20 07
Mobile: +41 79 733 60 17
E-Mail: nicoletta.studer@signify.com
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être qui a son siège aux Pays-Bas. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec des solutions innovantes dans les secteurs Healthcare, Consumer Lifestyle et Lighting. Philips emploie près de 106 000 personnes dans plus de 100 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. L'entreprise compte parmi les leaders du marché dans les secteurs de la cardiologie, de la médecine d'urgence, des soins de santé à domicile ainsi que des solutions d'éclairage efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Philips est l'un des prestataires majeurs dans le secteur de l'hygiène buccodentaire ainsi que pour le rasage et les produits de soins corporels pour hommes.
Plus d'informations à l'adresse: www.philips.ch.